プラスチックニッパー
(16件のレビュー)プラスチック射出成型品のゲートの切断やバリ取りの作業に適しています。
全長(mm)157
仕様ストレート刃、バネ付
材質S55C
質量(g)145
最大口開き(mm)17.5
刃部硬度HRC58
切断能力(mm)プラスチック5
内容量1本
注意
※使用する際は注意事項をよく読んでから使用してください。※使用する前に緩みやガタツキを点検してから使用しでください。
※本来の目的以外の使用はしないで下さい。
※非絶縁工具なので、電気の流れている物に使用はしないでください。
※幼児の手の届かない所に保管してください。
※ハンマー等で叩いて衝撃を与えないでください。
※ハンマーの代わりに使用しないでください。
※作業時は保護メガネ、保護手袋を着用してください。
※切断物が飛び散りますので、回りに確認してから作業してください。
※ピアノ線などの硬い線材や能力以上の太線には使用しないでください。
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 31395403
2021-02-08
- 用途:
- ちょっと惜しい
普段はKEIBAのプラスチックニッパーを使っています。
少々切れ味が落ちてきたのですが、ホームセンターでは数千円もするので購入には躊躇してしまいますが、モノタロウブランドにもあるとわかって注文してみました。
使い勝手は・・・うーん、まあ切れるのは切れます。
が、微妙に、細かな部分でKEIBAのプラスチックニッパーに劣るのが残念。
あと少し頑張って頂きたい。
- 対象商品:
- 31395403
2021-01-09
- 用途:
- プラスチックの切断
有限会社ジーゼック 様
物を切る前に手が切れそうなくらい刃部以外の所にバリが出ていた、
仕方ないので自分でヤスリがけしてバリを取りました、ハンドツールとしてはだめだと思う。
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。
- 対象商品:
- 31395403
2019-12-05
- 用途:
- プラスチックのゲートカットに使用
プラスチックニッパーは消耗品と考えているので、この価格はありがたい。切れ味も問題なし。今後も購入を考えてます。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 31395403
2019-07-12
- 用途:
- 釣りの糸切り
自動車・二輪車・自転車関連業
対象がテグスなのでもう少し精密度が高いとベストでしたが、
サイズ感も良く、とても使いやすいです。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 31395403
2019-03-27
- 用途:
- タイラップの切断、配線加工
刃の角度が70度くらいあります、鈍角なのでプラスチックニッパーと言うよりは片刃の強力ニッパーと言った感じ、刃先の角度が判るような写真があればどの様な商品か判りやすかったと思います。
旧バージョンよりさらに切れは落ちました
切断面の美しさを求める方にはそのままでは不向きです。
可動部の軸が大きくなり最大開口まで滑らかに動きます
物はしっかりしていますので研ぎなおして使うには良さそうです。
3人が参考にしています
- 対象商品:
- 31395403
2019-03-26
- 用途:
- 電線切断
建設業・工事業
値段が安いのに切れ味も良く操作性は良いです。
消耗品だと思っているので1~2年で新品を用意しています。
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 31395403
2019-03-17
- 用途:
- プラスティック部品カット時
ゼロネット株式会社 様
(製造業)
小さい物をカットする際に使用する為に購入しました。切れも良く刃も小さいので使いやすいです。
1人が参考にしています