週替わり特価(3週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


鉄粉取りクロス

鉄粉取りクロス モノタロウ 鉄粉取りクロス モノタロウ 鉄粉取りクロス モノタロウ 鉄粉取りクロス モノタロウ
(21件のレビュー)

車に付いた鉄粉や虫などの汚れに力を入れる事無く除去できます。
黒い面のラバークロスは鉄粉除去用、青い面のマイクロファイバーは仕上げ用です。

用途洗車時の鉄粉除去に 寸法(mm)300×300 危険物の類別非危険物 販売区分業務用 内容量1枚
注意
※水で車を洗い流した後、水で本商品を濡らし、水で濡らしながら車体をゆっくりと拭いてください。傷が付く恐れがあります。
※洗車時に強く擦らないでください。塗装面を傷つける場合があるのでご注意ください。
※本商品の表面が使用後に汚れたら、水で洗ってください。表面はきれいな状態で保管してください。
※本商品使用後は水で洗い流し、日陰で乾燥させて下さい。
※濃色車に使用の場合は塗装面に傷が付かないように注意してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38765869 -
1,198
1,318 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-08-31
用途:
鉄粉除去
株式会社シーラ 様 (卸売・小売業)

良く取れました。今後もクリーナーと併用して使いたいと思います。

2025-10-19
用途:
中古車の鉄粉とり
パイオニアクリーンサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

粘土と同等のくらいの効果があります。コーティングなどの下処理などの厳密な施工の場合は粘土の方が良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
38765869
2023-11-03
用途:
納車する車を手洗いする時
LA INFECT.M.K.T. 様

納車する車を手洗いするのですがその際に少し洗剤を付けて洗うとねんどより使いやすい

対象商品:
38765869
2021-05-21
用途:
車の鉄粉除去
建設業・工事業

裏は黒いゴム製で使う前は何だこれ?と思いましたが使ってみると、力加減がちょうどよくボディに絡むので楽に作業が出来ます。
黒い方は直接ボディに使わず、鉄粉除去材をスプレーしてからなじませるのに使っています。
広範囲でボディに密着して作業が早い。買って良かったです。

6人が参考にしています
対象商品:
38765869
2021-01-29
用途:
鉄粉除去に簡単です、

職種がら、鉄粉が自動車などにつき、新車でもしばらくするとざらざらします。、
以前は、粘土状の物を使って鉄粉落としをしていましたが、このシートを使用するとあまり手間がかかりません。

2人が参考にしています
対象商品:
38765869
2020-10-27
用途:
クルマが傷だらけになったが・・・

注意点を守り、洗車後、水をかけながら使ったものの、傷だらけになりました。おまけに細かいところは使えないのと、ナンバープレートは色落ちしました。が、ボディー平面やホイール(ブラポリ)をやるには作業性が良いです。それから、水に浸してハンカチみたいに4つ折りにした方が傷が少なかったうえ、滑りも良かったです。

5人が参考にしています
対象商品:
38765869
2020-04-07
用途:
洗車時
株式会社中山モータース 様

主に少し古めの車の洗車に使用しています。泡フォームのカーシャンプーを車全体にかけ、鉄粉取りのクロスを十分に濡らして洗車しています。鉄粉取りシャンプーの様な使い方です。
仕上げにスプレー系のワックスなどで仕上げれば短時間でそこそこきれいになります。
本気で鉄粉取りをするのなら粘土がいいと思ます。簡単に大まかな鉄粉取りをするには十分です。黒系の車で雨染みがある車はこの方法で洗うと余計に雨染みが目立ちます。ワックスやポリッシャーなどで仕上げが必要になります。
自分の使い方では洗車が楽になり満足しています。

4人が参考にしています
対象商品:
38765869
2020-03-02
用途:
コーティング前の下処理
自動車・二輪車・自転車関連業

ゼウスパットを普段使用しているのですが、ゼウスパッドは非常に高く パフォーマンスはいいですが、コスト面が気になるので試しに購入してみました。

使い勝手は非常に良いですし、鉄粉もしっかり取れますが かなり傷が着きます。
重研磨ベースでないと使用は怖いです。
また、プレスラインに対して当てると黒い部分が着きます(簡単に取れます)
一般の方がゴリゴリ使うのはお勧め出来ないです。

4人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。