エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261271 |
|||
散水チューブ
(10件のレビュー)両端の部品はねじ式になっており、製品同士をつなげることができます(最大延長15m)。
仕様ねじ式
散水範囲(m)1~3
内容量1巻
注意
※ホースとの接続にはコネクタ(別売)が必要です。
散水・かん水資材 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 37087233
2026-05-22
- 用途:
- 稲の苗の水掛けに使います
その他業種
10mと5mの2本買いました。
10mの方は、しっかり散水されていますが、5mの方は、散水に偏りが有り片方には、散水されないものでした。
ちょっと5mの製品は、残念でした!
2024-12-11
- 用途:
- 庭の灌水用に使用しています。
有限会社 谷上不動産 様
(不動産業)
何度も使っているので、信頼しています。
ただ、井戸水を使っているのでホース内に苔が生えるのが
難点です。
- 対象商品:
- 37087233
2020-05-22
- 用途:
- 庭の散水に使用しています 。
上村工産株式会社 様
(製造業)
庭の散水に使用しています 。昨年買ったのより水の出方がいいです
お勧めします。
- 対象商品:
- 37087233
2020-08-03
- 用途:
- 屋上散水
株式会社八新 様
これまでにも使用したのですが、1~2年で部分的に穴が拡大してしまい、ミストではなくなってしまいます。耐久性がもっとあればより良いのですが。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 37087233
2019-06-02
- 用途:
- 庭木の水やり用に購入しました。
卸売・小売業
以前使用していたものが古くなって買い替えました。
ちょうどまんべんなく水撒きができ、何よりも水やりの手間が省けて、とても重宝しています。
- 対象商品:
- 37087233
2018-08-23
- 用途:
- 庭の水撒きと玄関の打ち水。もしかして融雪も。
その他業種
便利です。耐久性もかなりあります。水がかかって欲しくない植物の場合は、裏返しにしています。ソーカーホースよりも自由に曲げられ、置き方が自由自在に変えられて使用しやすい。裏側に線でも付いていれば、表との区別がすぐにできて便利。不満な点は取り付けにコネクターが必要。買い足さなくてはならないので面倒。タカギの製品は耐久性は素晴らしいと思っています。水漏れもほとんど起こりません。
この散水チューブは冬の融雪のためには使用したことがありませんが、今度、使用してみようと思い余分に買い足しました。
1人が参考にしています