工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!


スウィングカプラ(オートロック付)

スウィングカプラ(オートロック付) TRUSCO スウィングカプラ(オートロック付) TRUSCO スウィングカプラ(オートロック付) TRUSCO スウィングカプラ(オートロック付) TRUSCO スウィングカプラ(オートロック付) TRUSCO スウィングカプラ(オートロック付) TRUSCO スウィングカプラ(オートロック付) TRUSCO スウィングカプラ(オートロック付) TRUSCO
(8件のレビュー)

接続は無圧状態で行えるため女性や不慣れな方にでも安全です。
分離時は残圧が自動的に抜けて、反動や不快音も軽減されます。

使用流体空気 使用温度範囲(℃)0~60 バルブ構造片路開閉型 使用圧力(MPa)1.5 耐圧力(MPa)1.5 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
トラスコ品番
質量(g)
本体寸法(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37303707 TSRC-80SN ウレタンホース用8~8.5×12~12.5mm 309-4031 アルミニウム、真鍮 160 30×152
7,530
6,498
7,148 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-03-21
用途:
工場エアリールに使用

とても使いやすく良いアイデアだと思いますが耐久性に難があります
半年ほどでスイング部分が摩耗して引っかかり動きが悪くなりツールを装着できなくなります、
使用頻度にもよりますがツール脱着が多い使用方法では1年持たないのではないでしょうか、
楽に装着できて使いやすかっただけに残念です、コストが掛かりすぎます。
※ずいぶん以前に購入しています、たまたま目に入ったのでコメント残しますが、その後商品改良がされていたらすいません。

2026-01-05
用途:
鉄工所です。溶接屋

とても使いやすいです。少しづつこれに変えていこうと思ってます!

対象商品:
37303707
2023-09-22
用途:
自動車整備
田島自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

耐久性がない1年持たない、すぐエア漏れしてしまった

1人が参考にしています
対象商品:
37303691
2021-12-08
用途:
自動車整備

以前、別のメーカーの物を購入し試してみましたが、カプラの脱着が非常にかたく、これでしたら従来品とあまり変わらないと諦めていましたが、この製品は
非常に脱着が容易で大変満足しています。あとは耐久性を様子見です。

1人が参考にしています
対象商品:
37303691
2021-05-30
用途:
エアツール使用時に

けがをしてエアツールを装着するのに力が入りづらかったところ、こちらを見つけて購入しました。女性でも…と書かれてる通り力は全くいりません。装着後ロックもかかるので安心して使用できました。
他のホースにもつけたいので追加購入しようと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
37303752
2020-09-21
用途:
機材のメンテナンス作業

機材の本体の残圧を抜く際に使いましたが、とても安全に抜けました。継手も種類があり変換継手を買わずに済みました。

対象商品:
37303691
2019-08-20
用途:
整備
個人のお客様

今まで一般のカプラジョイントを使ってました。嫁、子どもからは力不足の為私が接続してましたがこちらの商品は嫁、子どもでも楽に脱着できました。良い商品に出会えて嬉しいです。

対象商品:
37303743
2018-10-11
用途:
農機具の清掃に使用
農・林・水産業

これまでの、普通のカプラーは接続、取外しに力が必要でしたが、この商品は女性の力でも接続、取外しが容易にできて非常に助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05