4サイクルエンジンオイルのレビュー
- 用途:
- 年式の古い車用
- 対象商品:
- 38268851
粘度の高い鉱物油が入手しにくい中で、この価格で購入できるのは大変ありがたい。
圧縮漏れの抑制とかの効果はともかく、メカニカルノイズが小さくなるのは実感できます。
ただ、劣化は比較的早い感じで、自分の車では5000kmを超えるとエンジンの音が変わって気づきます。安いオイルをこまめに交換したい方にお薦めかと。
なお、他の方も書かれていますが、付属の蛇腹ホースは漏れて使えません。
- 用途:
- オイル交換
- 対象商品:
- 38268851
旧車に使用の為、粘度の高い鉱物油が安価で買えるので助かります。
オイル減りの車の継ぎ足しにも使えて重宝します。
- 用途:
- メンテナンス
- 対象商品:
- 09966677
付属のノズル、使い物になりません。たれてたれて、使い方が悪いのでしょうか、もう少しちゃんとしたものをつけたほうがいい。オイルはいいものです
- 用途:
- 空冷のバイク
ハーレー(EVO)とBMW R1100に使用してます。2年ほど使用してますが何も問題ありません。今のところ一択、リピーターになってます。商品に関係ありませんが送料無料が3500円からになったのは残念ですね。
- 用途:
- 旧車、に。
- 対象商品:
- 38268851
容器の、処分が、約1&ボトルより、楽かなと思ってましたがつぶれにくいので、メリットはなかった。10W-40も、あれば非常にいいのに。
- 用途:
- オートバイ
- 対象商品:
- 38268851
コストパフォーマンスが良くマメに交換できるので注文しました。
特に これといって凄いとかは感じませんが、無難にいいのかなと思います。
- 用途:
- オイル下がり車に使用
- 対象商品:
- 38268851
オイル下がりで白煙を吐いていろいろ試してみたらニッサンが扱っているNC81とエンジンオイル20W-50を入れて白煙吐きが止まった。
- 用途:
- 古いバイクのオイル交換
- 対象商品:
- 38268851
バイクが好きて4台在ります。オイル交換をしても、距離は伸びないけど、時間だけが経ってしまう事が殆どです。高級オイルを何年も使うよりも、このオイルを短期間で交換しています。最近は粘度の高いオイルは貴重品ですね。
- 用途:
- 原付納車整備
- 対象商品:
- 38268851
台湾メーカーPGOのオイル交換に使用。流石に冬場は固いですが、夏場は問題ありません。4スト50CCも1年中これで対応可能です。
- 用途:
- 発電機のエンジンオイルに使用
- 対象商品:
- 38268851
運転時間が長くなったディーゼル発電機(25KVA)に使用しております。流石にメーカー指定の粘度ではメカノイズが大きくなってきたので使用しました。起動時の暖機運転を十分したあと負荷を徐々に上げていきましたが、粘りのあるエンジンになりました。またポンプ等の起動電流の高い機器を始動したときのヘタりも軽減されました。頻繁に使用するので、ペール缶販売があると助かります。
- 用途:
- バイク
- 対象商品:
- 38268851
80年代のバイクのオイルに使用しています。高回転では使用しないのですが、エンジン作動音が静かになって非常に満足しています。
この価格で買えることは大変喜ばしいことです。継続購入していこうと思います。
- 用途:
- オートバイ用
カブ110での使用は温まっても重く、このクラスでは厳しそう。
kz1300での使用は、暖機運転後に重さを感じるほどのことはなく、スムーズ。
長時間走ると油圧は下がってきますが、4L6000円くらいの鉱物油でもそれは同じ。
バルカン1500での使用は、始動は重い気がしますが、温まってしまえば問題無し。
各車1000キロで交換してるので、それ以上の距離に関してはわからない。
10w40や30、合成油と比べて、燃費落ちるのは当たり前。
レースや高回転ガンガン使うような人には向かないでしょうね。
- 用途:
- バイク用オイル交換
- 対象商品:
- 38268851
130ccのスクーターのオイル交換に使用。60000kmを超え、オイル減りがあり固いオイルを探していました。値段も安く、オイル減りも減少しました。あと走行フィーリングも好印象です。過走行車にはオススメです。