2輪車プラグキャップのレビュー

平均満足度 4.64 (150件のレビュー)
商品レビューを投稿する
2輪車プラグキャップ NGK(日本特殊陶業)
NGK(日本特殊陶業)
739 / 税込 813
ニューセラミック抵抗体とシリコンゴムを採用。 1.さらにパワーアップ! 2.耐熱性抜群! 3.完全防水! 4.電波雑音を防止
150件中 61~80件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2019-07-07
用途:
見た目も格好良い
対象商品:
58117245

純正のプラグキャップよりもしっかりしていると思う。プラグの固定密着度が良い。

2019-04-30
用途:
グランドアクシス100に使用
対象商品:
58117053

特に切断するとかの加工は必要なく、純正のカバーもそのまま付け替えて使えました。

2019-03-10
用途:
ヤマハ GEAR 4KN プラグキャップ交換
対象商品:
58117245

ヤマハ GEAR 4KN プラグキャップ交換を交換しました。
交換は簡単でした。点火も今までより良くなった気がします。

2019-02-11
用途:
バイクの補修
対象商品:
58117053

製品にはとても満足、但し角度の問題で自分の選定ミス

2019-02-05
用途:
オートバイプラグ交換
対象商品:
58117053

オートバイのプラグを純正指定からプレミアムRXに交換する際、端子形状が違うので、このプラグキャップに変更しました。取り付けも簡単でした。

西川電気商会 様2018-10-25
用途:
マジェスティー125の修理
対象商品:
09991134

プラグキャップからリークしてアイドリングが安定しなくなったので交換しました。改善されました。

2018-11-01
用途:
刈払機のプラグキャップ
対象商品:
58117071

刈払機のイグニッションケーブルが細いのでピッタリサイズがありましたので購入してました。
5kΩの抵抗入りだったのでイグニッションコイルの保護・電波雑音防止ができ良かったです。

2018-08-25
用途:
バイク整備
対象商品:
58117272

商品画像とは違い、NGKのロゴ文字が白く塗られてなくて刻印だけの物が来ました。
せっかく天下のNGK製のキャップを使用するのだから、と思い自分で白ペイント入れました。
商品自体は申し分ないんですが上記の事で星4個とします。

2人が参考にしています
2019-01-26
用途:
RC42の点火不良修理
対象商品:
09991125

寒冷時3気筒になる症状の修理に使用しました。測定しましたところ純正品の抵抗値が大きくなっていましたので、どうせ交換するならと、この商品を選択しました。シリコンコードを接続するときに、シリコン潤滑スプレーを使用すると、スムーズに作業できます。

2018-10-28
用途:
スクーター用に購入しました。
対象商品:
58117306

スクーターのプラグはどれも可なり奥に付いていますので、大変取りにくかったですが楽になりました。

2018-06-29
用途:
プラグキャップ交換
対象商品:
58117227

交換後エンジンが一発で始動しました。満足しています。
コスパも最高ですね。

2018-03-24
用途:
バイクに使用
対象商品:
09991134

XR250 /03に使用。イリジウムプラグと同時に交換。以前よりもトルク感を感じてます。ただ、ノーマルのコードなので、差し込みがギリギリで、時折エンジン始動が出来ない事があります。コードの交換も必要かと思いました。商品としては、問題ありません。

2019-07-13
用途:
消耗品の交換
対象商品:
58117236

交換した事で、今までよりはスムーズにエンジンがかかるようになったので良かった。

2018-04-16
用途:
スクーターのメンテナンス
対象商品:
58117132

15年半経過のアドレスV100の交換用として購入しました。純正よりは少し長めでしたが特に問題ありませんでした。プラグケーブルと併せて交換しましたが、安くあげることができ満足です。

2018-04-19
用途:
バイクのスパ-クプラグキャップに仕様。
対象商品:
58117297

メ-カ-品なので問題なし、後はリ-ク等の不具合が出ないかの結果に依り感想は変化します※最低1年は不具合が発生しないかです。

2018-12-29
用途:
旧車の整備
対象商品:
58117577

旧車のプラグキャップに利用しています。見た目、性能共に全く問題ありません。いつも利用しています。

2020-05-07
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
58117586

シグナスxの純正品が外すとき折れたため購入した
品質はNGKなので 全く問題無く使えてます

2020-03-16
用途:
AA01FIに取り付け
対象商品:
58117227

スパークプラグやプラグキャップで純正品として
採用されてるメーカーなので品質は大丈夫でしょう
今回は、ちょっと取り付けに難儀しましたが

2017-08-19
用途:
バイク メンテナンス
対象商品:
58117543

古いバイクなのでキャップとコードを交換、
さすがNGK。

1人が参考にしています
2018-01-18
用途:
バイクの旧車に使用
対象商品:
58117507

信頼のNGK製品で、角度がぴったりとマッチしました。色も派手ではありませんが洒落た感じで、大変満足して使用しています。