エンジンオイル 10W-30 SM(API) CF相当 全合成油のレビュー
GROUPⅢ100%の合成油を使用した高性能なオイルです。
高い省燃費性能を発揮します。
優れたコストパフォーマンスを追求。
安定した潤滑性能を追求。
エンジン内各部の金属摩擦抵抗を軽減します。
【用途】ガソリン・ディーゼル兼用
B.T.Nine 様2020-08-09
- 用途:
- オイル交換
- 対象商品:
- 11065677
云わずと知れたオイル交換に使います。注ぎ口の形状を元に戻してもらえたので、ようやくいつもの注入が出来ます。安くて高性能が気に入っております。
2020-09-25
- 用途:
- エンジンが元気になった
- 対象商品:
- 11065677
今まで耕うん機用に安価な1000円前後のオイルを使用していましたが、オイルを変えてみて馬力も違ったように感じました。
2020-09-03
- 用途:
- AF62 ディオオイル交換
- 対象商品:
- 11065677
AF62 ディオオイル交換に使用しました。近場しか乗らないスクーターなのでオイル交換の頻度を多くしています。オイルは注文したら直ぐに到着しますし、オイルのクオリティも全く問題無いのでとても重宝しています。
有限会社豊田工業 様2020-07-01
- 用途:
- フォークリフト
- 対象商品:
- 11065677
ガソリンエンジンのフォークリフトのオイル交換に使用しましたが問題なく
動いています。リーズナブルで助かりました。
2020-06-04
- 用途:
- 自動車整備
- 対象商品:
- 32575645
夏場(気温30℃)にてジムカーナ走行をしましたが特に問題なく、一日中油圧安定していました。コストパフォーマンスはとても良いと思います。
2020-05-09
- 用途:
- 自動車のオイル交換
- 対象商品:
- 32575645
数年前から比べると随分と高くなりましたがそれでも他と比べると安いし問題なく使用しているので今後も利用すると思います。途中何度も他のオイルを使用していますが、通常走行で通勤・レジャー等に使用していますが全然問題なく使っています。
2020-06-09
- 用途:
- 車のメンテナンス時
- 対象商品:
- 11065677
オイル添加剤と併用して使用しています。
”Moly Speed エンジンコーティングGブラック ”
鉱物オイルとの組み合わせが必要な添加剤の為に、グループ3のオイルから、このオイルを選びました。この組み合わせでエンジンノイズが確実に下がりました。
2020-03-26
- 用途:
- 機械のオイル交換
- 対象商品:
- 32575645
農機具等は、シーズン初めにこれでオイル交換をします、耕運機などは年1回ですが、草刈機はかなり使うので年2回してますが、今のところ問題ないです
1人が参考にしています