- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車用オイル・ケミカル
- エンジンオイル
- ガソリン専用
- エンジンオイル SM 0W-20 モノタロウ
- エンジンオイル SM 0W-20の口コミ・評判
エンジンオイル SM 0W-20のレビュー
ホンダ、ダイハツの純正オイルと遜色なく使えます。硬度についてですが、やはり皆さんが言われる通り0-20Wにしては少し硬いような気がします。お客さんの反応も見て次回も購入するか決めたいと思います。
低価格ながら問題なく使えました。
まだ使用して間もないので使用感は様子見中ですが問題なく使えるオイルだと思います。
有難うございます。
過走行、16万kmの車に入れていますが、
交換後しばらくはスムースな回転で静かですが、
1000km行かない頃にノイズが大きくなる感じで、少しうるさく感じます。
運転には問題ありませんが、女性でも気が付く位の音の変化なので。
16万km超で1300ccというのも関係はあるとは思いますが、
いままで入れていたオイルでは無かったことなので、
今度は違う車に入れて試してみたいと思います。
通勤、街乗り等通常使用のため特に問題はなく使えてます。価格的にこれ以上上がってしまうと安価のメリットがなくなってしまう。
商品自体は入れてみた結果、C社のRSやM社の化学合成オイルと何の遜色もないように感じました。
まだ距離は500kmほどしか使用してませんが、エンジンの振動、音ともに特に違和感はありません。
あと気になるところは燃費、耐久性ですかね。
10w-40の格安オイルからこちらにしましたが、燃費、耐久性が変わらないようでは前者のオイルを使う予定です。
そちらだと小分けできるボトルですので。
単価もほとんど変わりませんし。
このへんはまだ計ってないのでコメントしませんが、低粘度ですので期待できるはず。
使用満足度が星4つなのは届いたペール缶が未開封にもかかわらず缶とキャップの接合部分からオイルのにじみがあった事でした。
一つ目のふたをくるくる回すと裏蓋、マヨネーズのようなキャップともにオイルでびたびたでした。
マヨネーズのキャップのようなところは外れていませんでしたので、キャップ自体の缶との接合部の甘さでしょう、
その後マヨキャップもはずし、そのままジョッキに移そうとしたところその甘い接合部の隙間からも
オイルが漏れ出し、駐車場で換えましたがオイルでびちゃびちゃになりました(涙)
応急で石油ポンプで移動させましたが・・・ペール缶でこのような辱めを受けたのは初めてでした(苦笑)
また届いた時からこのような状態でしたので当然空気も入っちゃてるし、オイルが酸化していないか心配です。
この度は、大変申し訳ございませんでした。
品質改善に努めてまいります。
今まで営業車のオイルをMonotaRO10w-30の20Lドラムを買って入れていましたが、指定が0w-20だと言う事に気付き購入しました。低燃費エンジンの指定オイルらしく相性が良く低速がスムーズになりました。
特に問題なく使っています ペール缶が大きくへこんでいるのあります
あらゆるメーカーの合成油。科学合成油などと比べ、クオリティ評価は35点。
印象としては酸化が早い(早過ぎる)印象です。
しかし当社で使用車種は営業車。
月間5000km程度の走行なので、月1交換とすれば、コストパフォーマンスは満足です。
顧客にも価格面等説明の上で、満足頂いてます。
ただ、辛口評価ですがドライスタートの頻発するプリウスなどには、当方は使用する勇気はありません。
安価だが他の銘柄の同規格のオイルと遜色ない。故にランニングコストに優れる。
このペール缶の注ぎ口は一般的な金属キャップ+ベラではなく引っ張ってノズルが出てくるタイプなので手を汚しにくい配慮がされている。
もともとモノタローのオイルを使用したのも安くて良いから!
段々値上げされてきて残念(>_<)
今回は千円クーポンが届いたのでモノタローの日と併用利用して購入。
最近の車の多くが0W20になり、価格も下がってきているのでディーラーでのオイル交換か、ホームセンターでその都度4L缶を購入しようかな(^_^;)))
また、もとの価格に戻して・・・毎回購入します(笑)
空き缶の再利用が出来ない 蓋が外れる構造に モノタロウの宣伝になりますよ?
この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。
早速交換して、ひとっ走りしてきました。とても良いと思いますよ。
前回化学合成の、そこそこお高いオイルを使用してましたが、最初の印象はこちらのオイルの方が好印象です。 これなら安心して人にも勧めることができそうですね。
それまでは日産純正のエクストラセーブXを使用していましたが、MonotaROさんのエンジンオイル 0W-20を使用してみました。
純正と遜色なく使用できました。
全然大丈夫です、L当たりの価格も安く助かりますが、今日見ると値上げになっていました、円高なのにおかしくないの?
ご指摘の通り、円高の状況下ではありますが、原油の値段も高騰しており円高だけでは吸収できない結果となってしまいました。
今後も仕入力の強化に努めてまいりますが、何卒ご理解の程、よろしくお願い致します。
交換後、エンジンがスムーズに吹け上がる感じは、高級オイルと比べても遜色がないように感じました。
これなら、コストパフォーマンスに優れているので、こまめに交換することができると感じました。
自動車メーカー純正の同規格のオイルに比べてメカノイズが目立ちます。安いので良いけど硬いオイルを少し混ぜてごまかしてます。