- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車用オイル・ケミカル
- エンジンオイル
- ガソリン専用
- エンジンオイル SM 0W-20 モノタロウ
- エンジンオイル SM 0W-20の口コミ・評判
エンジンオイル SM 0W-20のレビュー
缶の色が派手過ぎて、目立ちすぎると思います。もうすこし地味な色調になりませんか?そうすればガレージに置いてもひときわ目立つことがなくていいと思うのですが。この缶の色調・デザインははっきり言って安っぽく見えます。中身が良いだけに残念です。
いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。
使用しだして間もないですが燃費が多少良くなったような感じがします。エンジン音等の変化もないので良いですね。低価格を継続していただければまた購入します。
曜日限定で購入の為、とにかく価格が安い!(\219/L)
某ホームセンターの場合、同一グレード\495/Lなので半額以下
後は品質保証さえしっかりしていれば何の問題もなし。
価格も大変お手頃で良いと思いますが缶の表示をもっとシンプルにグレード等が分かりやすくして欲しいのと使用後にふたを簡単に開けられるようにして欲しいです。
貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品開発の参考にさせて頂きます。
純正オイルから交換しましたが、全く問題無く良いオイルだと思います。
ペール缶の蓋を外せないので、処分時に困りそうです。
他の方もレビューで書かれていますが、商品説明動画と商品が違います。正確には、商品説明動画は、フタを外す「最初から」ではなく、「途中から」の説明となっているので、わかりにくいです。フタを開けようとマイナスドライバーでコジッたところ缶のフタ周りが変形して大惨事でした。オイルについてですが、他メーカ、純正オイルの0-20と比べるとオイルが「硬い」です。MonotaRoブランド5-30を使用していましたが、ジョッキに入れた感じは、同程度の硬さだと感じました。車に入れると、純正オイルの0-20より硬く、MonotaRoブランド5-30より柔らかいという感じです。自分の車には合っていると感じてます。
ご意見ありがとうございます。
今後のサイト表示の改善課題とさせて頂きます。
車屋でケッチって10W30オイルを入れたのですが回り重く燃費が悪化、金曜特売4380円(外税)で購入。作業中にオイルジョッキへ入れる際、勢いが良すぎて跳ね返りで困りました、乗車前にエコオイルのサラサラを体感できたようです。
入れて間もないのですが、アイドリング時の静粛性が明らかに向上してスムースにエンジンが回ってくれますリッター200円ちょっとのオイルにしてはコストパフォーマンスが高いと思います。 0W-20SM級100%合成、低粘度オイルの燃費が楽しみです。
おそらく韓国製のKALTON社製のOEMと思われるが、
2~3年前は、特価日には税込4千円ちょっとで購入できたものが
この品質でこの価格は購入メリットが無くなりつつある。
ここ最近、PBの値上げを徐々にしている。
昔は、値上げする際は、告知があったのに。
会社が大きくなるにつれて対応が雑になって
くるのはいかがなものかと思います。
貴重なご意見ありがとうございます。
オイル交換してから気が付いてビックリ!
0W-20オイル商品表示ラベルが缶の塗装印刷の上に
シールで張付いていて・・・シールを剥してみたら!
缶には、10W-30の表示されてるので、驚きでした。
オイル硬度を簡単に見る為、垂らしてみたら硬いので・・・
え?
内容物と表示のどちらを信用したら良いのでしょうか?
5W-30より硬いのでは?
ご意見ありがとうございます。MonotaROブランドのエンジンオイルはすべてAPI規格・ILSAC規格の性能試験に合格し、定められた機関に正式に登録されているオイルになります。
品質は元々使っていた物と遜色はないが、価格が上がってしまって現在出入りしている卸問屋より高くなったのでちょっと残念。
次回はさらに安いとこを探すしかない。
「化学」合成じゃないので間違えないようにしましょう
当製品のベースオイルは100%合成潤滑油(グループ3)を使用しております。
グループ3とは、鉱物油を水素化分解することで不純物を徹底的に排除させ化学合成油に相当する性能を持った合成油のことです。
詳しくは下記を御参照ください。
http://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/monotaro_engineoil/
感想は、普通の上です。
質問をしたいのですが、トヨタ プリウス(現行型)への使用は可能でしょうか?
宜しくお願い致します。
ご意見ありがとうございます。
MonotaROブランドのエンジンオイルは100%合成潤滑油(グループ3)ですのでご使用は可能です。
問題がなかったとのお声も頂いていますのでご検討ください。
北海道の、冬季用オイルとしては使えない。外気温がマイナスの時期、粘度が高すぎてエンジン始動性が悪い。(気温によっての粘度変化が大きい) 自動車メーカー系の、鉱物5W30の方が安い。
モノタロウオイル5W-30と比べて燃費の変化をあまり感じないです。価格が大幅に上がったので次回は買うかどうか迷います。