エンジンオイル SM 0W-20のレビュー

平均満足度4.42(472件のレビュー)
商品レビューを投稿する
エンジンオイル SM 0W-20 モノタロウ

世界共通規格API(アメリカ石油協会)のガソリン規格「SM」に合格しています。また、高い省燃費性能を発揮します。
優れたコストパフォーマンスを追求。
省燃費性に優れたオイルです。
環境対応設計の低排ガス車向けに優れた性能を発揮します。
スタートから走行時まで磨耗防止性能を発揮し、エンジン内をクリーンに保ちます。
100%バージンオイル使用
【用途】ガソリン専用

472件中 321~340件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
対象商品 : 32634235
2016-10-27
用途: 自動車メンテナンス時
ライフサポート いしおか 様(金融・保険業)

オイル出し口の取り付けが悪く取れて」しまった。

1人が参考にしています
対象商品 : 32634235
2012-02-26
用途: オデッセイRB1とミラL275Sに使用

今までは10W-30のオイルを使用していましたが、燃費向上を期待して購入しました。燃費は乗り方や季節によって変わるのでオイルのせいとは言えませんがオデッセイで交換前10~11km/Lだったのが9.5km/L位に若干悪くなってしまいました。また、冷間時の始動性が非常に悪くなってしまったので3000km使用して10W-30に戻したところ、始動性は直りました。軽自動車のミラは燃費は変わらず始動性も問題ないので低粘度オイル対応車でも排気量の大きい車には相性が悪いのかもしれません。
値上がりしてしまいましたがそれでも化学合成オイルにしてはとても安いと思います。4L缶での販売を希望します。

6人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品開発の参考にさせて頂きます。

対象商品 : 32634235
2011-08-06
用途: 自家用車

すごくエンジンがスムーズに感じられます。換えたばかりなので耐久性は良ければコストパフォーマンスが良いですね。

対象商品 : 32634235
2011-06-15
用途: 通勤用に今まで10W-40のオイルを入れてましたが推奨が0W-20だったので初めて購入しました

0W-20のオイルは他の粘度に比べて少し高めでしたが、モノタロウでは価格は一緒で激安です。
こんな安いオイル見たこと無いので不安でしたが、今まで使用していた10W-40より明らかにスムーズになり燃費も良くなりました。スポーツ走行やサーキットを走らないならこれで十分すぎるパフォーマンスです。これから継続使用していこうと思います。

対象商品 : 32634235
2011-06-12
用途: 自家用車の定期オイル交換

以前より0W-20を試して見たかったのですが今回気楽に試せる金額だったので購入。結果は今の所大変満足しています。燃費向上になるかと期待しています。エンジンのかかりが良くなり加速もスムーズに、音も静かで違いが体感できて大変満足しています。

対象商品 : 32634235
2012-01-17
用途: 定期的にオイル交換

価格が安くて良いと思います。オイルの色は薄茶色で不安でしたが問題なし。
以前は5w-30を使用してましたが、このオイルにしたら燃費が1km/L上がりました。
3000kmを過ぎると、タレてくるような感じがするので、マメに交換すれば良し。
使用後は缶のフタが外せないので、ゴミとして処分するしかありません。
普通のベール缶のようにして頂けると、使用後にも活用できるのですが・・・

2人が参考にしています
対象商品 : 32634235
2013-11-18
用途: エコカーやフラッシングオイルとして

これから需要が伸びると思いますので、価格ダウンを望みます。

対象商品 : 32634235
2011-07-25
用途: 自家用車のオイル交換

購入2缶目です。非常にコストパフォーマンスが良いとおもいます。

対象商品 : 32634235
2012-01-27
用途: 適合車へのオイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

問題ないです。ペール缶からジョッキに入れやすいですが蓋が一体物なので重ねての処分出来ない。

1人が参考にしています
対象商品 : 32634235
2016-03-24
用途: お客様のお車のオイル交換
リサイクルカーパーツショップMAG 様

価格をもう少し下げてほしい(10W30並みに)

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
ご希望の価格で販売できるよう努力して参ります。
今後ともよろしくお願いいたします。

対象商品 : 32634235
2013-10-14
用途: 自家用車の交換用

最近は低粘度オイル指定車が増えてきて価格が高い物を使用しなければならない状況。
モノタロウのオイルは価格が安く品質が良いのですが劣化が早いので(5w-30の時)3000km
で交換してましたが、0w-20は純正以外は使った事が無いので今回テスト使用してみます。

1人が参考にしています
対象商品 : 32634235
2011-07-28
用途: オイル交換

0Wの割りに少し硬めな感じですが、価格・品質ともに大満足です。
通常のペール缶のように使用後に蓋部分がはずれるようにして頂けると更に嬉しいです。
変更されませんかね。。。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
今後の製品改善の検討課題とさせて頂きます。

対象商品 : 32634235
2011-05-25
用途: 家の2台の自家用車(Bカーとスポーツカー)に使用。

まだ入れ替えたばかりで、燃費や過酷な条件での潤滑性など性能を評価できませんが、とりあえずエンジンは快調で問題は感じません。この価格で0W-20の化学合成油など他にはありえないので良いのではないでしょうか。

対象商品 : 32634235
2011-07-11
用途: 自分の自動車に使用

今まで使用していたOILと同等で満足しています

対象商品 : 32634235
2011-11-19
用途: 使用満足度(必須)本当は満足なんですが、オイルの効果は直接目に見えないので、やや満足にしておきます。

0w-20で安いの一言。 低燃費車 うちではホンダ エアウェーブ ステップワゴンRF3 が0W-20指定です。 この2台でずーっと使ってます。 エアウェーブも15キロ/L前後走るので期待通りの効果は有るのでは? 少なくとも不具合トラブルは有りません。 最近ダイハツ ミライースにも入れ始めました。

1人が参考にしています
対象商品 : 32634235
2011-04-21
用途: 自家用のキューブ

ペール缶の口が上に引っ張りあげられるようになっているのでジョッキに移しやすく垂れることなく使えます。オイルは高温時に酸化するのでガレージ保存で問題ないと思っています。

対象商品 : 32634235
2011-05-16
用途: オイル交換

2台のクルマに入れましたが、問題など全くなく、とてもコストパフォーマンスに優れた商品です。

対象商品 : 32634235
2011-03-20
用途: 自家用車 オートバイのオイル交換
建設業・工事業

0w-20にしては5w-40位の粘度です  使用感としては5w-50に近い吹き上がりです
低粘度オイルの軽い感じでわ無く 少々もさーとした吹き上がりになります
エンジン音は静かになりますシルキーな感じ 小排気量には少々硬目に感じます コストパフォウマンスは高いと思います 1500cc以上ならベストなオイルです

1人が参考にしています
対象商品 : 32634235
2013-08-16
用途: 粘性は低いが摩擦が大きい

トヨタ純正と比較すると燃費が落ちます。10km/lが9.2km/lぐらいになります。
0Wで間違いないのですが夏季は弱いようです。

1人が参考にしています
対象商品 : 32634235
2011-10-15
用途: ホンダ フィットに使用。

燃費が伸びてる。街乗りで5㌫くらい。遠乗りや高速だともっと伸びるだろう。
今後が楽しみ。
都会暮らしだと保管・管理が大変なので4L缶の販売を望む。