ウエイトローラーのレビュー

平均満足度 4.52 (207件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ウエイトローラー NTB
NTB
929 / 税込 1,022
材質比重の重い真鍮製 一体成型で、高速回転時のたわみが極めて少ない ローラーカバーの材質は繊維質が多い為に、非常に優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れています。
207件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-09-09
用途:
ジョグのウェイトローラー
対象商品:
33014292

SA01Jジョグのウェイトローラー交換用に購入しました。純正よりも少し軽めの5.5gを選びました。少し加速感が出たように思える。

2020-04-28
用途:
ウエイトローラー、プリーに使用しました。
対象商品:
35501663

向きが関係なく非常簡単に交換できました。後は耐久性を確認になります。

2020-04-02
用途:
バイクのメンテナンス ジョグSA36Jに適合すると思います。
対象商品:
33014292

NTBのウエイトローラーは適合バイクメーカーを書いてくれてるので、親切ですね。問題なく使えると思っています。ジョグSA36Jに使用するつもりで、購入しました。

2020-03-02
用途:
ウエイトローラーを交換しました。
対象商品:
33014143

色が、ブルーでした。特に問題は、ありませんでした。走行すると交換する前より静かになり加速が良くなりました。

2020-04-06
用途:
VOXのウエイトローラー交換
対象商品:
33014292

純正6グラムを5.5グラムに軽量化。低速トルクも上がり乗りやすいです。最高速も70キロくらいに上がってます。

2020-05-06
用途:
シグナスxsrメンテナンス
対象商品:
40418691

2回目の購入です、回転方向の指定がないので交換することは簡単です。

2020-04-28
用途:
単車メンテナンス
対象商品:
33014143

原付dioのメンテナンスに購入しました。
ウェイトローラー交換は初めてでしたが、交換後には効果が実感出来ました。こんなにも変わるものだとは思いませんでした。

2019-11-09
用途:
原付のメンテ
対象商品:
33014107

ベルト交換時に同時交換実施。
特に問題は無い。
消耗品なので、定期的に交換。

2025-04-03
用途:
スクーターのメンテで使用しています^^

シグナスXと、3KJジョグの定期的なメンテナンスで超格安なウエイトローラーから、有名メーカーのウエイトローラーまで、色んなメーカーのウエイトローラーを試しましたが、NTBさんのが変摩耗も少なく、プーリーが粉だらけになってウエイトローラーの動きが悪くなったりもせず、純正部品に一番近くて良かったので、もうNTBさん以外は買う気になれません。純正部品は金額が高いので・・・^^;

2020-01-18
用途:
スクーターへ装着
対象商品:
33014484

5000km走行後、交換。偏摩耗は純正とほぼ同じ。値段半分以下。よって、星5です。

1人が参考にしています
2019-10-17
用途:
ベルト交換時に同時交換
対象商品:
33014161

良い商品です。前回も同じ商品を使用しました。ベルト交換時に同時交換しました。16,000km走行で交換しましたが壊れた部分も無く、摩耗も少なかったのでまだまだ使えそうと思いましたが購入した新品と交換しました。ローラー表面の色が青色に変更になっていましたが見た目では何か変更になったのか等はわからないです。
交換後の走行も快調です。

2019-07-14
用途:
スズキのチョイノリ用
対象商品:
33014527

純正品と同等の性能。
同じ加速具合と最高速度で問題なしと思われます。

2019-04-27
用途:
TODAY AF67に
対象商品:
33014107

コストパフォーマンスは良い。耐久性は比べられないが、純正を20000㎞以上使用していたので10000㎞ほど持てばいいかなと思う。純正品1セットなら、重量の異なるNTB製を2セット買って組み合わせるのもセッティングの幅ができて面白いかも。

1人が参考にしています
有限会社ケイイーアイプランニング 様2019-06-25
用途:
駆動系のメンテナンス
対象商品:
33014545

スクーターの約10000キロ毎の交換に使ってます。NTBは種類も多く、方向も気にすることがないのでいいとおもいます。

2019-04-30
用途:
バイクの駆動系のリフレッシュに使用
対象商品:
38122944

純正と同等の部品が5%off(土日購入)で、他の商品と合わせて購入したので送料も無料で購入。
品質も当然問題なしで大満足です。

2020-06-24
用途:
消耗品の交換
対象商品:
33014283

純正の重さがあるのは当然ですが、何種類もの品ぞろえは助かります。

2019-04-12
用途:
18gがあって助かる
対象商品:
33014581

スズキのアドレス110(2st)はウェイトローラーの重さが18~20gを使ってます。
なかなか純正に近い重量のものが見つかりません。
NTBのWRには18gがあるのでたいへん助かってます。

2019-04-30
用途:
スクーター駆動系の消耗品
対象商品:
35501672

社外品ですが純正部品同様で、何の問題もなく取り付けできました。

2018-12-03
用途:
駆動系チューニング
対象商品:
33014177

まだ取り付けしていませんが 国産品だけあって 外観も整っており 重さも1つづつ計測しましたが きっちり10gでした。6個でまとめて計っても60gでした。純正品より安いので もう少し 違う重さも揃えたいと思います。

2018-10-30
用途:
バイクメンテ
対象商品:
33014624

2007式 アドレスV50の交換で使用しました ベルトが切れてしまい その交換のついでにいっしょに交換しました 一度も交換したことがなくまたスピードもメーター読み55kmでしたが 65kmくらいまで上がりました 田んぼ道測定です

1人が参考にしています