ウエイトローラーのレビュー

平均満足度 4.52 (207件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ウエイトローラー NTB
NTB
929 / 税込 1,022
材質比重の重い真鍮製 一体成型で、高速回転時のたわみが極めて少ない ローラーカバーの材質は繊維質が多い為に、非常に優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れています。
207件中 61~80件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2019-03-01
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
33014134

とても安価で作りの良い商品で感激しました。次もまた買うつもりです。ありがとうございました。

2019-02-19
用途:
スマートディオ(AF56)の補修用
対象商品:
33014082

4スト原付の出足の悪さは2スト原付のフルパワーを知っている身としてはなんとも物足りない。標準は6g×6個ですが、この5.5g×6個に替えることで加速感はだいぶ改善されます。もともと最高速は期待できない車種なので、マイナーチューンとしては最上かと。

メカオンチ 様2019-02-05
用途:
バイクチューニング
対象商品:
33014143

リーズナブルにセッティング出来て有難い。耐久性はこれから。

2019-01-28
用途:
リード100の駆動系修理
対象商品:
33014231

リード100(JF06)前期型に14gを使用しました。前期型は14g、後期型12gのようですが、どれでも使えます。

2019-01-10
用途:
スクーターのメンテナンス
対象商品:
33014344

コスパが良い商品。最近はバイク用品店でも在庫で置かなくなっているのでこちらで購入。

2025-08-30
用途:
スクーター

トリシティ125 SEC1Jに使用予定。未装着。純正高価で、これに。
耐久性どうかなと。

2018-07-25
用途:
アドレス110 CE47Aに使用
対象商品:
38122944

アドレス110 CE47A ウェイトローラー交換でネットを閲覧をして10gに決定!ノーマル状態の発進後のスタートダッシュは解りませんが、満足しています。数回NTB社製の商品を購入していますので、今のところ問題無し

2019-07-06
用途:
スクーターの補修
対象商品:
33014511

純正部品よりも割安なので購入。特に問題無く使用できております。

2018-10-19
用途:
原付のメンテナンス時
対象商品:
33014143

NTBのウエイトローラーは問題無しでしょう。他で金額が安い商品もありますが、ウエイトローラーが砕けたのが判らず使用していて、プーリーも駄目になってしまってから、NTBのウエイトローラーにしてます。バランスイイです。

2018-07-02
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
33014213

低速域から高速までスムーズに変速できるようになり満足しています.

2018-10-03
用途:
メンテンナンス
対象商品:
33014134

とても良いと聞いていますが、私には、ちと高い感じです。

Ms Factory 様2018-06-11
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
33014091

NTB製の製品は信頼が有り、耐久性もまずまずです。

2018-05-19
用途:
レッツ2消耗交換
対象商品:
33014493

2回目の交換部品に使用しました。耐久性信頼性共に純正品なみです。

2018-09-08
用途:
バイクメンテナンス
対象商品:
33014597

スカイウェイブcj44で使用。
標準の33gを30gで使用していたが、吹き抜けぎみなので敢えて35gを購入し取り付け。
結果、1番のフィーリングになりました。
過走行でプーリーが肉薄になり、ある程度重くすれば以前の感じが取り戻せました。

2019-03-25
用途:
バイクの整備
対象商品:
33014292

純正品となんら変わらず、問題なく使用しております。
今まで使ってきて、安くて良い商品だと思います。

2018-10-26
用途:
スクーター整備
対象商品:
33014484

スクーターの最高速が低下してきたので、ウエイトローラーの磨耗を疑い交換してみました。
社外品ですがNTB製は信頼できる製品だと思います。

2018-04-16
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
33014256

交換した物が摩耗が酷かったので社外品とはいえ部品が入手できて満足しました。

カーショップ Pit-S 様2018-05-07
用途:
バイクメンテナンス
対象商品:
33014134

問題なく取り付けできました。あとは耐久性を検証します

2018-03-15
用途:
ジョグZRのメンテナンス
対象商品:
33014116

ヤマハ用だけでしょうか?グラムによって色が変えられていました、非常に助かります。

2019-03-06
用途:
自転車バイクのメンテナンス時
対象商品:
33014091

コストパフォーマンスがいい これなら頻繁に交換できる