ウエイトローラーのレビュー

平均満足度 4.52 (207件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ウエイトローラー NTB
NTB
929 / 税込 1,022
材質比重の重い真鍮製 一体成型で、高速回転時のたわみが極めて少ない ローラーカバーの材質は繊維質が多い為に、非常に優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れています。
207件中 101~120件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-11-11
用途:
スズキの原付

各メーカーで管考え方が違うんだろうけど、SUZUKIはφ17×12。
アドレスという車種はまぁまぁ売れたので10g以下の原付用は大きなバイクショップだっと入手出来るけど、10gより古い重い原付二種用だとあんまり在庫されていない印象。
自分のCF11Aという20年前のアドレス110だと純正標準が20g。
この重さだと最高速はいいけど出だしがもっさりしていて激遅。
15gにして、今どきの4サイクル車と同等になったかな。
5000km毎に交換するようにしているけど、今回はNTBを始めて使うんで、もうちょっと前に点検してみるか。

松崎自動車塗装 様2017-07-15
用途:
ローラー劣化の為
対象商品:
33014283

よい品物ですごく満足しています。コストパフォーマンスも最高です!

2024-07-23
用途:
af61のメンテナンス
対象商品:
33014107

スタート時アクセルをかなり開けなければ進まないため駆動形を整備
ウエイトローラーは純正と同じ6.5グラムを注文
純正は少し変磨耗していましたが重さは6.5グラムありました。
スライドピースの劣化は無し
結局 ウエイトローラー、ドライブべルト、クラッチASSY交換で直りました。

2016-05-08
用途:
レッツ2 CA1PAに使用
対象商品:
33014107

他社の物より、少し耐久性がいいように思える。外径や重さの精度もよく、満足している。

2016-03-21
用途:
アドレスV125のウエイトローラー交換
対象商品:
33014606

純正互換として使用しました。
交換してから、1万キロ以上走行しておりますが、今のところ全く問題なし。
次回メンテの際も使用したいと思います。

1人が参考にしています
2022-12-29
用途:
ホンダバイクレッツメンテ
対象商品:
33014511

正直言ってあまり期待していない、純正品が一番いいにきまっていると思う純正品もそうだが
社外品は使い方によって個人差が大きいのも事実かと思うなのでいいとも悪いともいえない。

2017-02-07
用途:
アドレスV125G K7
対象商品:
35762386

安物だとすぐ減ってしまいますが、このメーカーは、結構持ちます。

2人が参考にしています
2016-06-19
用途:
整備
対象商品:
33014414

Vベルトと一緒に交換しました。出だしがよくなり最高速度が新車当時に戻った。

2021-07-07
用途:
バイク駆動系
対象商品:
33014116

消耗品ですのでリピート購入したところ以前のクリーム色から緑色に変更されていて一瞬間違った物を送られてきたのかと思いました。
現在は緑色に変更されているみたいです。

MonotaROからの回答

最新仕様の画像につきまして、メーカーで準備でき次第差替えさせていただきます。

2016-10-18
用途:
アドレスV50/G CA42A
対象商品:
33014502

交換後 加速はちょっと悪くなた感じです速度は問題ないみたいでうす。

2016-09-30
用途:
アドレス110のメンテナンス
対象商品:
33014572

アドレス110のメンテナンスに使用しました。低速からの変速が、スムーズになりました。

2016-01-07
用途:
スズキスクーター用
対象商品:
33014536

問題なく使用しております。
耐久性についてはまだ距離を走ってないためなんとも・・・
商品名が「HYPER BLACK」なのに白いのはご愛嬌。

2016-01-11
用途:
スクーターのメンテナンス
対象商品:
33014581

アドレス110(CF11A-2001年式)に使用しました。ノーマルが20gでかなりヘタリがあったので純正品での交換を検討しましたがかなり高額だったので社外品を探しましたが同じ20gが無く安価で18.5gをモノタロウで探し出し早速注文し交換してみました。交換前とは比べ物にならないくらいスムーズに加速し本来の状態に戻すことが出来大変満足です。ライフはこれから検証していきます。メーカー様への要望として細かなセッティング用として18.5g以上22.0g迄のバリエーションを増やして欲しいです。

MonotaROからの回答


貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品展開の参考にさせていただきます。

2016-01-26
用途:
AF61ホンダ トゥディに。
対象商品:
33014082

AF61ホンダ トゥディに。問題なく使えます。5.5gですが普通に乗れます。

C-WORKS 様2016-06-26
用途:
自家用スクーターに使用
対象商品:
38122944

ヴェクスター125改150に使用。アドレス125プーリーに交換し低速重視で購入しましたが、次回は12gに変更します。現在の10gでウエイトローラー磨耗は確認してませんが、12g交換後にレビュー投稿します。

2015-11-15
用途:
駆動系オーバーホール
対象商品:
33014116

取り付けに、特別向きが無さそうなので迷わず取り付けが出来ました

2017-03-21
用途:
バイクのメンテ
対象商品:
33014186

普通にこれでいいんじゃないでしょうか。
値段も手頃で、しっかり使えます。

2016-04-15
用途:
ドライブベルトの交換時
対象商品:
33014615

前進しました、良かった。

2020-10-21
用途:
駆動系のリフレッシュ
対象商品:
35501663

純正のアドレスV100のWRが欲しかったけど、1個800円?6個で4800円??
高価過ぎて、手が出ません。NTBのベルト、スライドピ-スと3点一緒に交換しました。バイク屋さんもNTBなら大丈夫でしょう?と。

2016-06-24
用途:
メンテナンス
対象商品:
33014143

スピードが蘇りました