ウエイトローラーのレビュー
- 用途:
- 通常の消耗部品での交換作業
- 対象商品:
- 33014091
まだ数百キロメートルしか走行してませんが、最高速度が少しだけ上がりました。但し、その数キロ速度が上がっただけでも満足です。後は、ローラーのの消耗具合や耐久性の度合いを見ていきたいと思います。
- 用途:
- パーツ交換
- 対象商品:
- 33014405
サイズが20mmではなく、メーカー用汎用としか無く、交換しようとケース開けてウェイトローラ見比べて初めて判明。返すにも、送料の方が高くなってしまうので、ドブに捨てるようなものです。
対応車種の表示があれば買いませんでした。
この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
改善に努めて参ります。
- 用途:
- 使用車種:ホンダ リードEX
- 対象商品:
- 33014231
間違えました。18-14とありましたので外径:18mm 高さ:14mmだと思いました。14は重さ、14gだったんですね。外径:18mm 高さ:13mmが寸法です。間違えた自分が悪いんですが、。購入時は気をつけてください。
- 用途:
- リード100に使用
- 対象商品:
- 33014222
成型・重量の均一さは純正並です。ノーマルウエイトで問題ない場合は価格面で純正1回交換のサイクルに2回交換すれば耐久性は全く問題無いと思います。
- 用途:
- 原付の整備、交換等
- 対象商品:
- 33014457
交換後2000kmほど走行しましたが、特に摩耗等も全く見られず
今のところ問題は無さそうです。私の購入したものはバリなども
全くありませんでしたし価格的にも安く満足しています。
- 用途:
- 原付バイクのセッティング用。もう10パックくらい買ったかもしれません。
- 対象商品:
- 33014107
使用するプーリーの状態によっても耐久性に影響すると思うので何とも言えませんが、自分で交換出来るなら予備を持っておいて、気になったときに点検して必要があれば交換すれば良いという感じで、在庫しておいても負担にならない価格が良いと思います。
- 用途:
- ホンダ、ジャイロXに。
- 対象商品:
- 33014204
ジャイロXのウエイトローラーがちょっと軽すぎてエンジン回転が上がりすぎてうるさかったので13gにして静かに成りました。
- 用途:
- 修理
- 対象商品:
- 33014082
今回ベルト切れに伴い、走行系リフレッシュ修理する為に交換しました。
交換使用は、問題ありませんでした。後は耐久性せいの確認ですね。
尚今後セッティング出しをしたいため、5gと4・5gもあると良いですね。
- 用途:
- ジャイロX・TD01-13に使用
- 対象商品:
- 33014204
ジャイロX・TD01-13に使用。
エンジン高回転時の速度低下を感じ、駆動系の劣化だろうと判断し交換。
ベルトと同時に交換し、最高速が5km/h伸びた。
価格が純正品より安いのは魅力的。
耐久性は、交換後100km程度なので不明。