2輪用ゲルバッテリーのレビュー
- 用途:
- 原付バイクのバッテリー
- 対象商品:
- 35054591
始動性は、特に問題ありません。
取説にあるように、キックのあるバイクは、1発目は
キックで始動したほうが、寿命は延びるかも・・・。
- 用途:
- バイクバッテリー交換
- 対象商品:
- 35308637
グロムJC61のバッテリー上がりの為交換しました。
月1~3回しか乗らずバッテリー上がった状態で押しがけしていましたが、ゲルバッテリーを使用して見たくて購入しました。
純正バッテリーは横ですがケースには大きく入らないので、縦に置きました。
バッテリーのプラス側マイナス側が長さが足りないので足して使用しています。
プラス側マイナス側が反対の商品もあると良かったです。
シートもハマります(閉めにくくはなる)
2ヶ月使用しましたが、今の所、上がっていません。
次回も購入したいと思います。
- 用途:
- 250ccバイクのバッテリーに使用
- 対象商品:
- 35308621
3年近く使用でき、安価なのがいいです。今まで何回か使用してますが、トラブルはありませんでした。
- 用途:
- オートバイの整備用
- 対象商品:
- 35308637
スタンダードタイプのバッテリを使用してきましたが、
今回始めてゲルタイプを使用して一年半ほど使用しました。
結果はスタンダードとの違いがわからないといったところが本音です。
一年半でセルモータの回転力が弱まり、期待した効果は得られませんでした。
- 用途:
- ドライブレコーダーの電源として
- 対象商品:
- 35054607
不法投棄が頻発するポイントにセットしたドラレコの電源として購入、別途シガーライターコードと充電機を購入して使ってます。 ちゃんと使えるけれど、すぐにバッテリーがあがるので毎日メモリー交換とバッテリー充電を行う感じ。 もっと大容量の電池にしておけばよかったかも。
- 用途:
- スクーターに使用
- 対象商品:
- 35308637
グランドアクシス100用に購入してもう少しで2年経ちますが問題なく使用出来てます
乗らない時は保持充電器をつなげてるせいもあるのか全然パワー落ちてません
やはりジェルタイプがお勧めみたいです
既に販売されてないのが悲しいです
是非とも復活販売お願いします
- 用途:
- 原付用バッテリー交換
- 対象商品:
- 35054607
スズキの原付バイクZZに購入しました。セルもライトもウインカーも全く問題なく使用できています。安価なのにお買い得です。
- 用途:
- Yamaha Jog Aprio (4JP) Scooter
For time being the battery is doing fine, I think. But after replacing the battery the signal lights are not functioning, maybe the fasher relay has gone bad, I don't know yet.
- 用途:
- バッテリの交換用
- 対象商品:
- 35308637
初めてゲルバッテリを使い、性能にある程度期待していました。
しかし、それまで使用していた台湾製バッテリと比較しても、
数日間開けての始動時のセルモータの回転力が弱いようです。
価格がお手頃なのでその分を割り引いても「ゲル」の効果は感じられませんでした。
- 用途:
- バイクのメンテナンス
- 対象商品:
- 35054591
オートチョークが効かなくなったので、だましだまし使用していました。バッテリーも古くなってきたので交換、なんとオートチョークが直りました。電圧が関係していたのか?
- 用途:
- バイクメンテナンス
- 対象商品:
- 35054591
横積みのシールドバッテリーは種類も少なく、高価なものが多い中、この商品はリーズナブルで性能も申し分ありません。セルスタートも、一発始動です。
- 用途:
- スズキ2サイクル125セル付に使用
- 対象商品:
- 35308637
ホームセンターなどで売っている駆ける君と比べても遜色無い感じです、セルも軽く回るし充分使えます、コスパは最高だと思います。ただ端子締め付けボルトの長さが少し長い感じです。
- 用途:
- 50ccスクーターの補習用
- 対象商品:
- 35054607
50ccスクーターの補修用に購入。低価格なのでいつ上がってもしたかないと割りきってます。念のため初期充電を行い使用しています。
- 用途:
- スーパージョグZの古いバッテリー交換用
- 対象商品:
- 35054607
問題なく使用できています。メイド イン チャイナですが輸入元の日本の会社が保証をつけています。
![2輪用ゲルバッテリー NBC[バッテリー]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono35054591-210902-02.jpg)