2輪用ゲルバッテリーのレビュー
- 用途:
- バイクのバッテリー交換
- 対象商品:
- 35308664
到着後、念のため充電器で補充電しようとしたところ、すぐに満充電表示となり、車両に取り付け後は快調にエンジン始動。
現時点で何の問題もなく大満足です。
- 用途:
- 原付のバッテリー交換
- 対象商品:
- 35054607
長期間乗らなくてもバッテリー上がりを起こしにくいように感じました。この商品のリピーターになっています。
- 用途:
- 90ccのオートバイ用
- 対象商品:
- 35308621
標準設定が7Lのところを4Lで使用しております。前回2011年5月に購入し2015年10月まで使用できました。長寿命、高性能にはびっくりしています。
- 用途:
- 排水管内カメラの電源
- 対象商品:
- 35308621
小型軽量で充分満足な使用が出来ています。熱もほとんどないため、密閉容器に入れています。端子取付も上と前の2通り選べて便利です。
- 用途:
- 原付バイクのバッテリー
- 対象商品:
- 35054607
2014年9月に購入して2016年5月にバッテリー上がりとなり、充電器(BAL1735)による充電も不能になりました(バッテリー不良判定)。もう少し長持ちして欲しかったです。
このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。
- 用途:
- バイクのバッテリー交換
- 対象商品:
- 35308655
初めて購入しましたが、他メーカーであった初期トラブルも無く、全く問題ありません。
耐久性がどのくらいあるのか楽しみです。
- 用途:
- 原付バイクのバッテリ交換
- 対象商品:
- 35308621
原付バイク車種検索で出てきた商品を注文したのに
違う商品が届いた
返品ダメだったので....
この度は、大変申し訳ございません。
バイク部品検索をご利用になった結果適合しなかった場合は弊社理由で返品をお受けいたします。
その際は、お手数ですが弊社問合せ窓口まで
ご連絡をお願い致します。
- 用途:
- 二輪車のバッテリー交換
- 対象商品:
- 35054607
めちゃくちゃ品質が悪い! 製造時でのミスでしょう、車体のハイセンカプラーが取付差し込めなかったです、その部分に製造時のシール材が付着していて返品するにもまた時間がかかるし、こちらで処理してカプラーが差し込めるようにしました!
- 用途:
- ミニバイクに使用
- 対象商品:
- 35054607
ヤマハジョグに使用してますが、外気温が下がるとセルスタートが厳しい時があります。充電器で補充電出来るようであれば定期的に補充電して使うと長持ちしそうな感じです。
- 用途:
- 水中ポンプの電源
- 対象商品:
- 35054607
使用以前の前に「天地無用」文字が意味を成していません。他レビューにもあるように改善しない会社だと思われますよ。事情によりもう一つ購入しようと考えてますので、今度こそ「天地無用」の意味が成すよう願っています。
いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。
![2輪用ゲルバッテリー NBC[バッテリー]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono35054591-210902-02.jpg)