2輪用ゲルバッテリーのレビュー
- 用途:
- バッテリーあがりに
- 対象商品:
- 35054591
もーちょっと安いとありがたいです。製品にバラつきがある様に思います。
貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。
- 用途:
- バッテリー交換
- 対象商品:
- 35054591
特に問題なく使用耐久性も問題ないと思います ホンダのディオに取り付けて1年以上たっていますが月に2回から3回近くのスーパーまで行くくらいの使用で1年たってもセル一発で掛かります
- 用途:
- GN125H 交換用
- 対象商品:
- 35308655
電圧は12.8Vだったのでそのまま使い、一週間経ちますが快調です。寒い朝もセル一発どころか一瞬で始動しますし、チョークをすぐ戻してもエンストしなくなりました。吹け上がりも滑らかで低速トルクも上がっています。耐久性に期待したいところです。※GNの規定バッテリーは**7-Aですが、メンテフリーと軽量化のため**7L-BSを載せています。
- 用途:
- 22F タウンメイトのバッテリーです。
- 対象商品:
- 35308621
2013.4月に同部品を購入しました。
通勤に片道8Kmを毎日(セルスターター使用)走行して、2015.9月に寿命を迎えました。
2年5ヶ月はバイク用の小さなバッテリーにしては良くもってくれたと思い、
再購入しました。
- 用途:
- バイクに使用
- 対象商品:
- 35308682
全く酷い個体でした。気温8℃程で始動時の回転速度が上がりません。
何とかエンジン始動したが、走行後の再始動で容量低下のサインが出ました。新品の時からこの状態では、ロングのツーリングには行く事が出来ません。
- 用途:
- スクーターのバッテリー交換
- 対象商品:
- 35054591
天地無用のシールが張ってあるにもかかわらず
逆さまで送ってくることは、あり得ないと思います。
液漏れした時のことを考えていますか?
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。
- 用途:
- 価格で、選びました。原付バイクのエンジン不調車に使用しました。
- 対象商品:
- 35054607
原付バイクのエンジン調整で、バッテリーも変えたいと考えましたが、予算がないとお客様から言われて、ネットから探して注文しました。お客様の予算の中で終えることができて、満足をいただきました。将来の使用内容で、どのように持続するかを見て、良ければこれからも使用したいです。少しノーブランドには、不安も残ります。
保証のある商品ラインナップもあれば助かります。週末や連休の到着は大変助かりました。ありがとうございました。
- 用途:
- アンプの電源
- 対象商品:
- 35308621
拡声アンプの電源として継続購入しています。計10個以上使用した感想は、寿命は2年半くらいで過放電すると寿命が短くなるようです。
![2輪用ゲルバッテリー NBC[バッテリー]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono35054591-210902-02.jpg)