2輪用ゲルバッテリーのレビュー

平均満足度 4.02 (196件のレビュー)
商品レビューを投稿する
2輪用ゲルバッテリー NBC[バッテリー]
NBC[バッテリー]
4,598 / 税込 5,058
GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。 【用途】バイク用バッテリー
196件中 121~140件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2016-02-05
用途:
KLX125用
対象商品:
35308655

急激な気温の低下でバッテリーがダウン
横置き対応で低価格な物を探していました。
台湾YUASAと数百円しか変わらないですが、こちらにして見ました。
繰り返しの充電にも強い様なので耐久性に期待します。

1人が参考にしています
2014-12-05
用途:
2輪車のレストア
対象商品:
35054591

取り付けてすぐに使用できるのが良かったです。

2015-10-02
用途:
バッテリー交換更新に使用のため。
対象商品:
35054591

価格が激安、しかも機能低下がなくとても使用が簡単で、改善する必要性が特になく、再度購入を予定しております。

一幸建設 様2014-07-19
用途:
原付のバイクのバッテリー交換
対象商品:
35054591

半年以上使用していないバイクを貰い、バッテリー交換後エンジンをかけてみた、一発始動「使えるじゃん」安上がりで本当に良かった。

中島企画 様2013-04-07
用途:
8年目のレッツ4の交換用
対象商品:
35308621

付属ボルト、ナットも付属しており満足です。

2013-04-10
用途:
スズキ アドレスV100に搭載・使用
対象商品:
35308637

届いてみると、ちゃんとした作りで、価格も他と比べて千円位安く買えたからかなり満足してる。
耐久性については、バッテリー交換してあまり日が経ってないので今後の調子を見てみたいと思う

2015-07-12
用途:
返品不可商品です。
対象商品:
35054591

返品不可商品です。と書いてありましが・・・1日で使用不能に

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。
「1日で使用不可に」とのことですが、詳しい情報が分かりかねますので弊社問い合わせ窓口までご連絡頂けますと幸いです。
何卒宜しくお願い致します。

2014-03-15
用途:
バッテリー交換
対象商品:
35308655

納入いただいたバッテリーは、出荷時の充電が十分でなく、数回、セルをまわして弱弱しくエンジンがかかっている状態でした。
車両からバッテリーを外して、充電をし、車両に取り付けたところ、セルで一発で力強くエンジンがかかるようになりました。
結論としては、納入受け取り時に再充電が必要であるということ。納入状態では、充電量が足りず、弱弱しくしかエンジンがかかっていないことになる。再充電で、十分な性能が発揮される。

1人が参考にしています
2013-05-15
用途:
バッテリー交換
対象商品:
35054591

交換後、元気にセルが回りました。今後耐久性を見てみたいと思います。

1人が参考にしています
2013-03-26
用途:
原付バイクに取り付け使用します
対象商品:
35054591

原付に取り付けて使用したが 問題なくとても良い製品です
正規のバッテリイ-から見ると3分の1で済みますから

大森モータース 様2015-05-29
用途:
寿命の来たバイクの交換
対象商品:
35308621

殆んど新車装着品と変わりません。
性能が同じならば、安いに越した事有りません。

2014-09-17
用途:
DIOZXのバッテリー交換
対象商品:
35054591

満足です。

2014-06-19
用途:
交換用
対象商品:
35054591

純正品と変わらず、今のところいい感じで利用できています。

2014-04-08
用途:
家族のバイクの交換用に
対象商品:
35054591

全く問題なく交換後作動してます。届いた時も充電は12V有りましたが初期使用の為微弱電流にて1日充電の上取り付けsました。以前もこのメーカーの物を他のバイクに取り付け問題なく使用出来てますので今後も購入したいと思います。

2014-03-14
用途:
バッテリー交換
対象商品:
35308655

ゲルバッテリーをはじめて購入しました。YTX5Lサイズを設置していたものをYTX7Lサイズに変更し、バッテリー上がり防止目的です。エンジン始動は、YTX5Lサイズで一発始動していましたが、購入したYTX7Lサイズのゲルバッテリーは、2、3回スタートボタンを押さないと始動しなくなりました。明らかにおかしいです。出荷時の初期充電が不十分だと思われます。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛け致しました。
改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。

2013-02-15
用途:
スクーターの始動
対象商品:
35054607

一発始動が出来て満足。あとはどの位持つか期待したい。

2013-12-03
用途:
動かないのでバッテリー交換
対象商品:
35308621

もう買って2年です。私の2サイクルのぼこぼこのジャイロアップは調子が悪く、セルモーターをとことんまで回さなければエンジンかかりません。このようなエンジンでもまだバッテリーはしっかりしています。次回も購入します。
キックも動かなくなりこまっています。どなたかどこが悪いのかわかりませんでしょうか?あと10年20年のります

1人が参考にしています
2013-06-04
用途:
交換用
対象商品:
35054607

ゲルは始めて使用しほぼ2年間使用液だれも当然無く良好/2個目を買いました

2015-05-21
用途:
バイクのバッテリー交換
対象商品:
35308621

20年落ちの、ヤマハAXIS 90 に使用。
通常の垂直搭載なので「大阪魂」でも良かったのだが、あちらの評価が余りにも悪いのでコチラを選択
そのような理由で「ジェルバッテリー」である必要は無いが、とりあえず1年間保証付きは安心です。
今の所絶好調ですが、今後2年位持ってくれれば◎ですね。

AF MITSUMATA 様2014-01-11
用途:
セル付きオフ車の常用バッテリー
対象商品:
35308621

車体のせいかもしれないが、上がりやすい。
2年も使ってないのに、液漏れのように継ぎ目に砂埃が付着している。

1人が参考にしています