SCOOTERのレビュー
- 用途:
- AF27へ装着
初めて自分で交換、安くてグリップ良くて満足してます。
- 用途:
- AF63 原付 普段の足代わり 90/90-10
- 対象商品:
- 35114116
この商品を、初めて買いましたが、製造も新しく、お値段も手ごろに買えました。タイヤは、ソフトな感じで、乗り心地、良いですが、耐久性?????
- 用途:
- 原付(ディオ)のタイヤ交換
- 対象商品:
- 35114091
辛口コメントもあり心配していましたが タイヤ交換もスムーズにいき 毎日快調に走っています
- 用途:
- 非通勤、街中使用(都内23区)、年間走行3000Km強
- 対象商品:
- 35114134
アドレスV125Gの標準タイヤが11,000キロで限界を迎えたので1年9か月前に前後を同時に交換しました。
グリップ力や乗り心地といったものはごく普通の標準タイヤと変わらないです。
ライフは溝が深いので結構長持ちするかな期待したのですが後輪は6,000キロで中央の溝がわずかに残るほどになってしまいました。
(二人乗り乗車は妻を乗せ6,000キロのうち1割程度していました。)
しかし、前輪はほとんど減っておらずあと8,000キロ近くは持つんじゃないの?ってぐらいに減っていません。
前後でこんな極端違いが出るタイヤは正直初めて見ました。
それと他の方のレビューにもあるようにエアー抜けが目立ちます。
前後ともに3、4か月も放っておけば結構抜けています。
これまたこんなにエラー抜けするタイヤも初めてでした。
- 用途:
- 原付スクーター
- 対象商品:
- 35114116
装着後1000km使用でのレビューです。
距離を多く乗るので、タイヤ交換代金もバカにならないと初めて自分で交換を決意。
リムを傷つけまくりましたが、何とか交換完了。タイヤのビードあげてタイヤを付けようとすると、ビードからエア漏れ・・・
しかしパンパンにして一晩置くと戻ったのでとりあえず装着。
乗り心地は問題なし。ドライでのグリップは原付の速度域なら、不安は全く感じない。センタースタンドが先に擦るくらいです。D306と悩みましたが、とりあえず前後換えても3000円ってとてもお得でした。ただし交換は面倒くさかったです。
- 用途:
- 町乗り、通勤に使用
- 対象商品:
- 35114116
材質が国産よりやや硬い、冬なので気温が低いからかもしれないが、それとトレッドの溝が狭く浅いような気がした。まだ慣らし程度なので耐久性については、不明です。
- 用途:
- スクーターの交換用タイヤ
- 対象商品:
- 35114107
他の人の書き込みに有るように前輪タイヤ通常空気圧1.25にするとビードからエア漏れします。今までこんな経験初めてです。
後輪は2キロなんで大丈夫です。
2キロにあげて様子見てだめなら捨てます。
- 用途:
- 中古原付の交換用タイヤ
- 対象商品:
- 35114091
品質は国産と変わりがないと思う。ゴム質もやわらかく低温でのグリップも大丈夫。
消耗品なので、溝がなくなるまで使うより、早めに交換できる価格が魅力。
部品や工具買うついでに頼めるのがよい。
- 用途:
- 自家用車に使用
- 対象商品:
- 35114143
交換前の純正タイヤの性能が悪すぎたのか、このタイヤに換えて乗り心地、ハンドリング等、劇的に改善されました。
パターンのデザインも嫌みが無く、この価格だとかなりコストパフォーマンスは高いと思います。
ライフはまだわかりませんがリピート性大で、お奨めです。
- 用途:
- 通勤
- 対象商品:
- 35114116
表示サイズより幅が細くて頼りない感じです。コンパウンドというか剛性も弱くて自転車のタイヤみたいです。通勤で乗るだけで転がればいいというならOKと思いますが自分はもうこのタイヤは買わないと思います。以上安さ重視の方にはお勧め?です。
- 用途:
- 普段の足用です
- 対象商品:
- 35114091
国産以外のタイヤは潰れてきたりする事が殆どでちょっと苦労したりします が こちらのは潰れないようにきちんと段ボールが間に入ってました この金額なのにかなり感動 プロ意識が伝わってきます 組んでみると針で通したような穴が! 組んでしまったしサイドではなかったので パンク修理で対応しました
この度はご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
初期不良の可能性がございますので、無償にて返品・交換とさせて頂きます。お手数ではございますが、弊社問い合わせ窓口までご連絡頂けましたら幸いでございます。
- 用途:
- タイヤ交換
- 対象商品:
- 35114116
装着時、少しビードが甘いな。と思いながらも装着、走行も安定しており、安くていいなぁ。と思っておりましたが、
丁度半年程でエア漏れが発生。見てみるとリムの継ぎ目部分のビードから漏れている。勿論、サビの発生や歪みも無くごく普通のリム。エアを上げると(4キロ位)止まるのだが、適度に調整すると(2・3キロ位)漏れてくる様子。当たり前だが、溝もまだまだ減ってるとは言えない状態。半年も経っていると保証も効かないでしょうし・・・現代社会で文句言える先が無いなんて、まるで詐欺に合った気分。安かろう・悪かろうでは客は逃げるでしょう。心配なら国産買っとけって事ですかね^^;