BUSINESSのレビュー
- 用途:
- タイヤ交換
- 対象商品:
- 35114152
とにかく距離走るので、安価な物で重量にも耐えられる商品を探していました。価格も抑える事が出来、理想に見合った商品なので満足しています。
- 用途:
- 通勤
- 対象商品:
- 35114186
外見もかっこいいし、ゴム質もなかなかなので、取り付けもスムーズに出ました。走行も安定感のある走りをするし、価格もまあまあなので満足してます。
- 用途:
- 2.25-17 を スーパーカブの前輪に
- 対象商品:
- 35114177
F/R共用 との事なので初回は前後同時にこのタイヤを装着したのですが、
後輪に使用した場合は異常に磨耗が早いです。
100kmほど慣らしたあと、往復で600kmのツーリングから帰る頃には、
後輪のセンターは殆ど溝が無くなりました。あまりにも減りが早過ぎる!
しかし前輪側は特に目立った減りはなく、そこそこ良くグリップします。
特に非舗装な土の路面でのブレーキング時の感触は、
昔ながらの前輪用縦溝パターンよりもずっと安心感があります。
ところでこのタイヤはトレッド部は普通の4PR並の厚さ・固さなのに、
サイドウォールが妙に固く、着脱に力が必要なのですが、磨り減った後輪を輪切りにしてみたところ、
カーカスがビードワイヤを巻いて折り返した後に二重になっており、
サイドウォールのビード側2/3は8PRになっていました。おそらくリム打ちパンクを防ぐ為の工夫なのでしょう。
トレッド面のブロックにはサイプが切られているように見えますが、
これはダミーでただの模様なので、一皮剥けると消えてしまいます。
またウェアインジケーターの形が不鮮明な上に、位置によって高さがバラバラなので、
磨耗量の目安として機能していないなど、アジアンタイヤらしいアバウトさがありますので神経質な人にはあまりお勧めはできませんが、
前輪限定ならば安くてそれなりに使えるタイヤなのでリピートしたいですね。
- 用途:
- 街乗り&ツーリング
CD50Sに装着して、もうすぐ1万キロになります。価格からすればとても良いタイヤと思います。
残りの溝は前輪2.25(ブロックタイプを付けました)が4~5分山、後輪2.50は1~2部山位です。
コンパウンドは柔らかくグリップも良い方だと思いますが、限界はあまり高くない印象です。
元々ビジバイ用ですから限界性能を求めるのは酷な話ですけど、価格を考えれば上出来です。
異常に持ちが悪いという感想もあって少し心配もしましたが、私の場合は1万キロ行けそうです。
新聞配達のように体重+数十キロの荷重や急発進&急ブレーキの頻度が大きいと持たないのでしょう。
参考までに私は体重65kg、街乗り3割ツーリング7割位で走行、運転の仕方は普通と思ってます。
- 用途:
- HONDAカブのフロントに
- 対象商品:
- 35114186
とても気に入っています。もともとオフロード好きの私にはフロントタイヤの立て溝ビジネスパターンは好きではありませんでしたが、このタイヤはFR供用らしくフロント使用でも軽くてグリップもいいです。パターン的にも長持ちしそうです。しいていえば、製造時のつなぎ目が雑で微妙です。あとハメかえ後一皮むけるまでコーナーのスピードは控えめにー。今後私のカブのフロントはこれにします。すでに追加注文して、ストック二本あります。
- 用途:
- ちょい乗りバイク用
- 対象商品:
- 35114177
タイ製なので丈夫だと思い購入しました。
もう2年使っていますが サイドの割れも無く良いタイヤだと思います。
- 用途:
- カブ90の前輪に
- 対象商品:
- 35114186
説明には速度規格がJとなっていましたが、実際にはLで、ちょっと得した気分です。
ブロックタイプのパターンを前輪にはめてみましたが、走行中の違和感は特に感じません。
今のところはとても満足です。しばらく使ってみたいと思います。
- 用途:
- スーパーカブのタイヤ交換
- 対象商品:
- 35114161
スーパーカブ90ccのフロント用に購入しました。
現在1年2ヶ月目、通勤(片道6km程)にて使用しています。
価格は安いですが、縦・横の性能には満足しています。
交換作業も容易です(monotaro社タイヤレバーを使用:10062963)。
- 用途:
- RC50のタイヤ交換
- 対象商品:
- 35114177
ミ●ュ●ンM35によーく似たパターンがこの価格で買えるのが嬉しいところ。ライフはどの位持つのかはちょっと気になりますが・・・。
タイヤバランスなど基本的な部分の作りは問題ないので、サイドウォールに打たれた白地の○Bマークをバルブに合わせて組めば、バランス作業をせずとも十分かと思います。
- 用途:
- カブ110 JA07 フロント用
- 対象商品:
- 35114186
見た目は、他のメーカーと変わりません。グリップも何ら普通ですが、安いので買ってみました。
225-17ですが、IRC,BSに比べてけっこう細いですね。取り付け時は、タイヤレバー使わなくても入りました。
次回は、このメーカーから2.50-17フロント用があるので、試してみたいと思います。
- 用途:
- カブのリプレイスタイヤ
- 対象商品:
- 35114186
タイ製と言う事で、期待はしていませんでした。パターンはミシュランのM35そのままコピー。どうも真円が出ていないようで、回転すると上下に振動が出ます。馴染んでくれば大丈夫でしょうか。
- 用途:
- wave125iのタイヤ交換
- 対象商品:
- 35114152
タイヤが梱包なしで配達されました。傷や折れなどが発生していないか、とても不安です。梱包なしなら、そのことを明記しておいて欲しいです。
大変申し訳ございませんでした。
ご意見は担当部署に申し伝え、改善に努めて参ります。
何卒宜しくお願い致します。