エンジン内部洗浄剤(ガソリン車専用)のレビュー

平均満足度4.46(149件のレビュー)
商品レビューを投稿する
エンジン内部洗浄剤(ガソリン車専用) カストロール

燃料系統からエンジンまでしっかり洗浄するエンジン内部清浄剤。
満タン時に燃料タンクに入れるだけで、燃費の回復のみならず、エンジンの燃焼効率を高め、排ガスをクリーンにします。
配合された特殊PEAが発揮するコーティング効果により汚れの再付着を防止します。
【用途】二輪および四輪の4サイクルガソリン車専用

149件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
対象商品 : 36578157
2019-03-26
用途: 給油時

ポリエーテルアミン配合されているはずなので効果あります。

1人が参考にしています
対象商品 : 36578157
2017-11-04
用途: VTR250に使用
運輸・通信業

使用後、プラグを外してエンジン内部を覗いてみると、ピストンヘッドがきキレイになっているのがわかります。体感的なものに関しては正直わかりません。

対象商品 : 36578157
2018-01-13
用途: 普段のメンテ

良い商品だと思います、普段使いには安くて良いと思います。

対象商品 : 36578157
2017-02-14
用途: 車・バイクの定期的メンテナンスに
卸売・小売業

古い車・バイクが好きなので 好調キープの為に定期的に入れてます。ワコーズ・ヤマハは少し高額なので今回はこちらをチョイス。 エンジンコンディショナー処理後に本剤を入れるようにしてますがアイドリング時の不整脈のような症状は落ち着きます。 冬眠させる予定のバイク・冬眠から目覚めさせたい時も こちらは結構有効だと思います。

対象商品 : 36578157
2017-05-11
用途: バイクのガソリン添加剤

値段が高いフェールワンとかがありますが、この価格で効果ありです。
気に入っています。

対象商品 : 36578157
2017-04-01
用途: 車検時のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

燃料タンクには温度差で必ず、水が入ります。アイドリングがぶれている時に役立ちます。いい商品なので是非再販お願いします。

2017-01-21
用途: 定期的なメンテナンスに
自動車・二輪車・自転車関連業

PEA配合ガソリン添加剤であり、効果は実感出来る。ワコーズF-1、古河薬品製品等とローテーションで使用。

PEAは強力洗浄だが燃焼しないらしく、使い過ぎだったかな?と反省。

1人が参考にしています
対象商品 : 36578157
2016-12-20
用途: キャブレター車には間違いなく効果がある

キャブレター仕様のバイクは1ヶ月程度全く乗らずに放置すると、フロート室に溜ったわずかなガソリンが劣化をし変質。その変質した物質がスロージェットに流れ込み目詰まりを起こして始動不良や急なエンストなどを引き起こしてしまいます。半年~数年といった不動車なら別ですが、この様な軽度のキャブレタートラブルに関してはPEA配合が謳われている洗浄剤は確実に効果を発揮します。このカストロールエンジン内部洗浄剤もその一つです。この商品よりも倍以上するPEA配合の洗浄剤と同等の効果があったので、燃料系統の洗浄という観点で言えばこの価格帯の洗浄剤は非常にコストパフォーマンスが高い商品だと思います。

1人が参考にしています
対象商品 : 36578157
2017-03-26
用途: スクーターのエンジン内部の洗浄に

良い商品なので是非ともモノタロウさんに販売再開を希望します。お願いします。

対象商品 : 36578157
2017-03-07
用途: エンジン内の清掃

年に2回ぐらいガソリン添加剤を使用しています。
ワコーズのフェール1は高額ですが、この添加剤でも十分に感じます。

対象商品 : 36578157
2017-03-16
用途: ガソリン満タン時に注入
FACTORY CHIKEN 様(製造業)

軽自動車に入れてます。入れる前より各段にパワーアップしました。リピートします。

対象商品 : 36578157
2017-02-27
用途: 2年に一度入れます。
農・林・水産業

車検のたびにディーラーオリジナルの添加剤進められますが、2000円と高価なので、これ680円を入れます。

対象商品 : 36578157
2017-02-25
用途: エンジンオイルへの添加剤

最近仕事でドロドロのオイル交換でカーボン、スラッジ、ヘドロが気になり入れました、製品は天下のカストロ抜群です。

対象商品 : 36578157
2017-04-26
用途: ガソリンに添加
中村商会 様

価格がもう少し安ければベストです 効果が目に見えるものではないので性能の現状維持に使用しています

対象商品 : 36578157
2017-02-24
用途: 車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

定期的に使用しています。効果なのですがエンジンの吹き上がりが良くなる感覚です。(あくまで個人的な意見ですので9

対象商品 : 36578157
2017-03-03
用途: 燃料ライン清掃
自動車・二輪車・自転車関連業

燃料ラインの清掃目的に購入しました。
入れて少ししか走ってませんが、燃料の通りがよくなったような?気がします。燃費はわかりませんが、少し力強く発進するようになりました。

対象商品 : 36578157
2017-03-20
用途: 燃料給油時に使用

今回初めて購入し、使用してみました。
すぐに効果が分かるわけではないので、定期的に投入して結果を見てみたいと思います。

対象商品 : 36578157
2017-01-06
用途: バイクの日常使用
たかはま学習教室 様

RF400RVに使っていますが、明らかにトルクアップを体感できますよ。安価で扱ってくれるので助かります。

対象商品 : 36578157
2016-09-29
用途: 車のメンテナンス
ほしまる商会 様

満タン給油時に投入後に50Kmくらい走行して、加速時のアクセルのレスポンスが少し良くなった感じがします、私の車は平成21年式の走行16万kmを超えているハイゼットカーゴで、今までは燃費12km/lくらいがアベレージでしたが、今回約350km走行後に満タンにして燃費を計算したら、14.6km/lに延びていました。

1人が参考にしています
対象商品 : 36578157
2016-12-16
用途: エンジン音が変わりました
香川自販 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

がさつだったエンジン音が小さくなりました。
軽自動車とカブに使ってみたけど、両方とも効果はありました。
半年に1回は使いたいと思います。

1人が参考にしています