オイルフィルター 二輪用のレビュー

平均満足度 4.70 (1,031件のレビュー)
商品レビューを投稿する
オイルフィルター 二輪用 モノタロウ
モノタロウ
409 / 税込 450
日本メーカー監修の高品質二輪用オイルフィルター。Oリング、ガスケット付。 【用途】二輪車用
1,031件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-02-20
用途:
バイク用
対象商品:
36650774

とにかく安さにひかれて買いました。しっかりとした作りで純正と比べても特に変わった感じはしませんでした。Oリングも付属されてましたので大満足です。もしまた買うとしたらリピート買いすることは間違いないです。

2人が参考にしています
2025-03-05
用途:
オイル交換時

十分機能を発揮しており、満足している。廉価であるところもありがたい。

2024-12-07
用途:
メンテナンス時

純正とさして変わらないし、Oリングも付いてて安いしで満足です。

1人が参考にしています
2025-02-18
用途:
アドレスv125s
対象商品:
36650765

大小のOリング2個付いてこの価格
そして2日で納品されたので文句無しにモノタロウ最高

2025-01-25
用途:
バイク修理

使用には何の問題もなく、純正や高級品とも遜色ないと思います。
値段も安いので、交換頻度を上げることができます。

2024-11-05
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
89193684

詳細な品質を純正品と比較して語れるほどの知識や能力は持ち合わせていませんが、これまで何度も購入して問題なく使用しています。

2025-07-14
用途:
旧車
対象商品:
89193727

安価ですぐに手に入るのでいつもモノタロウから購入しています。不良品に当たったことはありません。

2025-07-08
用途:
バイクの整備
対象商品:
36650826

純正と変わらない品質で安く購入できるので助かってます。

2024-10-15
用途:
バイクのオイル交換
対象商品:
36650801

車のように2回に1回の交換なら、もっと高いのを付けても良いですが、贅沢に毎回交換したい派には、このお値段はありがたい。常に2個くらい常備してます。

2024-08-15
用途:
常用オイルフィルター
対象商品:
89193702

オイル交換時期は、マニュアル記載半分の距離がセオリーなので、こまめに交換してきました。本品は、お値打ちでしかもOリング付属なので、本来、2回に一回の交換が勧められていますが、毎回、取り替えています。ちなみに、オイルは純正を入れています。オイルはナマ物なので、回転の早い店で購入するのが懸命です。ディスカウンドショップなどで格安商品を購入して使っているとバイクの場合、不具合が発生するリスクが高いです。モノタロウがいいんじゃないですか…

2024-08-31
用途:
オイル交換時
対象商品:
89193684

安くてとても良い!性能はわからないが普通にゴミを取ってくれると思います。

2024-08-17
用途:
予備
対象商品:
89193693

まだ使用していませんが手持ちの純正品と比べても問題のない作りだと思います。
Oリング付きでこの価格は他の製品ではないので他の同等品が買えなくなりますね。
私が買った物の代表車種の表記が古めのマイナー車で見つけにくいと思います。
近年まで製造されていた車種で表記すれば更に売れると思います。

1人が参考にしています
2025-05-18
用途:
ドラッグスター1100で使用
対象商品:
36650826

現在まで特に問題もなく使用できています。コストパフォーマンスも良いと思います。

2025-04-21
用途:
Ninja1000用

価格も安く品質も問題なしです。常に2個は保有しています。

2024-04-30
用途:
オイル交換毎に換えてもいいコスパ。
対象商品:
89193684

オイルに非常に気を遣うSSではなく、バギーだったりオイルフィルターが装着されている二輪車ではオイル交換毎に換えてもいいコスパです。作りも安っぽさはなく、安心して使用できています。

2024-08-01
用途:
バイクのオイル交換時
対象商品:
36650783

毎回江ラメントを交換しているので、安くて助かってます。

1人が参考にしています
2024-04-19
用途:
必需品
対象商品:
36650783

オイル交換時のシールも付属されていてとても助かります。
とNinja250、とYZF-R1両方で使用しており、特に問題を感じたこともなく普通に使えますので在庫を沢山ストックして常に切らさないようにしています。
オススメします。

2024-06-17
用途:
アドレスv125sのオイル交換時
対象商品:
36650765

Oリングも入っていてこれだけ買えば何も問題なくフィルター交換ができる。品質も問題ないと思っている。

相沢工房 様2024-06-19
用途:
バイクに使用
対象商品:
36650774

安価で良い!
必要なパッキンもちゃん入ってるのでリピートしてます。

2024-06-08
用途:
アドレスv125s のオイル交換時
対象商品:
36650765

エレメントケース内のゴムパッキンもはいってます。ゲージのゴムパッキンはなし。