ランプペンのレビュー
- 用途:
- JB23ジムニーのエアコンパネル照明白色化
- 対象商品:
- 38437533
純正のバルブをなんとか白色化したくて、光の三原色の原理で純正のハロゲンバルブのままで白色化を試みようとした。
考え方は正しかったのだが、この塗料の耐熱性に不安を感じて結局使わなかった。
代案を考え続けたあげく、放熱性に優れたアルミボディー製のLEDにすることにした(耐久性に問題がないと良いのだが・・・)。
- 用途:
- 使いやすいです
- 対象商品:
- 38437533
透明な着色料を探していました。透過率が高いので、透明な物を作成したい人にはピッタリです。ただし、中のハケの使いやすさは、人によると思います。
- 用途:
- 電球の着色に使用
- 対象商品:
- 38437542
以前スプレー式の商品を使用した事がありますが、以外と上手く塗れず今回はハケ塗りタイプで挑戦したところ以外と上手く塗れて良かったと思います。
後は耐熱温度の関係で使用しながら様子を見る事にします。
もう少し耐熱温度が高い商品だと熱対策楽になるかなと思います。
- 用途:
- ウインカーランプの着色
- 対象商品:
- 38437542
ウインカーレンズをクリアに変えているのですが球がクリアとアンバーでは値段が結構変わるのでどんなものか購入です。
- 用途:
- 電球の着色
- 対象商品:
- 38437567
クルマのメーター照明の電球の着色に使用しました。
塗っているときにキャップについている筆が塗料を弾き飛ばして周りに撥ねます。
取説に使い初めに煙が出る時があると書いていたので念のためにオーブントースターで熱を入れてから取り付けしました。
色見は特に変化なくキャップと同等の色見だと思います。
- 用途:
- 車内LED灯の塗装など
- 対象商品:
- 38437542
オレンジを購入。クルマ内装用のLEDは安っぽい上に寒々しい白や青が標準なため、これで塗装しています。普通に発光面に付属筆ペンで塗るだけです。照度自体は落ちているはずですが、暖かい色味になります。
ただ、特殊な樹脂塗料のためか開封後の長期保管は難しいようです。ちゃんと保管していたはずですが、開封済みですと5年程で硬化してしまいます。あまり数の出る商品ではないですが、塗装面積がハロゲン球より遥かに小さいLEDカスタム市場向けに、容量1/3で500円程度のパッケージングを企画してくれたらな、と思います。
- 用途:
- LED風にと
- 対象商品:
- 38437533
LED風に成らないかなと思い購入しました。商品は悪くないのですが、筆塗りでの均等に塗装するのは、とても難しいです。
- 用途:
- 旧車のタコメーターの電球色づけ
- 対象商品:
- 38437567
旧車のタコメーター電球色が自然色でスピードメーターの色がグリーンであったため、購入しました。このグリーンは商品自体がほとんどありません。とても助かりました。
- 用途:
- 電球のカラーチェンジに
- 対象商品:
- 38437567
「高熱対応」との謳い文句ですが、12Vの電球では5Wクラスまでがせいぜいで、例えば8Wルーム球に塗ると数日で黒化・変色してしまいます。
もちろんバルブのガラスサイズにも左右されますが、やはりガラス生地に色付けされた純正バルブには敵いませんね。