2016-03-08
- 用途:
- 通勤車のメンテナンス
- 対象商品:
- 39120164
純正品よりバリ多目でリングも安っぽいですが、外径の精度はきちんとしているようです。
0.5オーバーサイズ等があるとうれしいのですが。
1人が参考にしています
2014-05-29
- 用途:
- リペア用ピストン
- 対象商品:
- 39120173
KN企画ハイグレード56mm(ルイマ56mm)シリンダーのリペアピストンとして使用。
コンプレッション12Kで12500rpmでもセッティングさえ間違わなければピストンにダメージなし。
コストパフォーマンスも非常に良い。
1人が参考にしています
2014-02-19
- 用途:
- 補修用
- 対象商品:
- 39120033
純正品とも見た目あまり変わりが無いように思います、年式が古くなると純正品での対応がなくなりますので助かります!
1人が参考にしています
株式会社REGION 様2016-07-10
- 用途:
- バイクの部品交換
- 対象商品:
- 39120042
適合車種に「LEAD50(AF20)」とあるにも関わらず直径が大きくて合わない。交換してほしい!
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
別途ご連絡致します。
何卒宜しくお願い致します。
2016-05-26
- 用途:
- 交換用ピストンとして
- 対象商品:
- 39120042
KN企画のシリンダーにはきつくて入りませんでした。
ピストンリングだけ流用しようと思っても、形状が違うので不可。
2人が参考にしています
MonotaROからの回答
このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。
メルトダウン 様2014-08-05
- 用途:
- バイク修理
- 対象商品:
- 39120042
リングは入らないし、エキスパンションは短いし、リング回り止めピン出すぎでリングが治まらないし、こんなのは部品ではありません。
3人が参考にしています