ドライブスプロケット(フロント)のレビュー

平均満足度 4.63 (197件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ドライブスプロケット(フロント) KITACO
KITACO
1,098 / 税込 1,208
軽量かつ高い耐久性を誇るS45C(高炭素鋼)を使用したフロント側(エンジン側)のスプロケットです。バネ下重量の軽減とフリクションロスの低減に効果を発揮します。 豊富な丁数できめ細かなセッティングが可能。 出力を増大させたエンジンに対応。1サイズ上のドライブチェーンを使用可能にするフロント側スプロケットです。チェーンサイズを大きくする事で、耐久性を向上させ、メンテナンスサイクルを軽減できます。
197件中 181~197件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2013-08-08
用途:
カブのフロントスプロケ交換
対象商品:
40279127

他のショップの追従を許さない価格に惚れました。
次回も絶対に買う!

2016-06-08
用途:
カブ110 JA07
対象商品:
40279127

広い幹線道路をメインに走る自分にはノーマルよりこっちの方が合っています。街中をチョロチョロ走る方はノーマルの方が良いのかも…。

2016-03-02
用途:
2輪の修理
対象商品:
40279127

以前他の方も投稿されていますが、ボルト穴2個のうち1個の穴のボルト穴のネジ山が不良で、ボルトが途中までしか入リませんでした。
納期に時間もなくタップを使って何とか対処しましたが、硬度が高い材質ですので高価なタップも一本駄目にしてしまいました。
返品交換の時間の手間を考えると、お客様には不便をかけますし結果的に高い物についてしまいます。
以前そういうクレームがあったにもかかわらず対処されていないということはメーカーの姿勢として残念なことで、次回のこの部品については別なメーカー製にせざるおえないのかなと考えます。

MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。
尚、また何かございましたら弊社問い合わせ窓口までご連絡頂けましたら幸いです。
何卒宜しくお願い致します。

2015-11-03
用途:
修理
対象商品:
40279127

ボルト穴2個、開いていますが、1個の穴のボルト穴にバリが有り、ボルトが途中までしか入リませんでした。
ネット購入だと、商品のクレームに対する対応に手間と時間がかかるのが難点です、手間を考えそのままにします。
(奥までボルトが届かず固定できないので、ワッシャーを着けて固定しました。)
お店のミスでは、ありません。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

コサカ エンジニアリング 様2016-05-27
用途:
クロスカブに
対象商品:
40279127

デフォルトから1T上げました、流れに乗った走行で
音も燃費も良くなりました。

2013-07-15
用途:
運転しやすくなればいいなと
対象商品:
40279111

ずいぶん運転しやすくなりました。
ただ、13Tから14Tに変えただけですが。

2013-06-10
用途:
1987年製のHONDA スパーカブCー50ドライブスプロケットの交換
対象商品:
40279111

昨日ドライブスプロケットの交換作業行いましたが純正部品とあまり大差なく、しっかりした日本のメーカー製ですので安心です。

2015-12-08
用途:
モンキーに積んでいる中華エンジンのスプロケ交換
対象商品:
40279136

リアスプロケとチェーンを交換するついでにフロントも同時交換。同じ丁数のつもりで買ったが、前に付けていたのは15丁だったため意図せぬロング化となりました。72コマのチェーンとの相性はピッタリなので、結果オーライです。

2013-07-05
用途:
配送 通勤
対象商品:
40279111

もともとの13Tから14Tに交換しました。
ガックンガックンしてしまうことも無く、1速2速が
使いやすくなりました。

2013-02-06
用途:
行燈カブC70に使用
対象商品:
40279111

ギアとストッパー金具のセットで送られてきます。
しっかりした日本メーカー製ですし、東南アジアメーカー製と価格的にも変わらないのでお勧めします。

2013-12-05
用途:
カブ90のギア比変換
対象商品:
40279136

大して荷物を載せずにバイクとしてカブ90を楽しむのであれば必須と言えるでしょう。

2015-06-05
用途:
交換用に
対象商品:
40279136

サイズの関係で交換用に購入したものの社外品は一般的に純正よりは耐久性がやや落ちるのではないか予想される。(純正も昔ほどの耐久性が無いらしいのでどの程度違いを体感できるかは個人差なので、微妙ではあるが)
ただそれを踏まえても変更で事実上のギアレシオを変更できるので、止むを得ない。

有限会社鈴木輪業社 様2013-06-19
用途:
ボアアップに合わせ、出力でた分、ギアレシオの変更のため。
対象商品:
40279111

キタコは、信頼度はブランド(名前)から浸透しているので、部品はあまり心配していない。
海外ブランド(MADE IN CHINA等)使ってみなけりゃわからない会社より信頼できる。
(不具合あった時の対応)
ある程度、日本基準で管理されているので、予算にあった値段であれば最購入する。
結果はノープレブレム。

2013-04-17
用途:
スーパーカブ110(JA07)の消耗品交換
対象商品:
40279111

カウンタシャフト(取付軸)に嵌めた際に、カタカタと横振れする具合に緩く取り付かります(ボルト固定は問題ありませんが、軸に対して穴がやや大きい)。
それが気になって某バイクショップのピットで看てもらいましたが、「この程度の振れは許容範囲内」であるとのことです。
本品取付後4ヶ月・2000km程度走行していますが、このことに起因する不具合は発生していません。
ただし使用者本人の心情としては気持ち悪いので、次回交換時フロントスプロケについては純正品か別メーカー(サンスター社など)の品物を求めると思います。

1人が参考にしています
2014-01-24
用途:
スーパーカブ
対象商品:
40279111

3000円以上で送料が無料になるので購入を決めました。商品も対応にも満足しています。すぐに届き大変助かりました。

2013-04-03
用途:
スーパーカブ110
対象商品:
40279127

純正比べ、スプライン部分の、がたつきが大きいです。今のところは、異音も無いようです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。

2013-02-04
用途:
バイクのエンジン
対象商品:
40279136

ほとんど、KITACO製品を使用してます