ドライブスプロケット(フロント)のレビュー

平均満足度 4.63 (197件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ドライブスプロケット(フロント) KITACO
KITACO
1,098 / 税込 1,208
軽量かつ高い耐久性を誇るS45C(高炭素鋼)を使用したフロント側(エンジン側)のスプロケットです。バネ下重量の軽減とフリクションロスの低減に効果を発揮します。 豊富な丁数できめ細かなセッティングが可能。 出力を増大させたエンジンに対応。1サイズ上のドライブチェーンを使用可能にするフロント側スプロケットです。チェーンサイズを大きくする事で、耐久性を向上させ、メンテナンスサイクルを軽減できます。
197件中 61~80件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
中根農園 様2020-10-10
用途:
スーパーカブ 通勤用
対象商品:
40279111

装着問題なく、耐久性も値段以上に良かった。
また次も購入予定です。

2019-10-30
用途:
CRM80
対象商品:
40279136

標準の15丁から、この16丁に変更
スムーズな走り出しと高速性がUPします。

東京刺繍屋株式会社 様2019-11-01
用途:
プレスカブ に使用
対象商品:
40279093

もうすぐ10万キロの新聞カブ はだいぶパワーが落ちているので13tから12tに交換して登坂力も上がりました。街乗りなのでスピードより加速重視です、

1人が参考にしています
2020-03-09
用途:
ドライブスプロケ交換
対象商品:
26902417

カブJA 44の純正14Tから15Tに変更しました。

2019-07-02
用途:
まぁ、いつも通りの商品です。
対象商品:
40279127

今回は、昨年買い換えた「スーパーカブC125」に使用しました。
以前の「鉄カブ」時代から、変わらない品番なので何度も使っている馴染みの商品です。
16丁は手持ちであったのですが、さすがに大きすぎると思い15丁にしました。
発進時のダルさもなく、美味しい速度での振動が抑えられました。
他のパーツも交換しているので、これだけの理由じゃないかもですが…
燃費も少し良くなりました。

2020-08-23
用途:
メンテナンス
対象商品:
40279136

めったに交換しかない部品が
お手頃価格で購入できた。

2019-06-01
用途:
通勤単車
対象商品:
40279127

一つ歯車が多いだけで少ない回転数で高速巡航が楽になり、燃費もよくなりました。発進時にもたつく事を心配しましたが、元のスプロケットとあまり変わりません。是非一度お試し下さい。

1人が参考にしています
トータルリペア修理屋ARI 様2019-05-20
用途:
プレスカブフロントスプロケットの交換に用いました。
対象商品:
40279111

プレスカブのフロントスプロケットの交換ですちがいわスプロケットに純正部品にはある消音材のゴムが無いことぐらいですロックプレートも付属していますとても良い商品だと思います。

2019-08-10
用途:
バイクのメンテナンス時
対象商品:
40279127

スーパーカブ110のフロントに使用しましたが、ギヤ比が少し高めになり走りやすいです。

2020-05-08
用途:
メンテナンス
対象商品:
40279136

以前も同商品使用しましたが、今回も問題なく使えました。
とても良い安定した商品です。

2019-06-10
用途:
スーパーカブ110 (ja07)
対象商品:
40279127

14Tから15Tに変更のため購入。
めちゃくちゃ快適になりました。

2019-02-28
用途:
スーパーカブに使用
対象商品:
40279127

交換による狙い通りの性能を得ることが出来た、いろいろなショップでこの部品は出ていたが送料無料の条件等で安く買えた。

2019-02-08
用途:
スーパーカブ90に使用
対象商品:
40279136

純正の15丁から変更です。すぐに頭打ちになるエンジンが多少伸びるようになります。
60キロ巡航が楽になります。純正がこの設定であるべきだと思います。

2019-12-18
用途:
バイク
対象商品:
40279127

他のサイトと比べると安かったので購入しました。品質は問題無し。

個人 様2018-11-06
用途:
スーパーカブに乗るたびに実感
対象商品:
40279127

JA10に取り付けました所、発進時のロウの伸びが感じられシフトアップしてもスムーズなスピードの伸びがありとても乗りやすくなった。燃費がどれくらい伸びるか楽しみです。

2019-02-18
用途:
バイク
対象商品:
40279111

交換に使いました。
チェーンとの同時交換で調子良くなりました。

2019-01-12
用途:
カブ90に使用
対象商品:
40279136

15丁を16丁に替えました。
定番ですが、振動が減り燃費も良くなります。

2018-12-29
用途:
スーパーカブ110プロのフロントスプロケを14⇒16Tに交換
対象商品:
40279136

1、2速が直ぐふけ上がるのと、3,4速がよく使う速度域で煩かったのが改善されスムーズに走行できるようになった。
ただ最高速は変わりませんでした。
またギア径が大きくなった為、ギアカバーがギアと干渉し取り付け不可と成ったのが残念です。(ギアカバーをアルミ板で自作する予定)

2018-11-06
用途:
DAX ST50レストア用
対象商品:
40279102

値段、品質は問題無し。
リヤスプロケットと合わせて数種類購入したのでセッティング幅が広がりました。
今や中華パーツでしか手に入らない、手に入りづらいパーツが多いですが、このようなセッティング関連の消耗部品のアフターパーツが今でも手に入り助かります。

PRONTO 様2019-07-26
用途:
消耗品
対象商品:
40279136

安くて良い 但しメンテナンスは必要です。耐久性も普通