高始動カルシウムバッテリー 二輪車用 電解液注入充電済のレビュー
- 用途:
- 原付バッテリーの交換
- 対象商品:
- 46836964
前回購入より約2年でセルが回らなくなり再購入。交換後は快調にエンジンがかかります。
もう一台所有の原付バッテリーは横向きに搭載されています。本商品の説明には傾斜搭載不可と書かれていますので使用不可のようです。横向き搭載可能になるように改善してほしい。
- 用途:
- 修理
- 対象商品:
- 46836964
納期が守られず最低だぜ!まともな会社ない。なめるなよ!
大変ご不便をおかけして申し訳ございません。また貴重なご意見ありがとうございます。ご意見を参考にさせていただき、検討致します。
- 用途:
- 原付に使用
- 対象商品:
- 46836964
バッテリー負担の大きい原付にはうれしい値段です。特に安定器の役目をバッテリーに頼っていいる車種にライフが短くなる傾向がありますから尚更のこと値段がうれしい。
- 用途:
- スクーター 始動用
- 対象商品:
- 46836964
2ヶ月位使用していますが、始動性も良く、良好に使えています。
只、2年位経ってみないと、良し悪しは、評価出来ないかも知れません。
- 用途:
- バッテリー交換作業時
- 対象商品:
- 46836964
交換装着後エンジン一発でスムーズに始動しました。安心して使えます。性能も価格も大満足で次回も購入しようと思います。
- 用途:
- バイクのメンテナンス
- 対象商品:
- 46836964
KSRPRO110に利用。純正と同サイズ、同容量でポン替えできました。ただ、ビスがあと0.5mm長かったらよかのとナットが純正の様に固定されているほうがいい。
- 用途:
- 交換用
- 対象商品:
- 46836964
何個か仕入れてますが、調子の良い物は普通の物よりパワーがある感じはします。
が、最初から使えない物もたまにあります。
安定してれば価格的に十分な性能、耐久性だとは思いますけど、今は別の物の安定性を調査中。
同じ程度の安定性なら、また仕入れるかも?
後、バッテリーは比較的重い物だと思うのですけど、箱の弱い物やオイル缶などの別商品を、梱包時に隣に入れて来ると大抵、箱の弱い物やオイル缶は、箱が壊れていたり、缶が変形してたりします。
今の所、交換作業に使う物だけなので良いですけど、商品としてそのまま売るのには傷んだパッケージでは無理かな?
と思います。
重量物は隔離か固定した方が良いかと思います。
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。
- 用途:
- オートバイメンテナンス
- 対象商品:
- 46836964
欠品中に注文したからなのか メーカーから納品されてすぐに発送されたようで 補充電の必要がないくらいの電圧でした 念の為補充電しましたが数分で充電完了 他のメーカーのフルカルシウムバッテリーを使い続けてましたが そちらはもう作ってないようですし 安いのでこれにしました 次(数年後を期待)に買う時に取扱終了になってなければいいのだけれど