高始動カルシウムバッテリー 二輪車用 電解液注入充電済のレビュー
- 用途:
- 模型動力
- 対象商品:
- 46836964
しっかり説明を読めば3Aなんですが、大きい字で書いてある商品名4L-BSから4Aを連想するので安易に注文しゴミになりました。一般的に商品名は容量を現すと思うのですが。
ご要望に沿えず申し訳ございません。
今後の改善検討課題とさせていただきます。
- 用途:
- ジョーカー90
- 対象商品:
- 46836964
問題なく使用できました。耐久性はまだわかりませんが、たまにしか乗らないわりに始動性も良く値段を考えると頻繁に交換しても問題ないレベルなので安心です。
- 用途:
- トゥデーAF67
- 対象商品:
- 46836964
2019年10月に購入9月にセルが回らなくなり1年保証で交換してそのバッテリーも4ヶ月後の1月にはセルが回らなくなる。
ご要望に沿えず申し訳ございません。
今後の改善検討課題とさせていただきます。
- 用途:
- ホンダカブ110の定期交換
- 対象商品:
- 46836964
商品が到着して念のために補充電してから付け替え、半月でセルが回らず、再度充電をして電圧を確認してから取り付けましたがセルが回らず、5年使用のGSユアサに戻しました。カブはほぼ毎日使用してます。安いものは当たりはずれがあるのを実感しました。なおもう一台の250は高いですがGSユアサ購入しました。
ご要望に沿えず申し訳ございません。
今後の検討課題とさせていただきます。
- 用途:
- スーパーカブ ja10 プロに
- 対象商品:
- 46836964
モノタロウさんで購入して ja10カブプロに付け替えました 五ミリほど小さめでしたが半年目ですが問題無く使えております
- 用途:
- ヤマハスクーターで使用
- 対象商品:
- 46836964
開封後の電圧は12,5Vだったので充電したが丸1日かけても14Vまで上がらなかった。
やはりフル充電で14Vくらいないとセルは元気よく回らない。これからの季節、セル始動がしんぱいだ。
- 用途:
- カブのバッテリー交換
- 対象商品:
- 46836964
本日配達されましたが、開封すると他の人のレビューにあったように横倒しになって入っていました。
パッケージに天地無用と書いてあるのに、パッキングする人は文字が読めないのでしょうか?
天地無用の商品をパッキングする際のマニュアルなどを改善するとかしないと、商品が良くても評価が下がってもったいないのでは?
また、液漏れなどしていたら交換してもらえるのでしょうか?
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。
- 用途:
- リトルカブに搭載
- 対象商品:
- 46836964
バッテリーが横倒しで入っておりました。電球等と一緒に同梱包され紙で動かないよう、詰められていました。連絡をしまして、返品交換の対応になりました。
再送品を装着し起動テスト走行して今のところはいい感じかなと。
- 用途:
- ディオ初期型
- 対象商品:
- 46836964
古いスクーターなので、充分な性能です。開封して、テスター計測が12.8V、問題ありませんでした。長持ちしてくれると嬉しいなぁ。
- 用途:
- ホンダカブ・ヤマハギア用に購入
- 対象商品:
- 46836964
ホンダカブ・ヤマハニュースギア用に購入
動作状況問題なし
価格満足
次回も購入予定
- 用途:
- スーパーカブ110 プロのバッテリー切れ
- 対象商品:
- 46836964
スーパーカブ110プロのバッテリーを交換しました 一年経ちましたが今でも問題無く使えています 横幅が数ミリ小さかったですが古いスーパーカブと同じ製品だと知って交換しました
- 用途:
- カブJA10で使用
- 対象商品:
- 46836964
最初から搭載されているバッテリーが走行2.5万kmほどになったので、念のためという形で交換しました。
交換後は特に問題なく使用できています。
かなり遅いレビューですが、交換後8000km走行してますが現状でも特に問題ありません。
次回も交換の機会があればこの製品を購入予定です。