RUNSCOOT(ランスクート)D307のレビュー
- 用途:
- スクーターのタイヤ交換に使用
- 対象商品:
- 87095836
一流メーカーのダンロップなので安心して使用できました。価格も安くて気に入りました。満足です。また機会があれば購入したいと思います。
- 用途:
- スクータ後輪のタイヤ交換
- 対象商品:
- 87095836
今回始めて、スクータの後輪タイヤ交換を行いました。タイヤ交換実施後、見違えるように直進安定性並びに、カーブ等の安定性が増し満足しています。
- 用途:
- スクーターの前後のホイールに取り付け
- 対象商品:
- 87095827
アクシストリートの前後のタイヤに。
前後同サイズなので、2本購入。
摩耗したので、交換しました。
走行した具合は、曲がる時、コーナーの時は、走りやすくなりました。
信頼あるメーカーなので、安心して走れます。
- 用途:
- 旧式2ストスクーターに使用。
- 対象商品:
- 87095811
何度もリピートしている信頼のブランド。
週5日、通勤往復10kmに毎日使用していますが、1年に1度前後を組み替えて2年もちます。
- 用途:
- アドレス110 リアタイヤ交換 14インチ
- 対象商品:
- 18645628
商品は全く問題なし。。
しかし、14インチフロントタイヤだと送料無料ですが、14インチリアタイヤだと別途送料1540円もかかります。
フロントタイヤだとモノタロウさんから過剰な梱包で届きます。ゴミの処理が難儀です。リアタイヤだとメーカー直送便で1週間以上待ちでスマートな梱包で届きます。
リアタイヤは他の通販で買った方が総額1000円以上安いので、モノタロウさんでは、送料無料になればまた頼みたいと思います。
- 用途:
- 自分で前輪の交換に挑戦です。youtubeで確認しながらやってみます。前回は後輪でした。
- 対象商品:
- 87095845
3本目です。前回は後輪のみ交換です。1本残っていましたが古い方を後輪に今度買った分を前輪にと思っています。
工具もモノタロウで安く揃えて交換しました。
少し苦労しましたがバイク屋さんと遜色なく安く上がりにできました。
- 用途:
- スーパージョグZのタイヤ交換
- 対象商品:
- 87095845
D306のモデルチェンジのタイヤで摩耗性能がやや向上しました。前のタイヤ同様グリップ性能は良いです。1年ぐらいでタイヤビート部全周にクラックが発生します。この点はD306から改善されていないようです。
- 用途:
- ホンダリードEXのリアタイヤの交換
- 対象商品:
- 87095863
同時にタイヤレバー、ビードワックス、虫回しを購入し自分で交換しました。
通勤に使っていますが、ドライ、ウエット問題なくグリップしてくれます。
コスパ最高のタイヤだと思います。
- 用途:
- トゥデイAF61に
- 対象商品:
- 87095845
トゥデイAF61のフロントに使用。
純正よりも少し太い90/90/-10で見た目がカッコ良くなりました。
ダンロップなので使用には全く問題なく安心です。