ATFのレビュー
- 用途:
- スキッドローダーの作動油に
- 対象商品:
- 89796987
もとの作動油が赤っぽい色の物でしたので補充するのに購入してみました。1リットル位しか入れてない為何とも言えませんが安価で経済的です。
- 用途:
- 自動車整備
- 対象商品:
- 89796987
ATFをドレンから交換(規定容量の半分)を行いました。
従来はメーカー純正のオイルでしたが、今回連続して交換する為、購入し混合使用中です。
ATF交換後約100㎞走行しましたが問題は無く、変速ショックが減りスムーズになっています。
合わせてメカニカル音が減り、車内が静かにりました。
引き続き、純正オイルとの混合使用による故障・燃費・メカニカル音の影響を行う予定です。
- 用途:
- H16年タントA/Tフルード交換に使用。
- 対象商品:
- 89796987
シフトも何の問題もなく良好作動してます、 つぎはアトレーワゴンも交換してみたいと思います。
- 用途:
- ATフルードの取替
- 対象商品:
- 89796987
安く出来る理由かもしれませんが、容器の後の処理が面倒です。
容器は普通のペール缶が扱いやすい。
貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。
- 用途:
- ATオイル交換
- 対象商品:
- 89796987
コストパフォーマンスに優れており満足しております。AT変速ショックがあったMC22S ワゴンRノンターボ(85,000km走行)に交換したところショック軽減されました。信頼できる商品だと思います。適合する車両にお勧めできます。
- 用途:
- ATF完全交換
- 対象商品:
- 89796987
補充ではなくフラッシング作業をするため大量使用出来る低コストの物を探していた為
大変満足行く価格でした。
- 用途:
- ATF交換
- 対象商品:
- 89796987
ほかのメーカーに比べて、格段に安いのが魅力的ですが、
ATFは非常にデリケートな商品なので、
自動車メーカー別の適合表を作っていただくと
安心して使用できます。
KENDOLLのHPには、各メーカーの純正フルードに
適合しているかの表があるので、これがあると重宝します。
- 用途:
- ATFの交換
- 対象商品:
- 89796987
最新型の車でも作動感がスムーズで文句なしの使用感です。 値段がもう少し抑えてくれるともっと助かるんですけどね
- 用途:
- 自家用車用のATフルードの交換に!
- 対象商品:
- 89796987
自家用車のATフルードの交換に使用していますが、普通車、軽自動車共に、問題なく使用できています! 交換直後のフィーリングは良好ですが、耐久性は、使用期間が短いので、まだわかりません。。
メーカー交換サイクル程度の耐久性があれば、また購入したいです。
- 用途:
- ATFのフラッシング
- 対象商品:
- 89796987
115000kmのダイハツの中古車を購入、Dレンジでのキックダウンのバタバタを改善したく、ATFフルードの入れ替えを決意。ドレン下抜きでカストロールATF DexIIIで1.7L X 2回入れ替えをしたけどDレンジでのキックダウンのバタバタは改善されず、それなら全量4Lを極力入れ替えようと購入しました。本製品でドレン下抜きで1.7Lを2回したところでキックダウンの反応が明らかに改善され、さらに2回した現在はアクセルワークの反応がすこぶるよくなり変速ショックはなくなりました。あと2回入れ替えてからオイルパンを外し洗浄する予定です。
- 用途:
- 所持車両のオートマオイル交換
- 対象商品:
- 89796987
所有車両が多く、安くできるのは良いです。
しかし購入前はCVT対応と表記があったのに現在は不対応表記になっています。
数台のCVT車両に入れてしまい、少々不安が残りました。