ピストンポンプ オイル用 ロングホース 4L缶用のレビュー

平均満足度 4.09 (78件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ピストンポンプ オイル用 ロングホース 4L缶用 モノタロウ
4L缶用のオイルポンプです。 ホース長さが1.5Mとなっていますので取り回ししやすくなっています。 【用途】エンジンオイル、ギヤオイル、ミッションオイル、ATF、軽油、灯油などの給油作業に。
78件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-02-08
用途:
車のミッションオイル交換
対象商品:
50950253

構造がシンプルで壊れにくそうで良い。使い勝手も良く問題なく作業できた。

明日亭レーシングサービス 様2025-12-22
用途:
オイル圧入

ミッションオイル・デフオイルの4L缶からの圧入に使用しています。

1人が参考にしています
2025-10-30
用途:
機械の給油用

オイル用に20Lペール缶に使えました。キャップ部分が缶の口へ引っかかるので使用可能缶容量の幅が広いと感じました。錆とかホース不良に関して自分のはありませんでした。オイルが使用後残ったままになるので保管用のビニールか容器がいります。缶を床に置いて高所の補給もでき、動力もいらないので満足です。

2025-06-17
用途:
自家用車のCVTフルード交換用
対象商品:
50950253

他の方の書込み同様ホースは硬くて使いにくそうだったので事前に柔らかい耐油用ホースを購入し使用前に付け替えしました。ポンピングは滑らかかつ軽い操作で充分な吸上げ量。ポンプからのオイルにじみや漏れもなく購入してよかったです。

1人が参考にしています
2025-02-12
用途:
事業で使用する車のデフオイルの交換作業
対象商品:
50950253

製品が届いたので開封したら、ビニールホースが今の季節なのでカチカチで曲がりもしないため、シリコンチューブの内径12mm外径16mmを購入して交換しました。白いキャップは、皆さんのレビュー通り、硬くてどの4L缶にも入らなかったので、ノギスで計測したら1mmくらい径が小さかったので、キャップの内側の突起部分を8等分に印を付けて、そこにニッパーで切り込みを入れて、さらにカッターナイフで完全に切り込んで切れ目を入れた物を缶の口にはめて使っています。こうする事で、きれいにパチンとはまり、使用中は外れませんでした。ポンプはというと、下のビー玉を受ける金属の内側にバリが出ていて密着せず、ハンドルを下げた時に筒の中のオイルが止まらずにハンドルを上げてもオイルがほとんど出てきませんでした。返品するのも面倒なので、細いやすりで内側が平面になるように磨いたら、ビー玉が戻り口に蓋をしてオイルが戻らず、使えるようになりました。

7人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

2024-11-15
用途:
ミッションオイル交換
対象商品:
50950253

作業時オイル漏れもなく問題なく使用できました。
ホースが若干硬めだったのが取り回しに一工夫ありますね。

2人が参考にしています
2024-07-29
用途:
自家用車のメンテナンス
対象商品:
50950253

自家用車のメンテナンスに活用しました。
で安心できます

2024-05-15
用途:
自動車のデブオイル交換

4Lオイル缶にピッタリ装着できるので凄く楽に早くデブオイルの交換ができました。
4WD車のためフロント、リヤデブ両方交換。
使用後、片付けるのが若干面倒でしたが入れる楽さに比べたら大したことないかと思います。
またミッションオイル交換にも使いたいと思います。
保管してホースが硬くならないか少し心配ではあります。

株式会社ヨシカワ 様2024-04-08
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
50950253

重機の旋回モーターへの小さい給油口へのために購入。この細さなら使えます。
4L缶用となっていますが20Lペール缶にも使えますし・もちろん一斗缶にも。
ポンプ給油量としてもSAW75-90ギヤオイルを難なく給油できるので時短になります。
買って損はなし・仕事もはかどり満足です。

1人が参考にしています
2023-08-12
用途:
デフオイル交換
対象商品:
50950253

これまでオイルシリンジを使用していましたが、この商品はポンプも軽く本当に作業性が上がりました。

1人が参考にしています
札南石油商会 様2024-02-01
用途:
デフオイルの交換
対象商品:
50950253

デフオイル(80W)の交換に使用。気温が低いのでオイルが固くなりポンプが使えるか心配でしたが1ストロークの給油量が多く満足の結果でした。付属のホースは、ひどく固くあれはまったくダメです。

3人が参考にしています
2023-11-19
用途:
車両メンテナンス
対象商品:
50950253

ペール缶、4L缶で試しました、ホースが思ったより硬かったので、もう少し柔らかいホースに変更してスムーズに小分け作業が出来ました

1人が参考にしています
2023-10-07
用途:
デフオイル交換時
対象商品:
50950253

缶への固定も出来てこぼれる事なくスムーズに作業出来て満足。

2023-04-02
用途:
自動車のギヤオイル交換
対象商品:
50950253

価格の割に作りがしっかりしており、ギヤオイルなど粘度の高いオイルの圧送でも不安を感じることはありません。ホース先端のノズルも丁度良い角度がついており、デフケースに差し込んだまま両手で作業が出来て便利です。オススメです。

1人が参考にしています
2023-01-28
用途:
自動車メンテナンス
対象商品:
50950253

3回目の購入です。自動車ミッションデフオイル注入用。今回は使用オイルごとに分けるため
1回目の品は月1回から2回使用し1年で注入側の金属部分が折れましたが、安価ですので総じて満足してます。

1人が参考にしています
2023-02-09
用途:
デフオイルの交換

2本目の購入です。他の方が内部に錆びがあるとの事でしたが内部も綺麗で使いやすく満足しています。

2021-09-30
用途:
ATFの交換

ペール缶でも使えました。
安くて便利です。もうちょっとホース柔らかいといいかもしれません。

4人が参考にしています
2021-06-23
用途:
ミッションオイルの注入
対象商品:
50950253

オイル缶にちゃんと接続できて、ちゃんと注入できて満足です。

2021-02-08
用途:
くるまのメンテナンス
対象商品:
50950253

価格が安くて良い。
車検事に替えてもいいかも、交換も簡単です。

2021-03-27
用途:
車検整備等に
対象商品:
50950253

間もなく車検を迎えるのにATFの交換するのにどうしようかと迷っていたところ,送ってもらったRED BOOKにこのポンフがあるのを見つけて早々購入しました。ATFは4リットル缶なのでサイズもちょうどよく,一人で交換作業がスムーズにできました。他の方も書かれていますが,レバーを押し込むときに出るともっと作業がスムーズにいくと思います。私は年1回使用するだけなので問題ありません。