ピストンポンプ オイル用 ロングホース 4L缶用のレビュー

平均満足度 4.09 (78件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ピストンポンプ オイル用 ロングホース 4L缶用 モノタロウ
4L缶用のオイルポンプです。 ホース長さが1.5Mとなっていますので取り回ししやすくなっています。 【用途】エンジンオイル、ギヤオイル、ミッションオイル、ATF、軽油、灯油などの給油作業に。
78件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2019-05-23
用途:
A/Tフルード交換
対象商品:
50950253

フルード注入口が車下で排気管横にあるので、付属のRパイプを若干加工して使用中。ホースも適度な長さです。欲を言えばホースをシリコン製の折れ閉塞防止仕様となれば、文句無し!

1人が参考にしています
2018-10-22
用途:
ギヤオイルの交換に
対象商品:
50950253

他の方のレビューで20Lペール缶に使えると言う事なので試しました。普通に20Lペール缶に使えます。以前、某ショッピングサイトで似たような商品でもう少し安い物を買いましたが、1度のポンピングで壊れてしまい、モノタロさんのはどうなのかな?と正直不安もありましたが全く問題ありませんでした。おすすめです。

1人が参考にしています
2020-10-23
用途:
オイル交換
対象商品:
50950253

ペール缶に使用していますが サイズ的に問題なく使用しています

1人が参考にしています
2020-08-19
用途:
車のメンテ
対象商品:
50950253

他の物を使用したことがないので比較できませんが、これは問題なく使用できております。

2025-02-21
用途:
ミッションオイル交換

購入前にホースが硬いとのレビューが多かったので、どのくらい硬いのか届いたのを曲げてみたら室温20℃くらいなのに全く曲がらない...。
即、amazonでシリコンチューブ(1m長 内径 12mm 外径 16mm)を買いましたよ。
品質改善を期待します。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

B-FIELD 様2022-07-27
用途:
ギアオイル交換に
対象商品:
50950253

4L缶用というのでもっと便利かと思いましたが口金固定がガバガバすぎて付いてる意味があまり無いです。ホース接続部分も逆止めになってなくバンドで無理矢理締めているだけなのでオイル漏れます。

渡邊工業株式会社 様2018-11-02
用途:
LSDオイル交換用に購入
対象商品:
50950253

4L缶に直接取り付けられるのでその点は重宝しています。
固いオイルでも問題なく圧送します。
ホースの長さは自分が使う用途に応じて調整すればいいと思います。
構造的に使用後のオイル処理とか洗浄は面倒なので、少量のオイル交換には向かないと思います。

2019-01-07
用途:
ATフルードの注入
対象商品:
50950253

ペール缶にも使え、ホースの長さも丁度良く、車下作業でも重宝しています。欲を言えば1ストロークの吐出量がもう少しあればと思います。コストパフォーマンスは高い機器です。

1人が参考にしています
2018-09-22
用途:
ミッションオイルの注入
対象商品:
50950253

これ、最高です。なんで今までこの商品に気がつかなかったのか?灯油ポンプでも入れられますが、夏限定なのでちょっと・・・これで1年中入れられます。

2023-02-25
用途:
ミッションオイル交換
対象商品:
50950253

ホースがおれて固くなることがあります。季節に寄り切りなので悪い商品ではないです。
ホース気にいらなければホームセンターで耐油ホースかえばいいとおもいます

1人が参考にしています
大塚産業株式会社 様2018-09-06
用途:
ミッションオイル交換
対象商品:
50950253

ミッションオイル交換の際、車種により違うオイルを使うようなことがあっても、このポンプなら適当に突っ込んでシコシコするだけで注油できます。高価なLSDオイル1リットル缶のようなものから、4リットル缶のような容器までオールマイティーですね。

1人が参考にしています
2022-12-28
用途:
デフ、トランスミッションオイル交換時
対象商品:
50950253

ホースが長いので、車輌の下に潜らずポンプ操作出来て良い。1ストローク当たりの吐出量が記載されていると良いと思う。

2018-10-10
用途:
車のオイル交換
対象商品:
50950253

4リットル缶用との事でしたが20リットルのペール缶で問題なく使用しています

株式会社イデアプロジェクト 様2023-01-07
用途:
デフオイル交換
対象商品:
50950253

本体側でホースを止めるジュベリークリップが小さすぎて苦戦する。4リッター缶用と言われているが、密閉的にはまるモノでは無く、ぐらつき感が否めない。ポンプの長さ的には20リッター缶用ではないだろうか?

2018-12-16
用途:
ミッションオイルの交換
対象商品:
50950253

冬場で粘度が高いOILですが、スムーズに作業ができました。
使用後の掃除が若干面倒

2018-06-03
用途:
ミッションオイル交換
対象商品:
50950253

ホンダ車のミッションオイルは30番程度しか粘度が無いので、力も要らずにスイスイ圧送出来ました。
漏れも無く、今のところ不満はありません。

2022-07-31
用途:
自動車のギアオイル交換
対象商品:
50950253

自動車のミッションオイルの交換に使用しておりました。
サーキットを走るので3ヶ月に一度、1回あたり3L程の使用量でしたが3回目にしてホースとポンプ本体を繋いでいるパイプ部分が根本から剥がれてしまいました。
消耗品と割り切っていますし全ての同商品がこの品質だとは思いませんが流石に耐久性に難があると思うのでハズレが無いようにしてもらいたいです。

2022-07-16
用途:
自動車整備
対象商品:
50950253

他のかたが書いている内部の錆び等は自分のはありませんでした。ただポンピングしているとキャップ部分がはずれるときがあります。その他は問題ありません。

1人が参考にしています
荒井牧場 様2018-07-31
用途:
車のメンテナンス、ミッションオイルの交換
対象商品:
50950253

価格が安いわりに非常に使いやすく良い商品です。20リトル缶にも使えそうです。

2018-06-24
用途:
ミッションオイルやデフオイル交換に使用しています。
対象商品:
50950253

20リットル缶でも使えますよ、購入して良かった商品です。

1人が参考にしています