ピストンポンプ オイル用 ロングホース 4L缶用のレビュー

平均満足度 4.09 (78件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ピストンポンプ オイル用 ロングホース 4L缶用 モノタロウ
4L缶用のオイルポンプです。 ホース長さが1.5Mとなっていますので取り回ししやすくなっています。 【用途】エンジンオイル、ギヤオイル、ミッションオイル、ATF、軽油、灯油などの給油作業に。
78件中 61~78件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2018-07-30
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
50950253

値段的に4,20L缶使えて、便利だと思います。
残りのホース内のオイルが・・・

2人が参考にしています
2018-03-19
用途:
デフオイル交換
対象商品:
50950253

デフオイル交換に使用しました。漏れもなく簡単に交換できました♪

2019-04-27
用途:
ワゴンRのデフ、ミッションオイル交換
対象商品:
50950253

引くとオイルが注入されるので、レバータイプと逆の作業でした。

1人が参考にしています
2017-12-12
用途:
デフ・T/Mのオイル交換
対象商品:
50950253

20L用はちょくちょく見かけましたが、4L用は中々無くて、
非常に助かります。
今までは、シリンジを使ってましたが、こちらの方が便利です。

フジテック株式会社 様2018-02-08
用途:
工作機械ギヤーオイル抜き
対象商品:
50950253

軽量で使いやすい、コストパフォーマンスが高い商品です。

2020-10-20
用途:
ミッションとデフのオイル交換
対象商品:
50950253

ホースが折れ曲がっていたので、もう少し、柔らかいホースがいいですね。

2021-03-23
用途:
耕運機のギヤオイル入れ
対象商品:
50950253

本体のみ使用。
他の人の指摘を見て残存オイルの処理が大変そうなので水道ホースを
短く切ってギヤオイル入れを行って本体のみ掃除して閉まった
水道ホースは捨てた。

2020-08-12
用途:
デフオイル交換に使用
対象商品:
50950253

デフオイル交換に使用しました。漏れるというレビューも見受けられたので心配でしたが、80W-140の1L缶でも問題なく入れられます(缶が小さいので倒れない様に注意)。ただし、注油後ホースに残ったオイルを戻す作業が面倒です。結構な量が残りますので使用量より多めに準備した方が良いです。
一点難が有ったのはホースが折れて届いた事です。是非とも梱包改善を願いします。梱包箱を少し大きくすれば済む事だと思います。私は結局、折れ癖が取れず支障があったので少しマシな耐油ホースに取り替えました。

Carサポーター・HIROw 様2017-11-06
用途:
エンジンオイルペール缶から自動車のエンジンに注入に使用
対象商品:
50950253

送出し量が比較的に140㏄と多くて小型車に適しています。ただ、缶に固定できなくてホースの先端が固定できる様になる等工夫があればいいと思います

1人が参考にしています
2017-12-20
用途:
自動車メンテ
対象商品:
50950253

一斗缶にも使えます、出来れば付けっぱなし出来る密閉性が有ればと。

2020-03-17
用途:
4L缶からの補充
対象商品:
50950253

届いた商品のホースが箱の中で折れている。これでは使う時にオイルの流れが悪いのとホースがそこから切れやすくなるのは間違いない。

2018-08-17
用途:
エンジンオイルの挿入
対象商品:
50950253

今まで抽入口に直接入れていたがこのポンプで入れすぎがなくなった
1ストローク140ml?およそ計算できるので便利である。

1人が参考にしています
2019-01-19
用途:
オイル交換の準備
対象商品:
50950253

モノタロウの4L缶のエンジンオイル5W―30からオイルジョッキに移す際に使用しようと購入しました。昨年買ったエンジンオイルの缶には使用できましたが、今年買ったエンジンオイルの缶には使用できませんでした。オイルの注ぎ口の径が、今年買った缶は小さくなっていてポンプの本体がエンジンオイル缶に全く入らない。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
尚、モノタロウブランド商品につきましては、お届け後365日以内でしたら
返品をお受けしております。
返品ご希望の場合は、お手数ですが弊社問合せ窓口まで
ご連絡をお願い致します。

2019-02-18
用途:
オイル交換
対象商品:
50950253

皆さんの評価が良いので購入しました。10w-30のときは気になりませんでしたが0w-20を使うようになってハンドルの根元からオイルがふきだしてしまいます。缶のフタがオイルだらけです。説明の使用粘度範囲 ISO VG1000までという粘度数があまりよくわかりません。 それとも不良品だったのかしら?使いだしが遅かったので返品期間が過ぎてしまいました。粘度範囲は0w-20とかのほうがわかりやすいと思う。改良してもらわないとつかう気になれません、手もベトベトです。

1人が参考にしています
2018-03-03
用途:
メンテナンス
対象商品:
50950253

これ、使えます
某工具屋サクションガンで酷い目に遭っていて
ミッションやデフのオイル交換が苦痛でしたが
凄い楽に出来ます
4L缶を買われてる方にはお勧めします
全長が長いので他の方が書いてるように
20L缶にも使えそうです
但し、オイルは入れたい量ギリギリだとホースや
ポンプ残りで入れることが出来ないのが注意点です

1人が参考にしています
2018-04-13
用途:
個人の車両のメンテナンス
対象商品:
50950253

ポンプの押す部分のアームがもう少し大きくなっていて且つ、金属のアーム(車両側は)車両によって異なるのでホース接続等の考慮が出来るようにして頂けたら(ベスト)私の車両には合わないために(細工)変更しています。

2017-11-17
用途:
小さいエンジンのオイル交換で、オイルを足す時
対象商品:
50950253

ポンプ機能は、いいですが、最後にホースの中に余ったオイルを戻せないのが残念です。缶の口に固定した部分に戻し用の差し込み口が在ればいいと、思いました。

1人が参考にしています
プロスペクト 様2017-11-14
用途:
1L/2Lミッションオイル
対象商品:
50950253

いたって普通のオイルポンプです。値段なりです。もう少し握りが太い方が使いやすいです。

1人が参考にしています