エンジンオイル 高性能/高出力車専用 5W-40 SN/CF相当品のレビュー

平均満足度 4.48 (165件のレビュー)
商品レビューを投稿する
エンジンオイル 高性能/高出力車専用 5W-40 SN/CF相当品 モノタロウ
厳しい環境下においても優れた性能を発揮する高温粘度特性に優れた高性能エンジンオイル。 NA車からターボ車に使用できるオールマイティーオイル。 エンジンオイルの性能を最大限に引き出し優れた熱安定性を発揮、高負荷での油圧安定性、油圧の戻りを素早く長期間に渡り性能維持。 また交換直後から効果が体感でき、馴染むことに向上する感覚を体感できます。 小~中排気量・高回転型エンジンに。鋭い高回転の吹き上がりと超レスポンスを実現。 耐熱劣化性に優れた高品質のGⅢベースオイルに、PAO配合。 卓越したハイレスポンスは、ハイパワー車から一般車輌車まで対応します。 優れた高温酸化安定性により、高回転・高負荷連続走行時のエンジンオイルの劣化を抑えます。 長期間にわたり最高のエンジンパフォーマンスを引き出します。 エンジンの性能をフルに引き出すためにエンジン効率を改善します。 ハイパワー車向けのオイル。エンジンの性能を最大限に引き出したい方へ。 また、高級国産車、スポーツタイプ車にオススメのオイルです。 高年式車種・走行距離の長い多走行車にオススメのオイルです。
165件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-05-19
用途:
対象商品:
70108307

中々粘りがあり、良いオイルと思います。今後、長く付き合っていきたいオイルです。

2022-03-07
用途:
オイル交換
対象商品:
70108307

スバル レヴォーグ1.6ターボの9万キロの車両に使いましたが加速がスムーズになりました!

3人が参考にしています
2022-03-18
用途:
乗用車のオイル交換

1NZ、F6Aターボ車に使用しました。とても良い商品だと思います。

丹羽 様2021-12-19
用途:
GGH25Wエンジンオイル交換
対象商品:
70108307

高速走行中心に利用するヴェルファイアのオイル交換時に使用しました。以前のオイルと比べて加速感が良くなった気がする?かな。本オイルは、高回転まで回したり、高速走行が多い場合は安心できます。

2024-02-13
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
70108307

注文するたびに価格が上昇している気がする。これからも価格の上昇が続くようなら、モノタロウで購入しなくても良いのかなと…。

26人が参考にしています
2021-11-04
用途:
我が家は4台使用してます。
対象商品:
70108307

軽自動車ターボやAE86にも使用してますが、ターボ車NA車も全く問題なく使用出来るオールマイティなオイルですね。
だいたい2500k交換ですが、油膜切れも無く変な音やトルク落ちも無いのでオイルなので年に2缶ほど購入してます。

2021-12-30
用途:
トラックのエンジンオイル
対象商品:
70108307

1.5tのターボチャージャー付のディーゼルエンジンに使用してます。ターボエンジンですが全く問題なく使えてます。

2022-03-16
用途:
オイル交換
対象商品:
70108307

この金額でこのグレードのオイルが購入出来ることは素晴らしいと思う。値上げしないで価格はキープしてもらいたい。

2021-10-01
用途:
車のメンテナンス時
対象商品:
70108307

軽自動車ターボに使用しているリピーターです。エンジンの特性上どうしても高温高回転になる為、このくらいのオイル粘度が丁度いいです。しかし、このオイルは、交換後3000kmを過ぎると、エンジンフィーリングがやや下がる感じがします。(私見)短期間でオイル交換をしている私には、あまり関係はありません。
ただ、このオイルは、お値段以上を感じる物がある為、またリピートしたくなる商品です。

奥村商店 様2021-09-16
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
70108307

過走行車の軽トラに使用です。
圧縮比が下がっているので、オイルを固めにと考え購入。
今の所調子良く動いています。
オイルの効果かどうかは良く分かりませんが。

2021-12-13
用途:
自家用車他のオイル交換
対象商品:
70108307

交換直後は油圧のかかりも良好です。次回交換時期が来次第、フィーリングや熱の入り方について追記できればと思います。
使用するに際しては灯油ポンプやオイルポンプを用意した方が賢明です。注ぎ口がノズルではなくベロなので確実に漏れます。

2021-11-19
用途:
機械のメンテナンス時に使用
対象商品:
70108307

以前に使っていたオイルが廃版となり 探して注文しました まだ初めてなので使用してからの感想はわかりませんが このオイルの内容でこの金額は助かります オイルの性能に期待しています

岡西技工所 様2021-08-20
用途:
自動車整備
対象商品:
70108307

0W-20推奨車や20年以上前の軽トラまで色々な車に使用しましたが、粘度による著しい燃費の悪化もなく、むしろフィーリングが良くなった感じです。

2021-06-10
用途:
定期的なエンジン・オイル交換
対象商品:
70108307

これまで他社の SN/CF クラスの 5W-40 を使用してきた。4Lで約2,000円の特価となったときに購入していた。モンタロのこれは価格的にも満足。旧車のMCCなどに使っているが,特に問題は無く良好。使い終わった空き缶は上部にマットを敷いて戸外用のスツールにしようと目論んでいる。

2021-08-18
用途:
軽のターボー車に使用してます。
対象商品:
70108307

燃費が少しずつ良くなってきてます。
熱ダレもなく快調です
3,000kmで交換なら問題無く使用蚊のです。
コスパ的で良い商品です。

2021-07-05
用途:
自動車整備
対象商品:
70108307

エンジンオイルSM/CF 10W-30 20リットル缶が度重なる納期遅延にて届かず、在庫の底がつき、5W-40 SN/CF 20リットル缶を購入しました。
改めてSM/CF 10W-30 20リットル缶の注ぎ口の良さが実感できました。
早期に納入されることを望みます。
また、この5W-40 SN/CF 20リットル缶へも展開して頂けると今後の購入につながるかと思います。

2022-06-23
用途:
ターボ車のオイル交換
対象商品:
70108307

他のメーカーに比べて安価で、中身は充分満足できます。

インテリア新英 様2021-08-05
用途:
エンジンのオイル交換で
対象商品:
70108307

4000キロ毎に交換してます。2回交換しましたが
なんかとってもエンジンが変わった感じがします。この価格で買えるなら使い続けたい。

2021-05-10
用途:
エンジンオイルに使用
対象商品:
70108307

輸入車 2.000ccターボに使用しました。
今まで色々なオイルを試しましたがどうも好みに合わずアイドリング音もうるさくてモノタロウさんのこのオイルを試してみました。
今までアイドリング音がジャー、ブー、ガーとかでしたが交換後はフーとかスーになりとても静かになりました。
コスパも良いので今後他の車にも使用していきます。

3人が参考にしています
2021-09-02
用途:
オイル交換
対象商品:
70108307

比較的安めで汎用性が高く多くの車種に使用できるのが助かる。