エンジンオイル 高性能/高出力車専用 5W-40 SN/CF相当品のレビュー

平均満足度 4.48 (165件のレビュー)
商品レビューを投稿する
エンジンオイル 高性能/高出力車専用 5W-40 SN/CF相当品 モノタロウ
厳しい環境下においても優れた性能を発揮する高温粘度特性に優れた高性能エンジンオイル。 NA車からターボ車に使用できるオールマイティーオイル。 エンジンオイルの性能を最大限に引き出し優れた熱安定性を発揮、高負荷での油圧安定性、油圧の戻りを素早く長期間に渡り性能維持。 また交換直後から効果が体感でき、馴染むことに向上する感覚を体感できます。 小~中排気量・高回転型エンジンに。鋭い高回転の吹き上がりと超レスポンスを実現。 耐熱劣化性に優れた高品質のGⅢベースオイルに、PAO配合。 卓越したハイレスポンスは、ハイパワー車から一般車輌車まで対応します。 優れた高温酸化安定性により、高回転・高負荷連続走行時のエンジンオイルの劣化を抑えます。 長期間にわたり最高のエンジンパフォーマンスを引き出します。 エンジンの性能をフルに引き出すためにエンジン効率を改善します。 ハイパワー車向けのオイル。エンジンの性能を最大限に引き出したい方へ。 また、高級国産車、スポーツタイプ車にオススメのオイルです。 高年式車種・走行距離の長い多走行車にオススメのオイルです。
165件中 81~100件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-11-19
用途:
オイル交換作業
対象商品:
70108307

軽トラックと2LクラスのNAエンジンに使用しています。粘度もほどよく長年安心して使用しています。無地の空缶もイスなどに再利用できてよいです。なくなったらまた、買いたい商品です。

2021-02-26
用途:
自家用車その他
対象商品:
70108307

使い始めて、2年くらいなります
悪い点は特に無いのでこれからも使います。

2020-12-04
用途:
輸入車のオイル交換
対象商品:
70108307

一般的なお客さんの輸入車用に使います。特段問題ないです。

1人が参考にしています
2020-11-13
用途:
価格に見合っている商品かな
対象商品:
70108307

ベンツW251 3500ccに使用していますが問題なく使用できます
安価なものよりはいいのでこのクラスにしては価格に見合っているのかな

2020-08-23
用途:
一般整備
対象商品:
70108307

スポーツタイプ、高級車などに使用予定で購入。
詳しいことはわかりませんが、添加剤が入っていると思われ、滑らかな感じです。
始動性もよく、フィーリングはいい。
ただし、エンジンオイル交換後はたいていどんなものでもよく感じるものです。それを差し引いてもいい感じはしている。
レース車両に使うには少し冒険であるが、一般車両整備の際、特にスポーツタイプや高級車には、安心と安全を兼ねて格安オイルよりはこちらを入れている。
「格安」「動けばいい」という人は選びもしないと思うが、そこそこ関心を持っている方(事業所)なら、この製品以上のものを交換してお客様に請求すべきだと思う。

2021-02-12
用途:
輸入車のオイル交換
対象商品:
70108307

アウディA3 3.2で特に問題なく使用しております。

2021-07-26
用途:
ヴォクシーAZR60Gに使用
対象商品:
70108307

エンジンオイルが下がり気味だったので調べた所、エンジンオイルを指定オイルから5W-40に変えてみると良いとの事だったのでこちらの商品を選びました。
正直な所、モノタロウブランドの工具等は数回使用をすると壊れてしまう事があった為、躊躇をしましたが、安価な事もありましたので使用をさせて頂きました。
交換をしてまず気が付いた所は、エンジンのアイドリングが静かになりました。また、気のせいかもしれませんが、少しパワーが付いたような気がします。エアコンもガスの補充を考えていましたが、しなくても良いほどに冷えました。
これらの事だけでも使用して良かったと思います。
肝心のオイル下がりですが、交換と一緒にオイル下がりの添加剤も入れましたのでこのオイルの効果だけとは言えませんが今の処はマフラーからの白煙は出なくなりました。
オイル下がりの効果以外の処でも良い感触が在りましたのでこちらの商品を使用して大変満足を致しました。

1人が参考にしています
2020-07-23
用途:
BMW・アルファロメオのオイル交換
対象商品:
70108307

当方、いろんなオイルを使用してきましたが、明らかにアイドリングのタペット音が静かになり、エンジンオイルが高温になっても油圧の低下が少ないです、この値段でこの性能だと0チュール・アッ0シュ等の高いオイルを買うのがあほ臭くなります、モノタロウのオイルはどこの出どころかわかりませんが素晴らしい!当方の主観ではありますが・・

6人が参考にしています
2021-08-10
用途:
車のオイル交換
対象商品:
70108307

オイルの性能自体悪くないと思います。
コスパが最高に良いです。

2020-10-23
用途:
バイク、軽自動車、普通自動車に
対象商品:
70108307

安くてごくふつうに使えるオイルで、重宝しています。大型バイク、軽自動車、普通乗用車にこのオイルひとつで間に合うので助かっています。

1人が参考にしています
ミゾグチ 様2020-08-27
用途:
軽運送を営んでます。
対象商品:
70108307

SNクラスでこの価格は、他には有りません。
嬉しい価格です、おかげさまで家族の車のオイル交換をして
家族にも喜んでまらっています。

1人が参考にしています
SHOP-TKN 様2020-06-03
用途:
アウディA4、フォレスター、ムーヴ、タントに使用

他の人のレビューのせいなのか、
使用時期待感が高かった。
結果、期待通りの満足感です。
と言うのも、フォレスターのアイドリング時の異音「ポポポポポポ」のような音がすっかり消えました。
もともとフォレスターは0wー20だったかな?
純正の規格がおかしいのかもね笑
アウディ に使用しても問題なし!
リピートしよう!

6人が参考にしています
株式会社テック 様2020-07-21
用途:
エンジオイル交換時
対象商品:
70108307

今まであるメーカーのオイル使用してましたがベンツE55
に使用してテストしてみました、5000Km走行して見ましたが粘度もまだあり遜色有りませんでした信頼できるオイルです。

3人が参考にしています
2020-06-20
用途:
全車統一
対象商品:
70108307

今まで1Lあたり似た価格帯のパワーがあってクリーンでSPなグループ3オイルを使用していましたが、4L缶での提供しかなく複数台のオイル交換をすると缶の処理が面倒だったのでこちらに切り替えました。
単価は少し上がりましたが、価格差以上に良い感じです。個人宅へ配送不可な15,000円ほどのオイルよりも勝っています。滑らかさが増し、エンジン音が静かになりました。

1人が参考にしています
2020-08-05
用途:
オイル交換
対象商品:
70108307

今までは他社製品5w-40のオイルを使用しておりましたがこちらの方が安価であった為今回買ってみました。自家用車が3台ありいつもDIYで交換しておりますがこちらの製品でも今までの物と変わりなく使用しております。

2020-05-05
用途:
愛車のオイル交換
対象商品:
70108307

SN 5W-30の4L2000円クラスの格安鉱物油から試しに本オイルに変えてみました。その結果、エンジン音が明らかに滑らかな音(表現が難しい)に変わりました。今までの格安鉱物油交換時では無かった事です。あとは走行を重ねてどの程度耐久性があるのか見ていきます。
ペール缶自体は凹みもなく綺麗な状態で配送して頂きました。空になったら植木鉢にします。

2人が参考にしています
2020-08-25
用途:
旧車のオイル交換
対象商品:
70108307

旧車のオイル交換に品質の割にコスパ良く 満足度が高い。

2020-07-15
用途:
愛車のメンテナンス
対象商品:
70108307

愛車2台、船外機のエンジンオイルとして使用してます。車は2台とも軽ですが、いずれもターボ車で、船外機は常に高回転で長時間使用します。よってエンジンオイルは高いレベルの潤滑性能と、高回転・高温時の油膜切れしないという高い信頼性を求めています。このオイルはその要求を満たしてくれ、かつリーズナブルです。頻繁にオイル交換する自分にとって願ってもないオイルで高いレベルで満足しています。一点だけワガママを言えば、金属のペール缶で無く、ポリのペール缶だとボートでバケツとして使えるの一石二鳥なんですけど・・・

2人が参考にしています
2021-04-15
用途:
エンジンの定期メインテナンス時
対象商品:
70108307

数回、リピートしています。価格も手ごろで満足しています。

2020-05-22
用途:
オイル交換に
対象商品:
70108307

ターボ車、高回転エンジンのオイル交換に使用しました。特に何の問題もありません。価格があと2割程度安ければこちらに変更したいと思いますが、今使っているものが4リッター缶で同じような値段ですので、そちらを使っています。

2人が参考にしています