週替わり特価(1週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


レバーホイスト 荷重リミッター付

レバーホイスト 荷重リミッター付 モノタロウ レバーホイスト 荷重リミッター付 モノタロウ レバーホイスト 荷重リミッター付 モノタロウ レバーホイスト 荷重リミッター付 モノタロウ
(24件のレビュー)

短いハンドルでコンパクト!減速機能で手動力が軽く、スムーズな巻下げが可能です。
Wのつめを採用した安心のブレーキです。
ロードチェーンは高強度の1000N/mm2級の長寿命チェーンです。
横ずれ防止機能を採用した安心設計のフックです。
ワンタッチで切換可能な自動遊転機構です。
操作性の良いゴムグリップを採用しています。
片手でも楽に操作できる遊転ハンドルです。

用途建築、土木、輸送、海運、自動車関連などの様々なシーンでの荷締め、巻上・巻下作業に。 販売区分業務用 内容量1台
取扱説明書: (2.8MB)
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
※人間の運搬および移動などには使用しないでください。
※設備機械などの一部として、製品を組み込んで使用しないでください。
※レバーホイストの使用に際し、法規上特段の規制はありませんが、レバーホイストの操作および使用を行う方は、安全作業のために玉掛け技能を受講されることを推奨します。
※操作および使用する方は、正しい服装と保護具を着用して行ってください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
定格荷重(t)
標準揚程(m)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
71138866 LHL050 0.5 1.5 5.3 305 113
¥10,980
¥12,078 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
71138875 LHL100 1 1.5 7.6 325 150
¥17,980
¥19,778 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
71138884 LHL160 1.6 1.5 11.5 365 182
¥19,980
¥21,978 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24 件
毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-07-03
用途:
機械の据付け、解体、撤去作業
中茂製作所 様 (製造業)

本体サイズ、吊上げ能力別にラインナップがあったけれども「大は小を兼ねる」と
大きいのにしました。 機能的にたいへん満足いく商品であっただけに 早くも持出しに手軽な小型の物を買い足そうかなと悩み始めてしまいした。サイズ選びは慎重に。

2025-03-02
用途:
かかり木外し
その他業種

再レビューです。
以前はかなり負荷が掛かる方法でかかり木を外したため力不足を感じましたが、少し向きを変えたり回したりと外し方を工夫すれば、本製品でも十分に使えました。
またチェーンの長さは実測で2.6mほどあり、それでいて軽量コンパクトなので、使い勝手が良いです。(製品説明に「揚程1m」とあり、前回よく確認しないままにレビューを書いてしまい反省。)

遊転にうまく切り替わらない事が多いので、そこは減点。
また、いつの間にか事業者のみ注文可能な商品になったのですね。残念です。

対象商品:
71138875
2025-04-28
用途:
山車の固定
長生林 様

作業には問題はないが、ネームプレートのリベットの6箇所のうち1つが固定されていない。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

対象商品:
88606638
2024-05-21
用途:
差し込み式パイプの組み立て

パイプを固定するのにボルト2本を通すため、片手で支えながらパイプを回転させて穴位置を合わせることにかなりの腕力が必要で大変だった。滑車にロープ掛けも試したが穴位置が微妙に
ずれるのであまり効率的でなかった。このホイストはブレーキも効き位置合わせするときの上下動時にも保持してくれるので作業が格段に楽になった。頻繁に使用するものではないが、安全作業にはかかせない便利なツールです。

1人が参考にしています
対象商品:
88606638
2023-10-26
用途:
かかり木外し
その他業種

安価で、軽く携帯性が良く、性能には満足しています。
他の方が投稿しているように、巻き上げで負荷が掛かった後に巻き下げにスムーズに移れないことがあったので星4としました。

今回、森林整備でかかり木外しに使用し、無事に外すことが出来ました。
ただ、携帯性が良い分レバーが短く、負荷が掛かってくると力を込めるために顔や体をレバーに近づける姿勢になってしまいました。
チェーンが1mしか無いこともあり、この状態で万が一急に負荷が抜けるとフックがこっちに飛んでくるかも、とヒヤヒヤしました。
お金を惜しまずに実績のある専用品か性能に余裕のある機器を使うのが良いかと思います。

5人が参考にしています
対象商品:
88606638
2022-11-26
用途:
機械部品の組ばらし
有限会社鈴木機工 様 (製造業)

この度、急ぎで必要になり購入させていただきました。
チェーンが長く、使いやすかったです、昇降の切り替えもスムーズに行え大変満足しております。
購入の際にチェーンの長さを確認してはいなかったですが、今後、違うサイズの追加購入とも考えているので、チェーン長さの記載もあればなお良しだと思います。

6人が参考にしています
対象商品:
71138875
2023-11-23
用途:
機械の吊り具の角度調整時に使用
製造業

安いので、買いましたが、少し重たいのが気になりましたが、使い勝手は普通に使えます。

1人が参考にしています
対象商品:
88606656
2023-05-09
用途:
作業に使用
カイロプラクティック ナガノ 様 (サービス業)

少し重いのですが頑丈に出来ていて安心して使用が出来ます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レバーホイストの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/793/
1人が参考にしています
2023-02-17