ツナギ服 49112-2
(38件のレビュー)素材で選べる、機能で選べる、クロダルマツナギコレクション。
ワーキングウェア の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 03895858
- 用途:
- 自動車整備他
4Lサイズが欲しかったのでレビューが多いこちらを注文しました。サイズぴったりでありがとうございます。薄手ということでしたがそんな感じはしませんでした。寒い季節に着ることを考えると重ね着できるようにワンサイズ大きめの方がいいです。
- 用途:
- 自動車鈑金塗装
私の体型(身長175Cm・67Kg)にピッタリです。少し生地は薄めです。胸ポケットがもう少し深くて、マジックテープでなくてチャックなら☆が5個になります。
- 用途:
- 家庭菜園
素材の質感やサイズ感に大変満足しています。
価格については、もう少し低ければ、なお満足感が上がります。
- 対象商品:
- 03896156
- 用途:
- 塗装作業、車、バイクのメンテナンス時
当方身長170cm胴囲110cmのポッチャリ体形、4Lで余裕がありますが股下5回折りで使用。
- 対象商品:
- 03895867
- 用途:
- ふだんぎ
服を選んで外に出るのが億劫なのでどこ行くとも普段着としてつなぎを愛用しています。
当方身長175cmの胴囲85cmですが、この度5Lを買いまして15cm程裾上げして使っています。寒い時期なんかは更に2Lと3Lを下に着ても胴回りが大きく違和感なく着ていられます。
特に飲料をがぶがぶ飲む私にとって下半身の、1Lの紙パックを収めて歩けるジャストなポケットは必需です。
- 対象商品:
- 03896147
- 用途:
- 自動車メンテ
毎年、秋冬春に週3程使い続けて3年経ちました。
膝を付いて作業する事が多いので1年程で擦り切れた為、裏側から市販の膝当てを貼って今も使用中です。
当方180cm/93kgで腹もお尻も大き目ですが、肩・お腹周り・お尻・股下・太もも・ふくらはぎ等、突っ張る感じは全く無く着心地が良いです。
私の股下は多少長めかなと勝手に思ってますが、それでもツナギの裾を引きずるので少し折って使ってます。
冬のみトレーナーやジャージを上下着ますが、しゃがむ際に股付近に多少キツさが出る位で実作業に支障はありません。
既に数十回洗ってるはずですが、色落ちも気にならず非常に満足しております。
似た体形の方の参考になれば幸いです。
- 対象商品:
- 03896095
- 用途:
- ロードサービス
どこを探しても、合うサイズが無く、モノタロウさんの、このツナギしか着れません。また再注文しますので、この8Lは取り扱い終了にしないでください。身長182cm、体重120kgでぴったりです。
- 対象商品:
- 03896043
- 用途:
- 作業着
生地は予想通りに薄い。着ている服の上に重ねて着るものなので、上に着る服次第では2つほど上のサイズを選んでも良いと思う。