エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261443 |
|||
電動工具 の新着商品
商品レビュー
- 用途:
- ディスクグラインダー
とにかく軽くて良い。ディスクグラインダーで少々精密な削りをするときの限定使用です。近所のホームセンターには売ってなく、モノタロウさんにあって良かった。
- 用途:
- 小型のレジプロソー用に
小型のレジプロソーで庭木を剪定するときに容量の大きいバッテリーは重くて腕疲れるのでこちらを購入しました。
重量も軽く剪定作業が楽になりバッテリー残量表示も付いてるので買って正解です。
1日の作業でも十分バッテリー持ちますね。
インパクトでも使用してますが頻繁に使わないなら2Aは軽くて十分です。
只インパクトで2A使うときは注意が必要ですが…
- 対象商品:
- 58459503
- 用途:
- 充電工具バッテリーの交換
安さにつられて社外品のバッテリーを2個使用していたら、2個共3年前後で充電器の充電不可能のエラー表示がでて廃棄、充電工具に標準で付いていたメーカー品は6年たってもまだ使用できている事から、高くてもメーカー品を購入することにした。安いバッテリーは、使い始めはメーカー品と変わらないが、寿命や安全性が違うという事がよく分かった。
残量が確認できるので使用後に充電し忘れることが無く、安心して現場に持って行ける。ただ、マルチツールとかトリマーは6Aでは重すぎてバランスが悪くなるので、作業時間は短くなるが、この2Aバッテリーは使い勝手が良くなる。
- 対象商品:
- 58459503
- 用途:
- マキタハンディクリーナーに使用
同じ大きさの日本製1.5Aより持ちが良いです。
クリーナーに装着している状態では電池残量の確認は下向きになってしまうので見えませんので音で判断しています。
- 対象商品:
- 58459503
- 用途:
- DIY用
やはりメーカー純正で安心です。
1.5Aにはインジケーターが無かったので
2.0Aにしましたので良かったですね。
クリーナーにはやはり薄型の軽い方が良いですね。
- 対象商品:
- 58459503
- 用途:
- 自転車用空気入れ
マキタの電動空気入れに使っています。
スリムで軽い。6Ahでは重い。
自宅では手押しポンプ型の空気入れで充分ですが、それを出先に持っていくかねぇ?
リュックサックに入れて、日帰りの旅。
JRの適当な駅に、電動アシスト自転車を複数 宿泊させています。
2023年の猛暑の中、屋内型・駅駐輪場に長逗留させてしまいましたが、秋本番、サイクリングの旅の季節。
電車で行って、電車で帰る。現地ではチャリンコの気ままな旅を愉しむ。
マキタの掃除機や電動ドリルも使っていますが、6Ahバッテリーは そちらに、2Ahは携帯機に使用と言う選択でしょうか?
- 対象商品:
- 58459503
- 用途:
- インパクトドラーバー TD171に使用
インパクトドライバー TD171に使用。
標準の3A:BL1830Bを使用していましたが、かなり重く
感じていたので軽いものを購入しました。
全体として軽くなり、持ったときのバランスも良くなりました。