エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261443 |
|||
ポッキンプラグ
(23件のレビュー)一般用のポッキンプラグです。
3P・2Pどちらのコンセントでも使用可能です。
定格電圧(V)125
コンセント個数1
コンセント形状3P・2P兼用、15A、125V
定格電流(A)15
適合電線サイズVCT0.75~3.5mm2×3心・2PNCT0.75~3.5mm2×3心・適応電線外径 9~13mm
内容量1袋
電動工具 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 07070576
2025-02-09
- 用途:
- 単相から三相への変換インバータの電源に使用
佐伯農園 様
(農・林・水産業)
単相から三相への変換インバータの可搬型電源に使用しました。
使用場所によってはアース付コンセントが有る所と無い所が有りますので、どちらでも使えるこのプラグが最適でした。
同じような0.75Kwの設備を2台作りましたが、作業する方にも好評です。
ありがとうございました。
- 対象商品:
- 07070576
2023-12-21
- 用途:
- イベント時の仮設電源の先端部に
SOUND LAB株式会社 様
(サービス業)
2p.3p両方に対応できる優れもので
重宝してます。
フロアーコンセントなど、狭いスペースに刺す場合
コンセント、ポケットに収まらない
刺さらないなどが時々あります
- 対象商品:
- 07070576
2020-08-03
- 用途:
- 電工ドラム修繕用として
建設業・工事業
今回初めて御社のぽっきんプラグを購入させていただきました。
大変お値打ちでありがたかったです。
商品の質が良くて、今後も是非購入したいと思います。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 07070576
2020-07-01
- 用途:
- オシロスコープの電源コードプラグに使用
ADACHI・EDS 様
オシロスコープを中古で買ったのですが、プラグの所でケーブル内が断線しかけていたので取り替えるのに購入しました。アースピンが倒れるのでコンセントにアース極がなくても気にすることなく差し込むことができますので便利です。
- 対象商品:
- 07070576
2020-05-11
- 用途:
- コードリールのメンテ
株式会社コガネイ 様
(製造業)
品質、仕様含め思っていた通りの商品でした。
休みの中素早い対応ありがとうございました。
- 対象商品:
- 07070576
2019-12-13
- 用途:
- 標準器の工場内作業での電源取り込みの際に使用する。
工場現場又は屋外での電源コンセントがアース付きでない場合に試験器の電源取り込みが不可能時に重宝しています。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22