クーラントチャージャーのレビュー
エアを混入せず、すばやく冷却水を注入できます。タンクと本体の脱着ができ、スペアタンク(別売)の使用で、2種類の冷却水(赤系・グリーン系)の注入作業に対応できます。入力エアの圧力調整が不要です。真空引きと注入の切替え操作が手元でできます。
【用途】自動車の冷却水注入。
2024-04-16
- 用途:
- クーラント液の充填
- 対象商品:
- 07108981
何個かリピート購入しているますが充填後のエア抜きが不要になるので作業時間の短縮に貢献してくれ大いに助かっています。但し構造が繊細なのか使用過程で負圧が十分に上がらないトラブルが起こりやすくやや耐久性(信頼性)に欠けるところが残念です。修理に出した際に可能性のある原因も記述してくれるのですがどうしても使用前にホース内の残液が若干残ってしまうので余程神経質に扱わないとこの手のトラブルを完全に排除することは難しいように思います。
1人が参考にしています
2022-02-03
- 用途:
- 機械のメンテナンス
冷却水の交換が早くなりました。
買う前はこぼしたりしたので便利です。
株式会社香川ダイハツモータース 様2020-11-25
- 用途:
- クーラント交換作業
- 対象商品:
- 07108981
短時間で効率よくクーラントの注入が出来るので今回で8台目の購入となりますが、一つだけ改善をお願いしたい箇所があります。イジェクター本体をポリタンクに固定するための金属製のレバーが有るのですが、その先端に付いている樹脂キャップが単に差し込んであるだけなので、いつの間にか無くなっていることが多々あります。そこで当社では購入する度に必ず接着剤で外れにくくしてから使用しているのですが金額の割にこの部分だけは余りにも雑な作りだと思います。是非改善をする様メーカーに伝えてください。
3人が参考にしています
MonotaROからの回答
貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。
2020-06-16
- 用途:
- 自動車整備
- 対象商品:
- 07108981
クーラントの注入作業時間が大幅に短縮され作業効率がアップしました。
但しもう少し金額が安くならないものでしょうか?
3人が参考にしています