スパークプラグ 2輪車用のレビュー

平均満足度 4.78 (1,616件のレビュー)
商品レビューを投稿する
スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)
NGK(日本特殊陶業)
¥ 389 ~ / 税込 ¥ 428 ~
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
1,616件中 601~620件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
Pancho's Private Hangar, inc. 様2019-03-16
用途:
カブのプラグ交換
対象商品:
09990601

スパークプラグはやっぱりNGKです。
モノタロウでは1本から安価で手に入るのでありがたいですね。

2019-01-21
用途:
バイクメンテ
対象商品:
35016581

適合プラグがこれしかなく、また近くには売っている店がないのでモノタロウには感謝です。商品も問題なく使用できています。ほぼ5000km毎に交換しているので、今後も利用したいと思います。

2019-03-12
用途:
メンテナンス時に
対象商品:
09990662

安心のNGKプラグなのでなんの不満もありません。
これからもよろしくお願いします。

ランドリーハウス こすもす 様2019-01-22
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
35017412

バイクの調子が悪かったので、いろいろと調べていたところ、この点火プラグにたどり着きました。評価どおりの性能でバイクの調子も良くなりました。また、モノタロウさんが安く提供して頂き満足です。

2019-08-10
用途:
バイクの点火のため
対象商品:
09990635

この度、購入させていただきました。
不可も良くもなく、一般的なものになります。

2019-07-27
用途:
バイクの整備
対象商品:
09990653

バリオス1型にcr9eを4本購入しました。
普通に使えました。

2019-04-27
用途:
バイクメンテ用
対象商品:
09990601

普通に使えるのが当たり前なほど純正品化してるので問題なし。

2019-12-26
用途:
原付バイク(DIO)AF68に取付
対象商品:
35016721

商品の到着が早く満足です。取付後問題なく作動しました。

2019-01-20
用途:
スパークプラグ取替
対象商品:
09990601

現在使用のものが、くすぶっていたので取り替えました。
適応評価から指定した通りのきちんとした商品が来て安心しました。
始動性が向上、焼け具合はまだ不明ですが好調だと感じています。

2019-02-18
用途:
2ストバイク用
対象商品:
09990531

安心のNGK商品。2ストはプラグの焼け具合により頻繁にプラグ交換を必要とするため、どこよりも安いモノタロウから購入しています。

2019-02-08
用途:
スーパーカブ90に使用
対象商品:
09990601

多走行のスーパーカブに使用しました。初爆がしっかりするので始動性が上がります。
値段も安いので予備に数本買うのがオススメです。

2019-04-05
用途:
原付
対象商品:
09990504

普通に使えてます。原付の調子がよくなりました。安いのでまた買います。

2019-06-29
用途:
フォコ500に使用
対象商品:
35016737

個人的にはですが、熱価が一番適していると思いました。

2019-07-06
用途:
スクーターのプラグ交換時
対象商品:
35016764

近くのショップに品ぞろえが少なく、数店舗回ってもなかなかそろわないため利用しています。
普通に良いです。

2019-03-19
用途:
スイウェイブ650のメンテナンス
対象商品:
09990644

スイウェイブ650のプラグ交換用に。すでに2回交換しておりリピートです。信頼のブランドです。

2019-02-25
用途:
オートバイメンテナンス
対象商品:
09990653

信頼のNGK 。プラグは絶対に信頼のmade in Japan。注文してすぐ届き、品物も配達の素早さも大満足です。

2019-02-11
用途:
バイクのメンテ

タイミング的に安く購入できました。消耗品なので確実に在庫があることが助かります。性能はもちろん問題ありません。不良品などにもあたったことはありません。

2019-02-05
用途:
プラグ交換作業
対象商品:
35017412

長年愛用してますが、ギャップが均一じゃないので調整が必要ですね
ここを改善してくれればパーフェクトなんですけどね

株式会社CUBE 様2019-04-29
用途:
信頼のブランド
対象商品:
09990601

ベンリー90Sで何の問題もなく交換利用しています。

2019-11-27
用途:
トゥデイAF61に
対象商品:
35016764

NGKが安く購入出来て助かります。
もちろんリピートします。