スパークプラグ 2輪車用のレビュー

平均満足度4.78(1,616件のレビュー)
商品レビューを投稿する
スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)
NGK(日本特殊陶業)
スパークプラグ 2輪車用
¥409~/税込¥450~

中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。
ニューセラミックの絶縁体を使用しています。
レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。

1,616件中 861~880件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
対象商品 : 09990601
2017-04-02
用途: 趣味のバイク 「モンキー」のプラグ定期交換

使用するバイクは6V仕様で、近所ホームセンターでは取り扱いが無くモノタロウ通販で購入でき助かりました。
NGK製で信頼度高いです。

対象商品 : 09990601
2018-04-14
用途: オートバイのプラグ交換

今まで買っていた店の半値ですが、何の問題もありません。安価なので5000㌔で交換できて助かってます。

1人が参考にしています
対象商品 : 09990601
2017-06-01
用途: オートバイの手入れ

2輪に使っています。駄目になる前に交換してしまうので効果は分かりません。

対象商品 : 09990662
2017-05-24
用途: スクーターのメンテ

色々な種類が手に入りとても便利です。また、いつでも手に入るので便利です。

対象商品 : 09990775
2017-03-19
用途: メンテナンス交換時

VMAXのプラグ交換用として購入しました。
特に問題無く装着出来て、エンジンの調子も良くなりました。

対象商品 : 09990513
2017-03-06
用途: ジャイロキャノピーP型のメインテナンス用
運輸・通信業

ジャイロキャノピーP型の純正品。
普段は別途購入したイリジウムプラグを使用しているが、いざという時のための持ち運び用に予備として購入。
どこよりも安く手に入るので、非常に満足しています。

対象商品 : 09990601
2023-04-01
用途: アドレス V125G に装備

プラグはどれも(高・安)も同じでは?と標準をアドレスV125G(14万キロ走行中)に装着。
冬場(10度以下)は問題は無いのですが、気温(20度~)が上がればエンジン不調。
(新標準プラグ装着で50㎞走行でかぶり。走行難。)

試しに、前回使用のイリジウムプラグ(1万キロ使用済)装着。倍の走行(100㎞)は問題なく走行可。
*高いプラグは、それなりの価値があるのか?

次回からは、イリジウムを購入します。(できれば、デンソーが良いのですが)

対象商品 : 09990644
2017-07-25
用途: GN125Hに使用

GN125Hに使用しています。以前は単気筒ということもあり、吹け上がりのなめらかさを求めてイリジウムを使用することもありましたが、プラグケーブルをNGKのレーシングプラグに変えてから、標準プラグでも吹け上がりが悪いとか、高回転が回らないとか、振動がひどいということもなくなったので、標準プラグをオイル交換と同時に交換するようにしました。NGKの標準プラグは安くて品質もよく素晴らしいです。

対象商品 : 32125186
2017-05-17
用途: バイクメンテナンス
その他業種

指定品番で、問題無く装着出来ました。次回の為にも、再度購入予定

対象商品 : 09990513
2017-02-27
用途: バイク用の予備プラグとして。バイクのメンテナンス。

古いバイクの点火プラグなので、なかなか手に入りにくいのですが、モノタロウさんには何時も用意されているので、助かります。

対象商品 : 09990644
2017-09-20
用途: 新品にしてみた
製造業

中古エンジン、調子は悪くなかったけど交換してみました。数百キロ走行普通でしたが・・・家でかからなくなった。弄ったキャブなので燃調で駄目になったのかも。予備にまた買いました。

対象商品 : 09990687
2017-06-10
用途: バイクに使用
運輸・通信業

大変上質な物で良かったです。
ありがとうございました。

対象商品 : 09990635
2017-05-25
用途: エンジンの始動性改善
サービス業

古いプラグと交換しました。エンジンの始動性が向上しました。
安く手に入れることができて満足です。

対象商品 : 35016721
2017-03-29
用途: バイクの消耗品

信頼のブランドです。高いプラグをずっと使うより、この標準プラグを1万キロごとに換えている方がコスパはいいと思います。

対象商品 : 09990504
2018-03-08
用途: 整備
オゥネットカーズ 様

安価なのに高いクオリティーだと思います。今後も購入したいと思います。

対象商品 : 32125186
2017-12-12
用途: バイク
サービス業

ヤ○ーより安く、問題ない商品です。バイクに装着しました。

対象商品 : 35016274
2021-10-19
用途: バイク 2スト プラグ
有限会社 月隈興産 様(不動産業)

何度もプラグを買っているのですが、今回商品はポスト投函配送で送ってきました。プラグの箱は潰れてるのでプラグがまともかどうかわかりません。取り付けてプラグ不良等を起こしたくないのでできたら、箱もしくはしっかりとした梱包で送って頂けるとありがたいです。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございません
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見として、担当部署と共有させていただき、改善に努めさせていただきます。
お届け時に商品破損があった場合は、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。よろしくお願いいたします
不良品 破損 汚損などの対応について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/184

対象商品 : 32125186
2017-05-21
用途: GSX-R 750 に使用

安く手に入り良かったです。
次も同じ物を選ぶ予定です。

対象商品 : 09990714
2017-04-17
用途: バイクの交換スパークプラグ

当たり前ですが、問題なく点火してました。
コスパが良いので再度の購入を検討します。

対象商品 : 35016581
2017-02-28
用途: バイクのエンジンの定番

型番だけで、プラグの形状が思い浮かぶNGKはやはり使いやすい。MonotaROではちょっと変わった品番のプラグでも手に入るのがよい。値段も安いし、文句はない。