コンプレッサーオイルのレビュー

平均満足度 4.56 (16件のレビュー)
商品レビューを投稿する
コンプレッサーオイル DAYTON
【用途】業務用カーエアコン用コンプレッサオイルR-12、R-134a兼用
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-05-07
用途:
レトロフィット用のエアコンオイルとして

R12エアコンガスをR134aにするためのオイルとして使用しました。Oリング等は当然R134a対応の新品に交換します。約4年間使用しましたが故障などなく使用できました。ただし、1台150ccも使わないため個人では量が多いですので、500ccなどで販売してもらえると良いかと思います。

2019-08-15
用途:
レトロフィットに
対象商品:
11123052

ようやく良い物に出会えました。
何の事は無い、同業者はほとんど使っていました。
R12ガスエアコンのコンプレッサーからR134に変えた場合など必需品のようです。使用後半年程度ですが満足な結果となっています。

加藤電機 様2019-03-27
用途:
カーエアコン修理
対象商品:
11123052

他のオイルと比べると割高感はありますが、特殊なオイルなので仕方ないでしょう

2人が参考にしています
2018-08-19
用途:
R12 レトロフィット
対象商品:
11123052

R12のレトロフィットに使います、気軽に買えるのが良いです!!

1人が参考にしています
2018-07-05
用途:
エアコン修理
対象商品:
11123052

昔から使っています。価格が安いので購入しました。
どの車両に使っても安心なので(ハイブリッド車以外)

1人が参考にしています
アイランド 様2018-12-17
用途:
修理
対象商品:
11123052

商品に全く問題はございません。安心して使ってください。

SPEEDKING 様2018-06-20
用途:
車検時に・・・
対象商品:
11123052

特に問題なく使用しています。
安くて助かりますね!!!(^^)/

2017-07-13
用途:
色々な試行錯誤の最後の答えがこれです。
対象商品:
11123052

まぁ、市販品のエアコン添加剤を使いまくり・・・お金を散財して来ました。
ですが・・・結論です。このオイルを規定量入れて若干の使用に工夫を凝らすのが
ベストと気が付きました。 もぅ、これ以上の間違いは無いでしょう。

1人が参考にしています
山田電機 様2017-08-11
用途:
カーエアコンの修理
対象商品:
11123052

ほぼ、すべてのカーエアコン修理時のオイル補充に使用可能な優れものです。

2018-01-19
用途:
オイル交換に
対象商品:
11123052

品質がいいものを、お安く買えて大変満足しています。

2016-07-20
用途:
エアコン修理
対象商品:
11123052

POEベースのオイルなので安心して使えます。
レシプロコンプレッサーのオイル交換に使用したところ音が静かになりました。
高性能オイルとして抜群の信頼性があります。

足立自動車 様2018-06-06
用途:
自動車整備・エアコン修理
対象商品:
11123052

最初に画像の物と違うPOE+LVが届き返品しようと手続きしましたが。。。
POE+LVには蛍光剤が入っていると勝手に思い込んでいましたが、メーカーに確認したら、蛍光剤は入っていませんでした。
急遽、返品も取りやめモノタロウさんにも迷惑をかけてすいませんでした。
今後の参考にメーカーからの回答です。
Dayton POE Plus LVには蛍光剤は含まれておりません。
添加剤が含まれていますので、かすかに黄色を帯びてますが、ほぼ無色透明に近い外観をしております。
POEとPAGに対応したエアコンオイルで在庫管理も楽になりました。

2016-07-06
用途:
PAG専用コンプレッサーのオイル充填に使用
対象商品:
11123052

リビルトや新品は専用のオイルが充填されているが、中古コンプレッサーの場合は内部洗浄するので、このPOE油を充填している。配管内に残ったPAG油と混合になるが
はっきりと鉱油系コンプレッサー油及び合成PAG油のすべてに相溶性をもつと記載されているので安心して使える。

2015-07-07
用途:
カーエアコン
対象商品:
11123052

R12,134a 両方のガスに使用出来るので大変便利です。

合同会社千葉技研 様2015-03-17
用途:
自動車エアコン修理
対象商品:
11123052

最強のオイルです。これ以上は出会ったことなし。
価格も安い。満足です。

2014-08-03
用途:
自動車エアコンメンテ・修理
対象商品:
11123052

普通に使えます。