オイルチェンジャーのレビュー
- 用途:
- エンジンオイル交換
- 対象商品:
- 11131477
いつか使うかと購入していたのですが、2021年に使う機会が有りましたが、ポンピングハンドルが5回程度で壊れました。 ハンドルを見ると材質と厚みが不適合。
- 用途:
- 主に船外機のオイル交換
- 対象商品:
- 11131477
手動式なのでエンヤコラ!と、抜けるまで何度もポンピングするのかと思っていましたが、意外と5~6回のポンピングで全部抜き取れました。こりゃ便利です。価格も手ごろだし不満はありません。しいて言えば車種によってはオイルゲージの穴が途中で楕円になっており、パイプが届かず抜き取り出来ないこともあるので穴計が6mm以上という説明だけではトラブルの元になると思いますよ。(レベルゲージを引き抜いて90度ずらして入れた場合、途中でコンコンと引っ掛かったり、挿入中に自然に90度捻じれる感触があるものは使用できない可能性があるとか・・・)
- 用途:
- 下抜きが出来ない船のオイル交換作業
- 対象商品:
- 11131477
添付のオイルホ-スの径がもう1ミリ細いのがあると良い。一番細いホースで入らなかったので少し布ヤスリで削って使っている。
- 用途:
- オイル交換
- 対象商品:
- 11131477
価格面で言うと、近所のホームセンターで¥5,980-で似たものが販売されていた。
吸い込み用ホースが硬い。
チェンジャーを地面に置いて作業する際、ホースが短過ぎて作業しにくい。
スズキ車に対応するのを兼ねて、6mmホースにPTFEチューブ(5mm)
1mを接続して延長して使っている。
MonotaRo商品で初めて、【買わなければよかった】と思いました。
- 用途:
- エンジンオイル交換
- 対象商品:
- 11131477
ホンダ車(タイプR K20A)エンジンのオイル抜き取り、ほぼ抜き取り出来るようです。抜き取ったオイル量がタンクのメモリで確認出来るのが良いが数字表示があいまい(数字の表示場所が変)の為初めて使用した時、抜き取ったオイルの量をタンクのラインを指で確認してしまいました。勘違いしやすいと思います。エンジンオイル抜き取りは、問題なく使用出来満足してます。
- 用途:
- 社用車のオイル交換
- 対象商品:
- 11131477
社用車の軽トラのオイッルを交換してみました
汚れませんし、オイル交換が早く出来ます
また、一台有ると経費削減に役に役立つと思います
- 用途:
- エンジンオイルの抜き取り作業
- 対象商品:
- 11131477
今まで2台に使用しました。
車の下に潜ることもなくオイルの抜き取りが簡単にでき、手もよごさないので重宝しています。
- 用途:
- オイル交換
- 対象商品:
- 11131477
コストパフォーマンスに優れ、助かっています。製品も問題ありません。
手放せない商品です。
スズキ等一部使えないのが残念ですが、トヨタ&ダイハツは問題ないと思います。
これからも購入し続けます。
- 用途:
- E/G、ATFオイルの下抜き作業ができない車種のとき
- 対象商品:
- 11131477
少し抜きの時間がかかるため、エアー等の強制負圧もつかえるともっと便利かも
- 用途:
- 車のオイル交換
- 対象商品:
- 11131477
車高が低いドイツ車の為オイル交換は4輪を上げる必要がありました。
この商品を使えばリフトアップすることなく手軽にオイル交換ができます。
重たいオイルでも想像以上に吸い上げたのでびっくりです。
期待以上の吸引力でした。
- 用途:
- 出張オイル交換
- 対象商品:
- 11131477
他のメーカ品だと4リットルの商品でこの値段になるのでお買い得。 4リットルだと、途中で止めて廃油を出し、また作業を繰り返す必要があるときがあるので6リットルは必要。
すべての車に使用できるわけではないので、どの車種に使用できるか・できないかわかるとうれしい。
すべて抜けなくても、たまに、オイルを入れすぎた時のチョイ抜きに便利
- 用途:
- オイル交換
- 対象商品:
- 11131477
別売りで専用ノズル6パイ2mがほしいです 最近のトヨタのV型がとどきません
貴重なご意見ありがとうございます。
ご要望について今後検討してまいります。
- 用途:
- 自家用車のオイル交換
以前はバッテリーから電源をとるオイルチェンジャーを使っていたが、それに比べるとかなり早く作業ができる。
マイカーのオイル交換をする程度なら特に問題ないと思う。
以前乗っていたサクシードバンは、100~200ccを残す程度だったのでほぼ抜き取れたいた。残量は(自分にとって)問題ない。
今年車をウイングロード(NY12 HR15DE)に替えた。
オイルの抜き取り量は1.8~2.0L位。
残量は約1.0Lほど。
全車種には使えないと思うので、購入前に確認することをお勧めします。
- 用途:
- エンジンオイルの上抜き交換
- 対象商品:
- 11131477
2、3回使っただけでハンドルが折れた。
簡単な構造だったので手持ちのパイプを付けて使えるようになったが、強度不足。
ポンプ作動時の異音は気になる。
貴重なご意見ありがとうございます。
ハンドル部につきまして材質変更を行い強度改善を行いました。
- 用途:
- 車のオイル交換
- 対象商品:
- 11131477
非常にかんたんです。オイルゲージにホースを差し込み4~5回ポンプを押せばオイルを吸い上げてくれ30分もあればオイル交換できます。オイル交換が非常にらくになりオイルチェンジャーを購入してよかったです。