エンジンオイル 5W-30 SM(API) CF相当 全合成油のレビュー
- 用途:
- オイル交換
- 対象商品:
- 11065686
スズキ旧型エブリイ DA64V 27万km
2ヵ月に1回~2回。6000km走行を目安にオイル交換しています。
SNグレードも偶に使っていましたが違いが感じられないのでこのSMグレードをメインに使っています。
かなり走行していますが、エンジンは絶好調です。ブン回しています
- 用途:
- 1300ガソリン車に
15年落ち15万キロ超えのガソリン車に使っています。メーカー推奨20番ですが、30も使用範囲に入っているのであまり神経質にならず安いので3000キロか季節の変わり目くらいで交換しています。表示を見るとハイドロクラックのようですが、排出したオイルもこれと言って気になるところもないし、メンテ用の消耗品や工具類なんかも一通り揃ってまとめて配達してもらえるので助かってます。
- 用途:
- 自家用車のオイルとして
- 対象商品:
- 32575654
自家用車の軽四ターボ車とディーゼルターボのワゴン車用としていつも20リットル缶で購入しています。
オールマイティに使用できるので、車種別にオイルを管理する手間が無く、注ぎ口が工夫されていているのでオイル垂れもなく重宝しています。
- 用途:
- JB23ジムニーエンジンオイル交換
- 対象商品:
- 11065686
この値段で合成オイルが買えてとても満足しています。これまで大手カー用品チェーン店で
オイル交換していましたが、このオイルで自分で交換した方が安く上がります。
- 用途:
- 仕事用
- 対象商品:
- 32575654
いつも社用車で使用しています。コストの割にはエンジンにも良いと思います。ちなみにディーゼルとガソリン車に使用しています。
- 用途:
- ホンダ 初代フリードのオイル交換
- 対象商品:
- 11065686
指定粘度より少し高め(SM 0W-20指定)ですが、元勤務先のブランドのサスティナと特に違いは感じられません。
価格も安くて有り難いです。
交換して一ヶ月近く経ちますが特に問題なさそうです。
おすすめはできませんがバイクにも入れてみます。
20L缶を買ってしまいたくなりますね...
貴重なご意見ありがとうございました。
本製品は自動車用のエンジンオイルになります。二輪車(バイク)には専用のエンジンオイルをご使用ください。
どうぞ、宜しくお願いいたします。
- 用途:
- 自家用車のメンテナンス
- 対象商品:
- 11065686
前から継続使用!問題なく使えています。モノタロウブランドの強みである安価に一層磨きがかかると嬉しいです。
- 用途:
- オイル交換
- 対象商品:
- 32575654
いつもこれ。0W-40とかのときも もうこれにしてる。オイルが固いと燃費が悪くなるとは言われてるけどたぶん 数%の差くらいだと思う(憶測です)。ほかの10W-30にも もう
これぶっ込んでます。種類を取らず 無くなったらこれ ですましてます。長い目で見れば
いろいろ弊害が出てくるかもしれませんけど そんな弊害よりも 安いですから
こまめにバンバン交換したほうが 結果的に車には優しいのでは?と
思ってます。なのですべての車に コックチャンジャーつけて
サクッと交換できるようにしてます。