エンジンオイル 5W-30 SM(API) CF相当 全合成油のレビュー

平均満足度4.54(2,433件のレビュー)
商品レビューを投稿する
エンジンオイル 5W-30 SM(API) CF相当 全合成油 モノタロウ

高い省燃費性能を発揮します。
優れたコストパフォーマンスを追求。
安定した潤滑性能を追求。
エンジン内各部の金属摩擦抵抗を軽減します。
100%バージンオイル使用
【用途】ガソリン・ディーゼル兼用

2,433件中 801~820件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
対象商品 : 11065686
2017-09-11
用途: オイル交換
株式会社 久保運送 様

いつも10W-30を使用してますが今回は発注ミスにて購入の為
商品は普通
と思われます

対象商品 : 32575654
2017-08-20
用途: オイル交換時
その他業種

オイル交換時に使用してます。
他社製よりかなり安く助かります。

対象商品 : 32575654
2016-10-06
用途: メンテナンス作業
タケダ食材 様

部分合成オイルは寿命が短いと言われたのですが、価格が安いので短いサイクルで交換しようと思います。

対象商品 : 32575654
2016-08-25
用途: 4tトラックのメンテナンス使用
運輸・通信業

4tに使用していますが、金額も安価で夏の時期も問題ありません。

対象商品 : 11065686
2016-08-30
用途: 自家用車のオイル交換
建設業・工事業

あまり安いので少々心配だったが、みなさんのレビューを見て購入。
オイル交換後特に変化は解らない。
次のオイル交換まで不具合なければ、リピートしたい。

対象商品 : 11065686
2016-08-10
用途: ステップワゴン
農・林・水産業

価格もお安く、こまめにオイル交換ができます。エアフィルターと同時交換したので、大変エンジンが静かになりました。

対象商品 : 32575654
2017-02-17
用途: 廉価車のオイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

特に悪いところも無いので全く普通に使えます。
ただ、車両によっては若干エンジン音が大きくなります。
気になるほどではありませんが細かい人は気付くと思います。
これが原因でチューンナップ車や高性能車に使用するのは躊躇しています。
原因は何なんでしょうか??

対象商品 : 32575654
2016-10-15
用途: ややいいですね

最近値段が高くなってますが、、車4台分のオイル交換で使ってます。。。良いですよ

対象商品 : 32575654
2016-09-29
用途: 自家用車や、農機具のエンジンオイルとして使ってます。
茶屋よりみち 様(サービス業)

軽四から普通乗用車、更には、各種農業用機械が沢山あり、ガソリンとジーゼルエンジンでも兼用なので非常に使い勝手がいいです。

対象商品 : 32575654
2017-08-10
用途: 自動車のオイル交換

商品スペックに対して価格が安く、物も良い感じでした。

対象商品 : 11065686
2017-02-13
用途: 自動車(旧車)エンジンオイル交換
サービス業

当車両の指定は10W30ですが、交換後、200回転程アイドリングが上がりましたので、規定回転数に下げたところです。このことにより燃費の向上にもつながりそうです。

対象商品 : 32575654
2016-11-17
用途: タントに使用

3000kmで交換してますが、今は5000kmにチャレンジ中です。特に問題ありません。何度もリピートしています。

対象商品 : 11065686
2017-09-10
用途: 軽自動車のオイル交換

なかなか良いと思います。とくに不都合なく使用しています。

対象商品 : 32575654
2016-07-12
用途: オイル交換

所有する5台の車のオイルとして利用。軽貨物・小型国産車・3Lミニバン・3Lターボー外車の全てで利用。オイルの性能なりの走りをしていますので数年使ってますが問題ありません。これからも使う予定。また10万キロ近い車には添加剤を利用しております。

対象商品 : 11065686
2016-08-17
用途: オイル交換
池田 靖 様

SMグレードでこの価格は魅力的。車検ごとのオイル交換に利用してます。

対象商品 : 32575654
2017-05-22
用途: 農機具のメンテナンス時
農事組合法人 渡刈ファーム 様(農・林・水産業)

農機具のエンジン潤滑油としてガソリンエンジン、ディーゼルエンジンにも広範囲に使用している。

2016-07-13
用途: 車のメンテナンス
有限会社安谷 様

ディーゼルの大型、ガソリン(軽まで)両方に使っています。
全車5.000Kmで交換。オイル添加剤も切らしたことがなく5万Km/年で、どの車両もエンジントラブルなしです。安くて助かります。リピート購入です。

対象商品 : 11065686
2017-07-27
用途: 家族のクルマのオイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

特に問題はありませんが、もともとエンジンオイルの違いが判りません。^^;; 安いのでリピートかなと。。

対象商品 : 32575654
2016-07-19
用途: U62W 三菱 タウンボックスに使用
サービス業

デーラーに行けば、0W20を近くのモーター屋さんでは10W40を入れられるので、自分で変えることにしました。非常に良いです

対象商品 : 32575654
2017-04-21
用途: 自家用車のエンジン
方波見工業 様

3000~5000kmで交換しているが、
特に問題はない。
ただ、廃オイルはかなりサラサラ。
耐久性はいまいちなのかも...