エンジンオイル 10W-30 SM(API) CF相当 全合成油のレビュー
- 用途:
- 自家用車、農機具用に
- 対象商品:
- 32575645
自家用車やトラクター、コンバイン等の農機具用に使用しています。特に不具合もないです。以前はガソリン用とディーゼル用とオイルを使い分けていましたがこのSM/CFのオイルで全て賄っています。また無くなりそうになったら注文します。
- 用途:
- メインテナンス
- 対象商品:
- 11065677
可もなく不可もなし。
ゆえに使い続けています。
シビアコンディションでの長期使用はしんどいかなと感じます。
- 用途:
- 4tトラックとガソリンフォークリフトに使用
- 対象商品:
- 32575645
ディーゼルエンジンとガソリンエンジン共に2万キロもしくは1年でオイル交換していますが特に問題ありません。
- 用途:
- 汎用エンジンのオイル交換
- 対象商品:
- 32575645
品質的には問題無く、リピート使用しておりますがここ最近での値上がりのせいで高くなってしまいました。
同等エンジンオイルが有名ホームセンターチェーンで通常売価税抜4980円(売り出し時は更に安価)で売っていますので価格が同じかそれ以下にならないと買えません・・・
- 用途:
- 軽自動車に入れました。
- 対象商品:
- 11065677
純正の0W-20のオイルと比べると燃費が少し落ちたような気がします・・・
が、エアコンが原因かもしれません。
燃費も想定内ですし、その他は、特に問題もなく十分満足です。
次のオイル交換では純正に戻し、燃費低下の原因がオイルにあるのか
どうかを検証してみたいと思います。
- 用途:
- 愛車のオイル交換
- 対象商品:
- 11065677
17年前のテラノディーゼルを大事に乗っています。
年間走行距離は7000キロ程度なので、必ず年2回、春と秋にオイル交換を自分でしています。
1回で6リットルくらい必要なので、今まではカーショップで20リットル缶を購入していましたが、残量が2リットルなので、今回モノタロウブランドを試しに使ってみました。
使用感は、全く不安が無いですね。今度は、20リットル缶で購入します。
- 用途:
- オイル交換
- 対象商品:
- 32575645
高回転まで回す車では無いのでこのクラスのオイルで十分だと感じました。
改善点としてお願いがあるのですが、缶の上ぶたを取り外せる様にして頂けると使用後に入れ物として再利用できますし、また廃棄する場合にも捨てやすくなると思います。
貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品開発の参考にさせて頂きます。
- 用途:
- 社用車ホンダ1300~1700cc
- 対象商品:
- 32575645
粘度#10W-30 の地域区分在住で寒い所にはたまに行くか通過だけ、API-SMで一般ガソリン使用で満足。
円高時OIL4L缶100~1300でした、MonotaROで4L缶相当1200円は 大満足でしょ。
昔昔大昔 Mobil-ONE 使いました、エンジンに良いOILらしいとは感じましたが、数回交換しただけでした。大昔から今までは#10W-30 使用でその内の1台は28ooooK走行しました。小間目のOIL交換でエンジン コンプレションは新車時のままでしたがミッションOILを疎かにしたためクラッチ異状で廃車にしました。それとガソリンはレギュラーでも国内有名製油所銘柄を使いましょう、業転物は長期使用でエンジンに悪いと経験しました。
- 用途:
- エンジンオイル交換
- 対象商品:
- 32575645
マークⅡ、スープラ、エスティマのエンジンに使用。
年間7000Km,走行、大凡半期に一度交換サイクルで使用。
油温上昇、油圧低下の劣化具合も平均レベルでSMグレードに見合ったものだと思う。
現在定期購入中だが、購入当初よりも価格が上がり続けているのが不満。
クーポンなど、値引きの割が良い時期に購入するようにしている。
引き出し式の注ぎ口は良いアイデアだと思う。
今後も品質レベルの向上と価格の安さを精進して欲しい。