ブレーキフルードのレビュー
- 用途:
- 油圧クラッチに使用
- 対象商品:
- 32722523
大型車トラックに使用するので使用量が多く、有名メーカーを使用してましたが、なんら変わりなく安価でコスト減になりました。
- 用途:
- 自動車、バイクに使用
- 対象商品:
- 32722523
何年も前から、普段乗り、サーキットなど使用していますが、今現在問題なく使用しています。ただ、ABS付きの車でスポーツ走行するときはブレーキフルードはDOT5.1とか言われている様なので、使用は難しいかもしれません。
- 用途:
- 車のブレーキフルード交換
- 対象商品:
- 32722523
とても安価で大容量なのでコスパ最高です。
先日購入した際にキャップ部から液漏れがありましたがすぐに交換して頂けました。
またリピートします。
- 用途:
- ブレーキフルード交換
- 対象商品:
- 32722523
性能差はわかりませんがDOT-4を信じて交換しました。
問題無く使えています。
安いので定期的に交換しようと思います。
- 用途:
- ジムニーSJ30のブレーキフルード交換
SJ30に使用しましたが、大満足です。
安くて、とても良い商品で今度また機会があればリピートします。
- 用途:
- AZワゴンブレーキフールド交換に使用
- 対象商品:
- 32722523
問題なく使用できました、価格がお安いので助かります また次回も購入いたします、
- 用途:
- ブレーキフルード交換
普通に使用可能です。
昔に比べて値段が高くなった。
もう少し安ければ嬉しいです。
- 用途:
- 車のブレーキオイル交換
DOT4 でこのコスパは、信じられなかったが
問題なく交換出来ました。
あとは、オイルの色等で経年劣化の確認かな?
- 用途:
- 自動車メンテナンス
- 対象商品:
- 32722523
梱包を開封したらすると、キャップに打痕があり、フルードが漏れており、使い物なら無い状態でした。
返品での対応をしようとしたら、送料が元払いの為、実質泣き寝入りになりました。
商品自体には、何ら問題ありませんが、品質管理があまりにもいい加減で残念です。
ご希望に添えず申し訳ございません。
- 用途:
- 自動車修理
- 対象商品:
- 32722523
工場で使っております。安価ながら十分な性能です。容器も補充に向いております。まとめ買い及びリピート商品です。このままのラインナップを保ち続けてほしいです。
- 用途:
- 自家用車の車検整備
- 対象商品:
- 32722523
自家用車フィットのブレーキオイル交換に使用しました。毎日の通勤や片道100から300kmの旅行を6回程しており、交換後3カ月たちましたが、全く問題なさそうです。
他メーカー品より安く購入できました。DIYなので安く仕上がるのは大変助かります。
他の自家用車にも使用したいと思います。
まとリピートさせていただきます。