ブレーキフルードのレビュー

平均満足度4.66(1,463件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ブレーキフルード モノタロウ
モノタロウ
ブレーキフルード
¥1,098~/税込¥1,208~

FMVSS(米国自動車安全規格)NO.116 DOT4に合格した、自動車用非鉱物系ブレーキ液です。
四輪車での一般使用を中心に安心してお使いいただけます。
高温状態から低温状態まで安定した性能を保ち良好な制動性を発揮します。
長期間にわたって安定した性能を発揮します。
【用途】自動車用ブレーキ装置及びクラッチ装置用

1,464件中 761~780件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
対象商品 : 32722523
2020-03-01
用途: メンテナンス

安くて量も気にせず使えるので重宝してます。毎回使用しています。

対象商品 : 32722523
2019-04-21
用途: 車とバイクのフルード交換
株式会社新井食品総本舗 様

ドット4なので何にでも使えます。
消耗品ですので 安いのは助かります。
余った分を使わない人も居るようですが
問題なく使えますね。

対象商品 : 32722523
2019-06-09
用途: バイク・車用でいつもリピートしています

今回は、37000キロのアストロとバイクのブレーキフルード交換の為に購入、いつもリピートです。DOT4ですので安心安全 安価で購入できるので嬉しいです

対象商品 : 32722523
2024-09-11
用途: バイクのブレーキフルードの交換用
金融・保険業

2回目の購入でしたが、缶に打痕跡が三箇所ありました。
苦情出しても、担当から連絡させますのでとの回答!コールセンター役に立っていないです。

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。ご希望でしたら返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

対象商品 : 32722523
2020-02-12
用途: フルードの入れ替え
自動車・二輪車・自転車関連業

安わりに十分です。毎回これを使っています。メーカー物と遜色ないと思います。

対象商品 : 32722523
2019-04-03
用途: クルマ、バイクの整備
農・林・水産業

素人としては製品による違いが実感しにくい部類のものと思います。
製品規格通りのものであれば、価格も安いので、ストックとして用意しておいても良いかと思います。
ただ、容器の缶が潰れて届いたのですが、
漏れや、開封時の吹き出しがなかったので、
良しとしました。
価格や最近の運輸業界の事を思えば、許容できます。

対象商品 : 32722523
2019-12-17
用途: 定期メンテ

安いので気にせずケチらずゴイゴイ入れ替えに使えて気分がいい。

対象商品 : 32722523
2019-07-13
用途: 自転車メンテナンス
製造業

安いけど十分機能してるようです。気軽に車検毎に交換できます。

対象商品 : 32722523
2020-02-08
用途: バイクのディスクブレーキやクラッチのフルード交換
農・林・水産業

コスパに優れており、用途も問題なく安心して使用できます。

対象商品 : 32722523
2019-05-27
用途: バイクのメンテナンス

フロントとリヤのブレーキオイルを全て交換しました。新車時のレバータッチが戻った気がします。

対象商品 : 32722523
2022-10-29
用途: 自動車オイル交換

2台のブレーキオイルを交換するため購入しました。キッチリ梱包されているのに缶が大きく凹んでいました。凹んでいるものをあえて入れたのでしょうか?amazon等で注文してもこのような事は無いので何か問題があるのではと勘ぐってしまいます。リピートしにくいです。

対象商品 : 32722523
2019-04-14
用途: バイクの整備用
卸売・小売業

バイクの整備に使用。驚異的な安さですが有名メーカー品と比べ全く遜色なく使えます。今までは2~4年で交換していましたがこの価格なら毎年交換してもいいなと思います。

対象商品 : 32722523
2019-03-29
用途: JA11 F6A後期用
製造業

同機種にこれを使った人の感想で問題ないとのことで
使っています。都度、色んなメーカのものを使っても成分は同じと
思いますが継続して使う方が安心できる。

対象商品 : 32722523
2019-05-25
用途: 車、バイクのブレーキメンテ
農・林・水産業

コスパ良く、気兼ねなく多くの量を使用できるので、ライン内をきっちり新油に入れ替えられる。

2021-01-14
用途: マイカーの整備

コスパがいいのでリピートしました。前回は一部液漏れして返品交換になりましたが、今回は2本ずつビニール袋に入っていて、漏れても他の商品が毀損することはありませんでした。ただ、やはり横積みで梱包してあり、ラベルの内容物にブレーキフルードとは書いてなくて、届いた4缶ともすべてに凹みがあって、店舗で陳列したらまず手に取らないレベルの状況になっていて、どうして立てて梱包しないのか、疑問に思いました。缶が凹んでいても中身に問題はないので、面倒だしクレームする気はありませんが、これがビールの缶だったら絶対買わない酷さです。

4人が参考にしています
対象商品 : 32722523
2020-03-03
用途: 愛車DIY
製造業

この価格ですから、満足です。
当然ですが商品も問題なりまあせん。

対象商品 : 32722523
2019-04-06
用途: バイクのブレーキ・クラッチフルードに

VFR800のブレーキ・クラッチフルード用に購入。問題なく使用できます。純正よりも安いですが、機能満たせばこれで充分です。

対象商品 : 32722523
2020-01-11
用途: バスのメンテナンス
PBC 様

問題なく使っています。大量に必要な場合、安くて助かります!

対象商品 : 32722523
2019-05-20
用途: 車等のブレーキ
自動車・二輪車・自転車関連業

量も多く安く思う存分使えそう、各車のブレーキ油を取り換えて綺麗に出来そうです。

対象商品 : 32722523
2019-04-04
用途: 自動車整備業で使用

他の商品と比べて、価格が約半分と、非常にコスパがいいです。

今の所、普通に使えていますし、苦情等も全くありません。

ただ、この商品の性能を発揮するような使い方をする方がいないとは思いますが。