- 用途:
- リード50(AF48)
- 対象商品:
- 11793172
2019年の五月三十日に交換、毎日往復100キロ、週500キロの通勤に使用。道中結構な坂もあり過酷な使用条件だとは思うが、昨日七月二日に断裂。走行キロ数は約2800キロ。たったの一ヶ月、三千キロ足らずで切れるのは消耗品として如何なものか。安かろう悪かろうの典型だと思う。まさか交換したばかりのベルトが切れるとは想定しておらず、原因特定に手間取った。
- 用途:
- ヤマハ jog 予備品 sa04j
- 対象商品:
- 05613405
2016/10 他社製品ベルト交換。2017/01 ベルト断絶(1000km)。ntbに交換。現時好調(3500km)。予備品として購入。
- 用途:
- 信号等のある一般道走行に使用
- 対象商品:
- 23741436
CA45Aレッツ4(約19,000km走行ノーマル良好車)にNTB VBELT 品番 A6-18.5-656S(27601-32G20)レッツ4/G/パレット,レッツ5/G用を取り付け400km走行後、WR、プーリー、タイヤ、等の状態を考慮した上での感想…変速機能の点からは最高速度が若干1km/h程落ちるかなという点以外は純正品のVBELTと全く変わりなし。燃費については原付につき考慮せず。耐久性については今後様子を見ていこうと思う。ベルトの端部に反りが出ていたので本当の性能が出るまで実際数km走らなければならなかった。
- 用途:
- バイクのメンテナンス
- 対象商品:
- 05613475
表記のサイズより幅が0.5mm狭く、長さが1mm長かったです。
交換時の摩耗・伸びの判断が純正品とずれるので使用前に実測することをおすすめします。
- 用途:
- 2ストギア(4KN)の純正代替品として
坂道有りの新聞配達に付けて1年6000kmで、内部コードの所から剥がれてゴム部バラバラに。この密閉型のプーリーケースは熱がこもるとはいいながら、6000kmしか持たなかったのは如何なものか。依頼者にも申し訳ない。
NTBは純正の代替品でそれなりの物を出してるというイメージがあったが、これでは信頼は置けない。
尚、交換時に減った純正と比べてみたけど、幅・高さ共に若干小さかったので、走行性能は変わる。
- 用途:
- ホンダの2stリード125用に試しました。
- 対象商品:
- 05613387
ノーマルは798mmなのですが、プーリー廻りをバラしてみるとプーリーの外側まで
使えてないようだったので、少し長いこちらの807mmを使用してみました。
正直大差はないようでしたが、ちょうどベルトの交換時期だったのとわずかに
出足がよくなったかもしれません。
- 用途:
- af62に使用
- 対象商品:
- 05613466
元ベルトはそこまで傷んでいなかったのですが、1万キロこえたので交換。まだ新品なのでベルトをならしていこうと思います。
レビュー読んで買ったのですが切れやすいということで2こ買いましたw
まあ安かったのでw